Loading

Ganhe tração na produção de pneus

Novas tecnologias aperfeiçoam a produção de pneus em um setor competitivo
Novas tecnologias aperfeiçoam a produção de pneus em um setor competitivo
Automotivo e pneus
  • Produção de veículos elétricos
  • Produção de pneus
  • Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus
    • Blogs
    • Blogs
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
    • Revista
    • Revista

Os setores automotivo e de pneus estão em um período de mudanças significativas. Com alterações contínuas na demanda ao longo do último ano, a capacidade de expandir as operações é cada vez mais vital para produtores de pneus.

Com melhor visibilidade e processos digitalizados, você pode aprimorar a eficiência na produção de seus pneus, além de reduzir o tempo de parada não planejado e os problemas de qualidade.


Antecipe-se às tendências

A revolução automobilística e de pneus chegou para ficar. Esteja na vanguarda das mudanças.

O rápido ritmo de mudanças nos setores automotivo e de pneus pode ser empolgante e desafiador. Os mais recentes avanços em tecnologia em meio a uma demanda crescente são oportunidades para produtores de pneus e montadoras de automóveis.

Não importa se você é um fabricante de pneus, uma montadora veterana, uma empresa startup de veículos elétricos (VE) ou um fornecedor de camada, que satisfaz os requisitos de expansibilidade e eleva-se às complexidades relacionadas que resultam do crescimento exponencial dos VE: a crescente personalização e outros fatores podem ser difíceis.

Não importa que nome você dá a esta mudança: produção inteligente, E-mobility ou a quarta revolução industrial automotiva: um início rápido e a reconsideração de como as coisas são feitas será vital para permanecer competitivo. Para ajudar a garantir seu sucesso e chegar primeiro ao mercado com confiança, você precisa de um parceiro confiável e experiente ao seu lado.

Assuma o controle e mude o que é necessário com as ferramentas e conhecimento profundo do setor oferecido pela Rockwell Automation. Nossa singular dedicação à automação, combinada com nossa vasta e comprovada experiência em fabricação na área automotiva e de pneus, oferecem conhecimento incomparável e proficiência necessária para melhorar sua produção. Combinar a imaginação das pessoas com o potencial das máquinas pode ajudar sua fábrica a trabalhar de maneira mais inteligente hoje e no futuro.

Fabricação de pneus e veículos
Tablet mostrando um carro semitransparente
Vídeo
Fabricação de pneus e veículos

Opere com mais eficiência e lance produtos no mercado mais rapidamente, aplicando conceitos como a Indústria Automotiva 4.0.

Assista agora

Saiba mais sobre a otimização da produção de pneus e borracha

Modernize o projeto, o desenvolvimento e a produção de pneus com a Indústria 4.0

O setor cada vez mais global dos pneus progride à medida que as tendências e a tecnologia evoluem mais rápido do que nunca. A proliferação das SKUs, pneus inteligentes, aros maiores, variações sem ar e expectativas de maior quilometragem são apenas alguns aspectos a considerar. Por isso muitos produtores de pneus buscam na produção inteligente mais eficiência na produção em meio a todas essas mudanças.

Nossos sistemas de automação e controle de fabricação de pneus ajudam a desenvolver soluções mais inteligentes e flexibilidade dimensionável. Facilitamos o melhor aproveitamento de cada etapa da produção de pneus, do processamento e mistura da matéria-prima até o acabamento final e inspeção.

Nossa abordagem conectada de espectro total facilita a integração e a padronização entre as fábricas e por todo o ciclo de vida da produção.

Avance para uma produção de pneus mais ágil
Pneus
Folheto
Avance para uma produção de pneus mais ágil

Veja como a tecnologia digital pode ajudar você a transformar o que é possível na produção de pneus.

Faça o download agora
Produção digital de pneus: uma maneira melhor de gerenciar custos e complexidade
Close-up de um pneu digital em um carro
Blog
Produção digital de pneus: uma maneira melhor de gerenciar custos e complexidade

Saiba como tomar melhores decisões de projeto, operações e manutenção quando implementar tecnologias digitais em suas operações de pneus.

Ler agora

Fabricação de pneus, onde a borracha encontra a estrada

Você pode criar máquinas produtivas, seguras, flexíveis e fáceis de usar para a produção de pneus com nosso sistema Integrated Architecture. Esse sistema de alto desempenho com segurança integrada ajuda você a:

  • Sincronizar seções da máquina como o bobinador e o desbobinador
  • Controlar a tensão e as bordas
  • Otimizar a precisão específica, independente da velocidade da máquina
  • Ajustar-se com facilidade a mudanças de processo, como as dimensões do pneu
  • Vulcanização de pneus e preparação para rodagem

Nosso sistema Integrated Architecture® aumenta a utilização e a produtividade dos equipamentos nesse processo essencial de muito investimento. Conte com acesso imediato a detalhes do processo, como tendências, alarmes, dados de receitas e consumo de energia, para tomar mais decisões fundamentadas em dados. É possível identificar a causa dos problemas de qualidade ou as interrupções na produção para otimizar os processos de vulcanização.

Produção automotiva: por que o novo normal deve ser digital
Usando tecnologia digital em um laptop em uma fábrica automotiva
Blog
Produção automotiva: por que o novo normal deve ser digital

Reinventar a produção automotiva usando tecnologias digitais pode ajudar as montadoras e os fornecedores a manterem-se competitivos neste momento de grande mudança.

Ler agora

Mantenha a continuidade da produção de pneus com soluções digitais

Assuma o controle desses desafios com três tecnologias digitais que expandem o que é humanamente possível em seu negócio.

Baixe o infográfico

MES

Gerencie melhor as demandas da produção moderna de pneus.

Proteja a produtividade

  • Novos trabalhadores podem fabricar pneus de acordo com as especificações das instruções de trabalho aplicáveis que os orientam através dos processos
  • Os gerentes podem designar melhor os operadores, visualizando a disponibilidade do trabalhador em relação às necessidades de produção

Domine a complexidade

  • Permaneça produtivo, mesmo quando as variações e mesclas de pneus mudam, controlando, sequenciando, monitorando e documentando a produção de maneira mais rápida e eficaz
  • Controle melhor os principais indicadores de desempenho e reduza a papelada ao automatizar a coleta de dados

Responda rapidamente

  • Tome decisões mais rápidas e inteligentes utilizando percepções em tempo real, como atualizações de trabalho em processo (WIP)
  • Colabore e comunique-se com mais rapidez, conectando suas operações entre fábricas e sistemas de negócios globais
Saiba mais sobre o sistema de execução de manufatura

Análise

Saiba como suas máquinas e fábricas podem operar melhor.

Preveja os problemas

  • Seja alertado sobre falhas de ativos iminentes para que possa corrigi-las antes que aconteçam e causem tempo de parada não programada

Otimize a produção

  • Descubra onde você pode melhorar a qualidade e muito mais ao combinar dados de produção, registros de pneus e outras informações
Saiba mais sobre nossa análise

Gêmeo digital

Descubra uma maneira melhor de projetar, testar e otimizar as máquinas.

Projeto

  • Crie uma réplica digital da sua máquina e sua operação para confirmar se ela funciona conforme o esperado

Teste

  • Faça testes de controles antes que uma máquina seja fabricada para evitar alterações de projeto de última hora e atrasos na inicialização

Otimize

  • Use um gêmeo digital para treinar virtualmente os operadores, orientar a manutenção e testar as mudanças de produção
Saiba mais sobre nosso software de gêmeo digital

Adote uma produção de pneus digital e ágil

Veja como os produtores de pneus buscam a produção inteligente para aumentar a eficiência na produção em meio a essas mudanças sem precedentes.  Veja como podemos ajudar você a desenvolver soluções inteligentes e uma flexibilidade expansível com nossas soluções de fabricação de pneus, incluindo a utilização da plataforma FactoryTalk InnovationSuite.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Produção de pneus