Loading

Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus

Transforme problemas em oportunidades com soluções avançadas de fabricação de veículos e de pneus
Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus
Automotivo e pneus
  • Produção de veículos elétricos
  • Produção de pneus
  • Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus
    • Blogs
    • Blogs
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
    • Revista
    • Revista

Comece a solucionar seus problemas tecnológicos no setor automotivo para criar operações mais competitivas, preparar-se para o lançamento de programas e acompanhar as demandas do mercado. Ajudamos você a ter mais flexibilidade, otimizar a produção, maximizar a confiabilidade dos equipamentos e desenvolver sua força de trabalho.


Atenda às novas demandas com a fabricação flexível

Lançamentos mais rápidos. Atualizações frequentes. Novas opções de veículo. Esses são apenas alguns motivos que explicam por que a flexibilidade de fabricação é um requisito para atender às necessidades atuais em evolução do mercado de veículos.

Se a flexibilidade não fizer parte das operações, poderão ocorrer problemas mais adiante. Contratempos podem tomar a forma de mudanças demoradas, mais retrabalho, tempo de parada não programada mais longo e custos mais altos.

Ajudamos a desenvolver uma estratégia de fabricação flexível, certa para você, junto com todas as peças necessárias: experiência na área e no setor, ofertas de serviços e parcerias: Ao trabalhar conosco, você poderá criar uma solução flexível de alto desempenho que:

  • Reduz o tempo de lançamento dos produtos
  • Acelera as mudanças
  • Aumenta a eficiência operacional
  • Permite a melhoria contínua com base em informações
Tecnologias de visualização ajudam a manter processos seguros
Main Image
Blog
Tecnologias de visualização ajudam a manter processos seguros

Tecnologias de visualização — realidade aumentada e virtual — podem aumentar as funcionalidades do funcionário e criar processos mais seguros e produtivos.

Ler agora

Otimize a produção, obtenha o máximo de suas instalações

Se suas instalações não estiverem preparadas para flutuações na demanda, a capacidade de sua empresa poderá ser excedida. Isso resultará em custos mais altos de mão-de-obra e prazos não cumpridos. Caso os funcionários se apressem para atender ao cronograma, poderão ser criados riscos à segurança desnecessários, e a qualidade poderá ser comprometida.

A necessidade constante de produzir mais com menos é atendida pela produção inteligente. Otimize seus processos e solucione desafios tecnológicos com dados que já existem em seus sistemas.

Por exemplo, você pode realizar uma análise de ciclo de tempo das máquinas e criar um guia para redução da latência no sistema de controle. Lembre-se: mesmo pequenas alterações na latência podem proporcionar grandes melhorias na rentabilidade do sistema.

Também ajudamos você a implementar um projeto de melhoria contínua para gerar dados úteis e otimizar a produção.

Você pode não achar que a segurança proporciona maior produtividade. Mas ela pode. Ajudamos a implementar uma alternativa ao bloqueio/sinalização que atenda aos requisitos de segurança e, ao mesmo tempo, agilize o acesso às máquinas, aumentando a eficiência operacional.

Uma fabricação automotiva mais inteligente, mais rápido
Main Image
Blog
Uma fabricação automotiva mais inteligente, mais rápido

Análise expansível fecha a malha entre big data e o chão de fábrica para acelerar o impacto de dispositivos inteligentes.

Ler agora
Otimização da produção
Main Image
Vídeo
Otimização da produção

Um foco na força de trabalho, processo, equipamentos, segurança e maior produtividade.

Assista agora

Ganhe vantagem competitiva com a confiabilidade dos equipamentos

Fazer mais com menos? Isso não é fácil se seus equipamentos forem antigos, seus funcionários estiverem se aposentando ou seus ativos forem gerenciados sem eficiência.

Solucione estes problemas de mão-de-obra e tecnologia com nossas equipes do setor, que podem conceber um plano completo de confiabilidade de gestão de ativos.

Sistema inteligente de MRO (manutenção, reparos e operações)

Uma abordagem de manutenção, reparos e operações conectada e com base em dados pode agilizar as atividades de manutenção e depósito, reduzir os riscos à confiabilidade e criar estratégias de manutenção proativa. E você verá os benefícios em seus resultados finais. O sistema inteligente de manutenção, reparos e operações pode aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos em até 20% e reduzir os custos de manutenção em até 10%.

A abordagem certa

Aplicamos uma abordagem estratégica para maximizar a confiabilidade dos equipamentos, de modo que você possa:

  • Priorizar operações de alto impacto e, depois, dimensionar o plano por toda a empresa
  • Contar com nossos parceiros para apoiar uma prova de conceito para novas tecnologias e estratégias
  • Reduzir o inventário por meio de padronização, consolidação, otimização e racionalização de ativos
Gestão proativa da vida útil de equipamentos em uma montadora
Main Image
Blog
Gestão proativa da vida útil de equipamentos em uma montadora

Fabricantes automotivos podem atenuar o risco – e reduzir os custos iniciais – com uma abordagem sistemática e incremental para a migração de equipamentos de automação.

Ler agora

Prepare a força de trabalho de sua fábrica automotiva
Main Image
Blog
Prepare a força de trabalho de sua fábrica automotiva

Esteja você comissionando uma nova instalação de produção, adicionando recurso ou lançando um novo veículo, a preparação da força de trabalho é crucial para a produtividade e a flexibilidade automotivas.

Ler agora

Prepare sua força de trabalho para operações mais complexas

Funcionários qualificados são difíceis de encontrar. O maior número de conexões e a maior complexidade em suas instalações automotivas significam que você precisará de um contingente maior deles. Ajudamos você a criar uma estratégia de força de trabalho abrangente para atender à demanda por qualificação.

Essa estratégia pode incluir:

Serviços de treinamento: identificar e preencher as lacunas de qualificação e melhorar o desempenho do trabalho com programas de treinamento cruzado para ajudar os funcionários a entender todo o seu escopo de tecnologia – não apenas nossas soluções. E capacitar os funcionários de alto potencial a liderar treinamentos por meio de programas para “treinar o instrutor”.

Suporte remoto: seus funcionários podem solucionar problemas técnicos rapidamente e melhorar a produtividade usando nosso suporte telefônico. Eles também podem obter respostas rápidas a assuntos técnicos com nosso bate-papo ao vivo, fóruns de usuário e artigos da knowledgebase.

Serviços de gestão de ativos: gerencie e maximize os ativos na instalação com nossas soluções expansíveis de gestão de ativos. Elas ajudam você a aliviar a sobrecarga de trabalho da equipe, evitar o tempo de parada não programada e voltar à atividade rapidamente com impacto mínimo sobre a produção.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus