Loading

Fabricação automotiva inteligente

Sistemas de automação e controle para os setores automotivo e pneus
Carro na estrada indo em direção ao pôr do sol
Automotivo e pneus
  • Produção de veículos elétricos
  • Produção de pneus
  • Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus
    • Blogs
    • Blogs
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
    • Revista
    • Revista

Seja o primeiro

As inovações em veículos e pneus não param. Esteja um passo à frente.

A área automotiva é fantástica, mas as constantes mudanças na tecnologia e as interrupções podem ser desafiadoras.

Não importa se sua empresa é uma montadora veterana, uma startup de veículos elétricos (VEs), um produtor de pneus ou um fornecedor de camada. O crescimento dos VEs, as novas tecnologias de bateria, a maior personalização e o futuro do compartilhamento dos veículos afetam todos – consumidores, fabricantes e inovadores.

Assim, não importa como você chama a nova era da fabricação automotiva. Produção inteligente. Mobilidade elétrica. Indústria Automotiva 4.0. O resultado final é este: o início rápido e a redefinição das operações serão essenciais para permanecer relevante. Para ser o primeiro a colocar produtos no mercado, você precisa de um parceiro, um catalisador, para vencer.

A Rockwell Automation® fabrica as ferramentas de que você precisa não apenas para enfrentar as mudanças, mas também para controlá-las. Nossa singular dedicação à automação, combinada com nossa vasta experiência em fabricação automotiva, mostra que entendemos seu mundo e sabemos como aprimorá-lo. Oferecemos nosso entusiasmo para combinar a imaginação das pessoas e o potencial das máquinas para permitir fábricas mais inteligentes, agora e no futuro.

Aumente a eficiência, crie flexibilidade e coloque produtos no mercado mais rápido com nossos:

  • Desenvolvimento de projetos de especificação global
  • Integração de TI e TO, sempre que necessário
  • Informações e análise em tempo real
  • Coordenação de fabricantes de máquina
  • Treinamento da força de trabalho
  • Suporte local e remoto
Fabricação de pneus e veículos
Tablet mostrando um carro semitransparente
Vídeo
Fabricação de pneus e veículos

Opere com mais eficiência e lance produtos no mercado mais rapidamente, aplicando conceitos como a Indústria Automotiva 4.0.

Assista agora

Soluções para pneus e veículos

Produção de veículos elétricos
Veículo elétrico sendo carregado
Produção de veículos elétricos

A Rockwell Automation fornece soluções de produção inteligente flexíveis e dimensionáveis para fabricantes de carros elétricos para otimizar e adicionar valor à medida que as operações se expandem.

Descubra nossa experiência na área
Produção de pneus
Novas tecnologias aperfeiçoam a produção de pneus em um setor competitivo
Produção de pneus

Com insights melhores e processos digitalizados, você pode aprimorar a eficiência na produção de seus pneus, além de reduzir o tempo de parada não planejado e os problemas de qualidade.

Descubra nossa experiência na área
Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus
Pneus
Desafios tecnológicos na fabricação de veículos e pneus

Comece a solucionar seus problemas tecnológicos no setor automotivo para criar operações mais competitivas, preparar-se para o lançamento de programas e acompanhar as demandas do mercado.

Descubra nossa experiência na área

Transformação digital para sua operação automotiva

Veja em primeira mão como o FactoryTalk® InnovationSuite oferece aprimoramento em um cenário de fábrica automotiva para montadoras novas e tradicionais.

Descubra como transformar digitalmente as operações para obter uma fabricação dimensionável e flexível, reagir às demandas em constante mudança do mercado e monitorar o desempenho das fábricas remotas e ativos por meio de um painel personalizado e muito mais.


Você tem acesso aos dados certos?

Ser flexível e ágil requer os dados certos na hora certa

Imagine seu escritório cheio com 500 milhões de DVDs. Esse seria o espaço necessário para armazenar os dois exabytes de novos dados que a fabricação cria a cada ano, segundo a McKinsey Global Insight. Encontrar insights pertinentes nessa confusão será uma grande vantagem competitiva para empresas que possam fazer isso com rapidez e eficiência.

Pergunte a si mesmo:

  • Podemos alcançar as metas de produção atuais?
  • As repetidas paradas não programadas prejudicam nossa produtividade?
  • Podemos identificar problemas de qualidade antes que prejudiquem a produção?

Essas perguntas são difíceis de responder? Se forem, esclareça as dúvidas com nosso sistema de execução de manufatura (MES) FactoryTalk® AutoSuite™. O software integra seus sistemas de produção e negócios em toda a empresa. Não menos importante, a solução transforma todos os dados brutos em informações práticas, proporcionando melhor visibilidade e tomada de decisões com base em dados.

Uma operação mais ágil e voltada à qualidade começa com o sistema de execução de manufatura FactoryTalk® AutoSuite™. Com ele você poderá:

  • Fornecer insights de desempenho para determinar a eficiência e otimizar ativos
  • Aplicar instruções de trabalho para garantir que os usuários operem segundo as especificações
  • Sincronizar o fluxo de materiais com os veículos durante o progresso da montagem
  • Usar o conteúdo de uma biblioteca comum de aplicações de fabricação automotiva para agilizar novas implantações
Saiba mais sobre o sistema de execução de manufatura FactoryTalk® AutoSuite™
A Tata Motors migra para novo sistema de execução de manufatura
Chão de fábrica de veículos
Estudos de caso
A Tata Motors migra para novo sistema de execução de manufatura

Montadora indiana padroniza comunicação em toda a empresa e conecta o chão de fábrica à empresa, abrindo portas para a produção e ganhos de eficiência.

Ler agora

Prepare-se para a revolução do Powertrain.

Atenda às demandas atuais e futuras com operações de powertrain modulares e dimensionáveis

Como fabricantes automotivos podem permanecer na liderança
Carro semitransparente
Vídeo
Como fabricantes automotivos podem permanecer na liderança

Os sistemas atuais de fabricação de powertrains and drivetrains não são 100% confiáveis. Acompanhe as tendências dos consumidores e do mercado em tempo real com uma estratégia flexível que cresça e se adapte às novas exigências.

Assista agora
Nove motivos para o futuro com a automação
Instalação automotiva com dois funcionários supervisionando a produção
Folheto
Nove motivos para o futuro com a automação

Muitas montadoras transformaram suas operações em fábricas conectadas com base em dados, capacitando-se a acompanhar as tendências dos consumidores e do mercado em tempo real.

Faça o download agora

Uma mudança drástica ocorre na produção de powertrains. As normas de economia de combustível e emissões são um alvo móvel, criadas não apenas pela legislação, como também por motivos ecológicos.

Hoje, os fornecedores de powertrains tradicionais estão investindo cada vez mais em tecnologias VE. Entretanto, muitos descobrem que seus processos foram planejados para plataformas de veículo único e não podem se adaptar.

O futuro pertence a você, e operações de powertrain rápidas e flexíveis são possíveis com uma infraestrutura ágil com base em informações.

Os sistemas atuais de fabricação de powertrains and drivetrains não são 100% confiáveis. Acompanhe as tendências dos consumidores e do mercado em tempo real com uma estratégia flexível que cresça e se adapte às novas exigências.

Por exemplo, nossas Soluções de Automação pré-fabricadas podem simplificar suas células de usinagem de powertrains e torná-las mais produtivas. E, ao combinar robôs FANUC e CNCs com nossos controladores de célula, você gastará menos tempo especificando conexões e analisando equipamentos para garantir a compatibilidade. O melhor é que a solução em pacote permite a coleta de dados de vários dispositivos em uma rede.

Procurando reduzir os tempos de equilíbrio da linha? Um sistema de montagem de powertrains flexível também ajuda nesse aspecto. Com o sistema, você poderá:

  • Atribuir rapidamente tarefas, peças e ferramental para as estações
  • Revisar facilmente o fluxo de trabalho de montagem sem reprogramação
  • Realizar testes de detecção de erros em toda a linha antes de iniciar a produção

Linha de produção de prensagem personalizada para sua empresa

Garanta o lucro com percursos de prensa menores e trocas mais frequentes

As tendências na personalização de veículos indicam grandes mudanças em como as montadoras consideram seus investimentos de capital. O tamanho dos lotes pode ainda não afetar sua operação, mas as atualizações aceleradas e as mudanças no portfólio de sedans para SUVs influenciam a todos nós.

Você precisa de sistemas de estamparia metálica, conformação e fabricação flexíveis e inteligentes para atender a essas demandas e aproveitar todas as vantagens de agilidade e variabilidade das servo-prensas. Ajudamos você a chegar lá. E a aumentar a produtividade, melhorar a segurança e reduzir os custos totais.

Veja em tempo real: nosso sistema Integrated Architecture funde o controle de movimento e sequencial em uma plataforma. O equipamento é capaz de aumentar a precisão do controle de tensão de sistemas de automação de prensas. E comunica-se com equipamentos auxiliares e sistemas em toda a fábrica.

Segurança em primeiro lugar: soluções e serviços de segurança industrial melhoram a segurança para operadores e prensas. Os benefícios são abrangentes. Essas soluções aprimoram a operação das máquinas, aumentam a eficiência e a produtividade e reduzem desperdício.

Soluções prontas para usar: atualize seus controles de prensagem para uma única plataforma de controle aberta por meio de nossos sistemas de automação de moldagem de metal. Essas soluções pré-fabricadas comprovadas incluem:

  • Sistema de controle de prensa PressGuard™
  • Sistema de controle de prensa Compact PressMaster™
  • ClutchGuard™ para controle de freio-embreagem
  • FeederPro™ para aplicações de alimentação de prensa ou corte no comprimento
  • STFPro™ para sistemas de servoalimentação de transferência
Um caminho mais inteligente para a otimização da servo-prensa
Servo-prensa inteligente
Blog
Um caminho mais inteligente para a otimização da servo-prensa

Uma servo-prensa inteligente traz um número ilimitado de soluções para os fabricantes de equipamento original. Descubra como os fabricantes automotivos podem otimizar o desempenho operacional agora e no futuro.

Ler agora

A montagem é bonita, dentro e fora

Transforme projetos em produtos mais rápido com o controle de movimento inteligente

Um transportador inteligente com infinitas possibilidades
Transportador
Estudo de caso
Um transportador inteligente com infinitas possibilidades

Com base em tecnologia de carrinho independente, novo sistema KUKA soluciona os desafios de buffer de montagem e apresenta uma flexibilidade incrível.

Ler agora
Evolua seus processos de produção fabril
Produção fabril de veículos
Folheto
Evolua seus processos de produção fabril

Aprenda como podemos ajudar os fabricantes a acelerar suas fábricas na preparação de novas demandas crescentes.

Faça o download agora

Mais opções para os consumidores significam um ambiente de fabricação mais complexo. E com elas há possibilidade de ineficiências e mais erros e custos.

Mas o comprometimento do desempenho não é inevitável. Obtenha a agilidade, a flexibilidade e a confiança necessárias para produzir diversos modelos e variações em uma instalação com nossas soluções de montagem automotiva. Podemos trabalhar juntos para otimizar cada etapa da montagem:

Área de armação: a segurança do trabalhador é uma preocupação? Custos de software utilitário? Nossa tecnologia pode ajudar. Ela também pode integrar dados e máquinas em equipamentos de terceiros.

Oficina de pintura: nossas soluções podem ajudar você a controlar melhor seus parâmetros de processo, otimizar a cadeia de fornecimento, melhorar a consistência da qualidade e atender às normas.

Montagem final: podemos trabalhar com você para resolver problemas com a gestão e o sequenciamento de peças, o controle de qualidade e o equilíbrio da carga de trabalho. Juntos, podemos superar as limitações do que é possível para criar uma operação mais flexível e ágil para atender aos requisitos dos clientes, agora e no futuro.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores