Vi siete mai chiesti cosa potreste ottenere con la visibilità in tempo reale del vostro impianto? Con una visione chiara delle vostre operazioni e dei dati di produzione utilizzabili, potete concentrarvi sul promuovere risultati, efficienza e miglioramenti. Col software per il monitoraggio della produzione Plex nel cloud potrete fare questo e altro: non è richiesto nessun hardware o software personalizzato. Scoprite cos’altro è possibile con una connettività alle macchine ottimale.
Ottenete il massimo dai dati del vostro impianto
Iniziate in tempi brevissimi
Controllate in tempi brevi la visibilità e il time-to-value della produzione con questa soluzione software pronta all’uso.
Ottimizzazione delle prestazioni
Migliorate la produzione e riducete i tempi di fermo macchina con una visibilità accurata e in tempo reale dei parametri operative.
Promuovete un miglioramento continuo
Sfruttate le informazioni per migliorare la produzione e fornire un valore continuativo.
Funzionalità fondamentali: raggiungete nuovi livelli di prestazioni
Il monitoraggio della produzione Plex può generare nuovi livelli di prestazioni nella vostra attività fornendo agli operatori la capacità di risolvere problemi e comunicare miglioramenti e consentendo di aumentare il rendimento e massimizzare la produttività.
La lavagna di produzione è stata per anni un punto fermo collaudato della gestione visiva negli impianti. Ma la natura manuale della lavagna è soggetta a errori umani e diventa obsoleta prima ancora che l’inchiostro si asciughi.
Con il monitoraggio della produzione Plex potete facilmente configurare e sfruttare dashboard e scoreboard facili da usare per visualizzare misure di produzione in tempo reale, inclusi tempi di ciclo, utilizzo della capacità e efficienza globale delle apparecchiature (OEE). In questo modo, il monitoraggio della produzione non è più solo un processo, ma diventa la chiave per il raggiungimento dei vostri obiettivi.
Portate la vostra produzione al livello successivo con:
- Implementazione rapida con la possibilità di connettersi facilmente a qualsiasi hardware
- Sistema ad anello chiuso connesso all’impianto che misura in tempo reale la produttività e altri indici prestazionali delle macchine
- Visualizzazione della produzione che riduce i tempi di fermo, migliora gli indici OEE e le prestazioni dei lavoratori
- Misurazioni come ad esempio cicli di produzione, metriche del lavoro, qualità, tempi di fermo, scarti e stato delle macchine per il monitoraggio della produzione Plex
Il monitoraggio della produzione Plex in azione
Sbloccare le opportunità per promuovere il miglioramento
L’ottimizzazione dell’efficienza produttiva e il miglioramento continuo sono fondamentali per il successo delle aziende manifatturiere. Farlo bene significa raccogliere dati accurati in tempo reale e renderli fruibili. Con il monitoraggio della produzione Plex tutto questo è possibile grazie agli indici di prestazione operativi trasparenti rilevati in tempo reale per promuovere miglioramenti continui. Ecco 5 passaggi per iniziare a sbloccare le opportunità con il monitoraggio della produzione Plex:
- Radunate le truppe. Identificate la vostra squadra principale. Questo gruppo dovrà definire come il monitoraggio della produzione possa diventare un punto di partenza per la produzione intelligente in linea con le sue esigenze.
- Identificate i vostri maggiori punti dolenti. Iniziate in modo pragmatico con una linea, un’area o un processo all’interno della vostra azienda che causa il maggior numero di grattacapi.
- Scegliete gli indici di prestazione. Cosa conta di più per voi? Migliorare i cicli di produzione o la qualità, oppure ridurre i tempi di fermo o gli scarti? Determinate cosa utilizzerete per definire il successo e siate aperti a nuove misurazioni.
- Iniziate il monitoraggio. Collegatevi a macchine e attrezzature esistenti per tutto il ciclo di produzione. Una volta connessi e ottenuta la visibilità in tempo reale, avrete liberato il vostro potenziale.
- Continuate a monitorare. Il lavoro non finisce quando si ottengono i primi risultati. Usate questi parametri a vostro vantaggio per un’efficienza e un miglioramento continui.
Quali problemi risolve il monitoraggio della produzione Plex?
Le risorse sono limitate. Il tempo diventa sempre più prezioso. Ma come molti costruttori, state ancora lottando con le sfide elencate qui sotto. Se il vostro obiettivo finale è una maggiore produttività e riduzione dei costi, il monitoraggio della produzione Plex può aiutarvi.
- Non riuscite a identificare la radice dei problemi. Non è sempre ovvio dove o perché si verifichino dei colli di bottiglia. Molti produttori faticano ancora a tracciare e analizzare i dati, ma è proprio questo ciò che serve per ottenere un miglioramento continuo.
- Gli sforzi manuali prosciugano le vostre risorse. I processi ripetitivi di immissione dei dati sono noiosi, dispendiosi in termini di tempo e costosi. Per non parlare del fatto che causano errori e distolgono l’attenzione da compiti più importanti.
- La visibilità è offuscata nel migliore dei casi. Volete eccellere oltre le vostre aspettative e obiettivi. Ma non è semplice riuscirci senza una visione d’insieme e in tempo reale di come sta andando la produzione.
The Plex Smart Manufacturing Platform
Con i sistemi Plex acceleriamo la trasformazione delle operazioni industriali con le capacità avanzate del MES, della catena logistica e del controllo qualità grazie a un’applicazione basata su cloud che aumenta l’efficienza operativa.
Plex Smart Manufacturing Platform™ è nata nell’impianto ed è stata progettata appositamente per una produzione più intelligente, sia presente che futura. Grazie ad un unico sistema digitale di gestione e collaborazione, Plex consente ai produttori di raggiungere nuovi livelli di visibilità, qualità e controllo di tutte le loro attività.
Connettetepersone, sistemi, macchine e catena logistica
Automatizzatei processi aziendali per aumentare l’efficienza
Tenete tracciadi tutti dati, dall’impianto alla direzione
Analizzateciò che conta di più e favorite un processo decisionale basato su informazioni oggettive
Siete pronti a ordinare il vostro software?
Consigliato per voi