Loading

Sistemas de geração de energia

Automação industrial da central elétrica, SCADA e sistemas de controle
Sistemas de geração de energia
Geração de energia
  • Biomassa
  • Energia a carvão
  • Hidrelétrica
  • Gás natural
  • Solar
  • Eólica

Maximize a confiabilidade e reduza os custos totais

Como fornecedor de energia, seu objetivo é produzir eletricidade com custo otimizado e confiabilidade.

Você precisa melhorar as eficiências operacionais, apesar da idade dos ativos. Você precisa atender a regulamentações ambientais crescentes. E, além disso, você precisa atender a essas demandas com um conjunto de recursos e funcionários experientes cada vez menor.

Contamos com a tecnologia e as soluções para reduzir os riscos em potencial associados a esses desafios. Podemos ajudar você a se adaptar ao panorama em constante evolução da geração de eletricidade por meio de um amplo portfólio que:

  • Aumenta a eficiência
  • Otimiza as operações da fábrica
  • Reduz as emissões
  • Evita o tempo de parada não planejado
  • Proporciona o menor custo total de propriedade

Oferecemos soluções de controle de processo, controle do motor, segurança e informações integradas em uma única arquitetura expansível, aberta. Isso proporciona o controle em toda a fábrica para a geração de energia convencional ou renovável.

Guia de soluções de geração de energia
Main Image
Folheto
Guia de soluções de geração de energia

Uma visão geral das soluções para o setor de geração de energia.

Faça o download agora

Soluções para automação industrial de central elétrica

Biomassa

À medida que a adoção da biomassa como uma fonte de combustível avança mundialmente, o mesmo acontece com a necessidade de sistemas de controle flexíveis. Com diversas matérias-primas sendo usadas, a capacidade de adaptar e manter níveis constantes de geração é sempre um desafio. Nossas soluções dão a resposta.

Explore nossos recursos
Carvão

Embora essa talvez não seja a direção futura do setor, ela continua sendo a principal força. Você trabalha todo o dia para manter a fábrica em operação. Nossas soluções flexíveis ajudam você a fazer isso com o menor custo total de propriedade.

Explore nossos recursos
Hidrelétrica

Hidrelétrica é a energia renovável original. As usinas que existem há décadas agora precisam de atualizações. Nossos sistemas de controle e informações comprovados ajudam você a conseguir o máximo dos ativos.

Explore nossos recursos
Gás natural

Existem muitas fábricas movidas a gás, e elas precisa operar bem. Algumas precisam de atualizações para ajudar ter longevidade, outras sofrem com a confiabilidade. Nosso portfólio de soluções de controle permite a você alcançar a disponibilidade máxima, para poder atender às metas de produção.

Explore nossos recursos
Solar

Existe um movimento crescente para que haja mais eletricidade gerada a partir de fontes renováveis. O PanelView Solar está se tornando rapidamente uma alternativa viável. Use nossas soluções de informação e controle integrados e converta os raios solares com mais eficiência.

Explore nossos recursos
Eólica

A energia eólica tem ganhado popularidade de maneira consistente, com cada vez mais grandes parques offshore. Sem uma gestão correta dos parques você não consegue maximizar a geração. Recorra às nossas soluções de controle para garantir alta disponibilidade.

Explore nossos recursos

SDCD para controle da geração de energia

Controle de processo, controles do motor, segurança e visualização integrados

Nosso sistema digital de controle distribuído PlantPAx® oferece integração total entre áreas de processo essenciais e o equilíbrio da fábrica. Ele também integra processo, discreto, controle do motor, informações e segurança. Uma plataforma de controle economiza custos de sobressalentes e treinamento.

Saiba mais sobre o SDCD PlantPAx®

Sistema digital de controle distribuído PlantPax®
Main Image
Folheto
Sistema digital de controle distribuído PlantPax®

É hora de repensar o que um sistema digital de controle distribuído moderno pode fazer por você.

Faça o download agora
O que dizem nossos clientes
"Este projeto de SDCD PlantPAx® estabeleceu o padrão para todos os projetos futuros na fábrica, e é um modelo para o projeto de fábrica de Veresen".

Brett Weber, gerente de operações e manutenção da Ripon Cogen

Como ajudamos empresas como a sua?

Ao lado de nossos muitos parceiros, temos ajudado usinas de energia há décadas. Nossa automação industrial de central elétrica, SCADA, e nossos sistemas de controle ajudam na confiabilidade e a manter os custos sob controle.

Veja outras histórias de sucesso do cliente

Usina de cogeração a gás substitui SDCD em obsolescência
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Estudo de caso
Usina de cogeração a gás substitui SDCD em obsolescência

Usina de cogeração a gás substitui SDCD em obsolescência por um sistema de controle de processo de última geração. A Ripon Cogeneration aumenta o desempenho operacional com o sistema PlantPAx.

Saiba mais
Projeto restaura migração de peixes e gera energia
Dam at Cushman Project #2 for Tacoma Public Utilities from World Wind Helicopters AS260B, August 9, 2013
Estudo de caso
Projeto restaura migração de peixes e gera energia

A Tacoma Power construiu uma instalação de coleta de peixe e usina de força automatizada que gera 3,6 megawatts adicionais de energia hidrelétrica e permite que os peixes migrem.

Saiba mais
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores