Loading
ブログ | OEMシミュレーション
Recent ActivityRecent Activity

機械装置メーカの卓越した能力はICT+シミュレーションで得られます

機械メーカが独立型カートテクノロジ(ICT)のメリットを活用し、これまで以上に確実な運用をお客様に提供する方法について説明します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Man opening shirt to reveal he is actually a superman-type figure under clothing.

独立型カートテクノロジ(ICT)は、エンドユーザが求める組立や包装の柔軟性を実現することに挑戦している機械メーカにとって、大きな恩恵となる技術です。10年近く前にこの技術を包装機械装置メーカに導入し始めた頃は、そのコンセプトはまさに画期的でした。

ICTによって、機械装置メーカは複雑なベルトやチェーン駆動の機械が抱える長年の搬送上の問題にようやく対処できるようになりました。従来のコンベアのように一定の速度とピッチで走行するのではなく、ICTを使用することでシンプルかつコンパクトな設置面積でトラック上を移動する磁気推進キャリアを独立して制御できます。

また、加速、減速、速度、位置をプログラムできるため、さまざまなサイズと形状の包装条件に対して、同じ機器に簡単なボタン操作で変更を加えることで対応できます。

長年にわたり、機械装置メーカはICTを利用して非常に柔軟性の高いマシンを開発し、お客様の効率を向上させ、スループットを最大50%増加させることに成功しました。

このような成功を再現し、シミュレーション/エミュレーションソフトウェアなどの新しいデジタル・エンジニアリング・ツールを使用してよりよい結果を出すにはどうすればよいでしょうか。ここでは、私たちが学んだいくつかの教訓を紹介します。

独立型カートテクノロジ
独立型カートテクノロジ
独立型カートテクノロジ
独立型カートテクノロジは磁石を使用することで摩擦のない推進力を実現。モーションを正確に制御できます。
何ができるかご覧ください

ビジネス成果を第一に考える

根っからの修理マニアとして、私は既存の機械設計に新しい技術を追加する方法を模索する機械メーカに共感することができます。しかし、機器の動作原理や性能を根本的に変えてしまうICTでは、このアプローチは通用しません。


「私の経験からお話しすると、最も成功を収めた機械メーカは、まずお客様のビジネスの成果に焦点を当てて、機械設計の観点で白紙の状態から、取り組みを始めています。」


成果の中で何が最も重要かをどうやって知ることができますか。ひとつ確かなことは、お客様からの見積依頼(RFQ)を待っていたのでは、すでに遅すぎるということです。考えてもみてください。RFQが発行される頃には、お客様は既存のアプリケーションに基づいて必要な機能を決定しており、類似のテクノロジについても考慮しているはずです。

ICTの導入で最も成功している機械装置メーカは、エンドユーザとの間に、単なる対処的な関係ではなく、より深くより高度な関係を築いています。言い換えれば、彼らはお客様との十分な対話を通して、ICTが大きな価値をもたらすことができるビジネス上の課題を発見しているのです。

その例をいくつか挙げてみましょう。

  • ICTは、多種多様な包装アプリケーションを最適化する比類ない能力を備えているだけでなく、効率的なトラック設計と追加機器の不要な電気コンポーネントにより余計なフロアスペースを取りません。
  • さらに、ICTはよりスマートでシンプルな設計を特長としており、熟練度の低い、人の入れ替わりが激しい現場でも操作とメンテナンスが容易です。
  • また、ICTは断続動作と連続動作を1つのソリューションに組み合わせることで、従来は複数の機器を必要とした複雑なアプリケーションの課題を解決することも可能です。

 

シミュレーションを追加。運用の確実性を向上。

機械メーカは、製品ラインに新しいテクノロジを追加すると、プロジェクトの遅れやその他の実施上のリスクが発生する可能性があることを理解しています。また、ICTはプラントフロアでの操作を容易にしますが、機械設計を進める際の考え方を変える必要があります。

例えば、従来のベルトやチェーン駆動の装置には駆動用のモーション軸は1つか2つしかありませんが、ICTシステムではトラック上の個々のキャリアがモーション軸を備えています。アプリケーションによってはモーション軸が2軸から20軸、さらには60軸以上になる場合があります。

では設計の観点から、最も望ましい結果を達成し、手直しを最小限に抑えるために、機器の構成方法を正確に決定するにはどうすればよいでしょうか?

その答えは、シミュレーション/エミュレーションソフトウェアです。これらのデジタルツールが提供する動的モデル、または「デジタルツイン」は、機器開発サイクルの早い段階において、仮想世界で技術的課題を解決するために使用することができます。デジタルツインを使用すると、3D表現をはるかに超えて、ICTハードウェアを注文したり鋼材を切断するのに先立って、機械を実際に稼働、変更、再稼働することができます。

ICTプロジェクトにシミュレーションを加えることにより、他のどんな方法でも不可能なかつてないレベルの稼働の確実性をお客様に提供することもできます。お客様に機械が動作する様子をありのままに見てもらい、機械の製造開始前に必要な調整について情報を受取ることを想像してみてください。工場受入テスト(FAT)やそれ以降の期間にどれくらいの時間を節約できるでしょうか。
 

ビジネスとともに成長する価値

最近、社内の技術資源を統合して一元化するエンドユーザが増えています。プラントレベルでの専門知識の先細りに対処するために、エンドユーザは機械サプライヤにこれまで以上に多くの稼働に関するサポートを求めるようになると私は予測しています。これには、従来はスタッフエンジニアの担当範囲だった機器の調整、修理交換、および検証が含まれる可能性があります。

ICTとシミュレーションにより、機械のライフサイクル全体を通じてお客様をより適切にサポートできます。最善を期待しつつ現場に部品の木箱を持って行く時代は終わりました。そのかわり、バーチャルでお客様と一緒に変更作業とテストを行なうことで、より多くの価値と確実性を実現できます。最初から間違いなく取り組むことで、お客様の信頼を高めることができます。

独立型カートテクノロジ(ICT)についてご覧ください シミュレーションツールでより多くの価値を見つける

公開 2022年5月20日

トピック: 独立型カートテクノロジ モーションコントロール Motion Control Packaging Simulation Software

Justin Garski
Justin Garski
OEM Segment Lead, Rockwell Automation
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
お客様へのご提案
Loading
独立型カートテクノロジで総合設備効率(OEE)を改善
独立型カートテクノロジで総合設備効率(OEE)を改善
ブログ
ブログ
独立型カートテクノロジで総合設備効率(OEE)を改善
カスタム化およびSKUが急増する時代に、どのようにしたら総合設備効率(OEE)を改善できるのでしょうか? それは独立型カートテクノロジを使用した、よりスマートな機械と活用することです。
包装メーカはiTRAKで競争力を向上
包装メーカはiTRAKで競争力を向上
ケーススタディ
ケーススタディ
包装メーカはiTRAKで競争力を向上
ティッシュ・パッケージ・ソリューションのヨーロッパのメーカは、ロックウェル・オートメーションの技術により機器の生産性と競争力を向上させます。
驚くべき機械の柔軟性を実現するたった1つのスマートパス
驚くべき機械の柔軟性を実現するたった1つのスマートパス
ブログ
ブログ
驚くべき機械の柔軟性を実現するたった1つのスマートパス
統合制御プラットフォームで、機械装置メーカ(OEM)は最新の高度なテクノロジをさらに活用し、お客様の投資利益率を最適化できます。