Loading

Lavorazione delle proteine

Soluzioni di automazione, controllo e informazione per la lavorazione della carne
Pezzo di salmone su un tagliere con erbe aromatiche in basso a sinistra e una tazza di frutti di bosco in alto.
Industria alimentare
    • Settore caseario
    • Settore caseario
    • Panificazione
    • Panificazione
    • Bevande
    • Bevande
    • Birrifici
    • Birrifici
    • Alimenti pronti
    • Alimenti pronti
    • Lavorazione delle proteine
    • Lavorazione delle proteine
    • Gestione energetica
    • Gestione energetica
    • Imballaggio alimentare
    • Imballaggio alimentare
    • Sicurezza alimentare
    • Sicurezza alimentare
    • Eccellenza operativa
    • Eccellenza operativa
    • Agilità CPG
    • Agilità CPG

Le proteine rimangono uno dei fondamenti di ogni dieta, con la domanda globale che continua a crescere. Venite incontro alle esigenze di domani con una tecnologia di automazione di prim’ordine che migliora la produttività del vostro personale, fornendo stabilmente carne bovina, suina, pollame, pescato e proteine vegetali di alta qualità, per soddisfare le esigenze dei consumatori di tutto il mondo.


Ottimizzazione del rendimento e della produttività

Alta qualità, bassi i costi e rendimento elevato

La lombata, il filetto, le braciole, il petto non sono solo deliziosi, ma sono anche alcuni dei tagli più preziosi e costosi della lavorazione della carne. Per mantenere la redditività, gli impianti di lavorazione della carne necessitano di personale e soluzioni di automazione che gestiscano efficacemente i costi, a cominciare dalla massimizzazione del valore di questi tagli, attraverso precisione e velocità.

Alcuni importanti impianti di lavorazione della carne stanno migliorando il rendimento aggiungendo capacità robotiche completamente gestite tramite il loro controllore di linea esistente per fornire maggiore precisione senza aggiungere complessità. Altre aziende stanno implementando una tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti che fornisce un instradamento dinamico e flessibile per ridurre al minimo i colli di bottiglia, massimizzare la velocità e consentire nuova capacità.

Queste aziende possono affrontare i costi crescenti, le dimensioni, le forme e i pesi delle materie prime non uniformi per fornire un prodotto più costante, di alta qualità e che risulti redditizio. Inoltre, queste aziende possono muovere i prodotti in modo più efficace all’interno dello stabilimento per ridurre i colli di bottiglia e migliorare l’efficienza complessiva della linea.

Ridefinizione della produzione di proteine
Diverse persone che indossano DPI (dispositivi di protezione individuale) e lavorano nella linea di assemblaggio in un impianto di lavorazione del pollame
eBook
Ridefinizione della produzione di proteine

Scoprite come sfruttare le nuove tecnologie per ottenere una produzione e una distribuzione flessibili, che consentano di soddisfare le esigenze di un mercato in evoluzione.

Scarica ora

Dimostrazione del valore della realtà aumentata nel confezionamento delle proteine
Indossando occhiali per la realtà aumentata, gli operatori controllano le funzionalità della macchina
Caso di studio
Dimostrazione del valore della realtà aumentata nel confezionamento delle proteine

Maple Leaf Foods ha lanciato un programma pilota per dimostrare come la realtà aumentata (AR) sia in grado di migliorare l’operatività nel settore industriale.

Leggi ora

Miglioramento dell’efficienza del personale

Ottimizzazione del time-to-value delle nuove assunzioni e fidelizzazione dei lavoratori

La pressione dei prezzi e la concorrenza nella ricerca di operatori competenti sono sempre più impellenti per il mercato delle proteine. Per avere successo, gli impianti delle industrie di lavorazione di carne, pescato e pollame devono esplorare percorsi migliori per ottenere maggiore valore aggiunto dalle macchine dei propri impianti, nonché per attrarre, formare e fidelizzare gli addetti.

Un approccio consiste nell’affrontare la produttività da diverse angolazioni, come concentrarsi sull’avere meno eventi di tempo di fermo e più brevi, un maggiore controllo qualità di primo livello e un tempo medio di ripristino (MTTR) più rapido. Stiamo anche lavorando con lavoratori di carne globali per aumentare il rendimento del loro personale limitato con:

  • Robotica integrata e semplificata
  • Movimento avanzato e di precisione
  • Produttività che migliora la sicurezza delle macchine

I produttori utilizzano anche soluzioni creative per aiutare a formare e coltivare il personale, come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR). L’utilizzo di questo tipo di esperienza di apprendimento può aiutare ad aumentare la conservazione delle conoscenze, ridurre i tempi di formazione e migliorare le competenze del personale.

Rafforzamento dei risultati nella lavorazione della carne

40%

Riduzione dell’energia grazie al miglioramento del design e dell’accuratezza della macchina

80%

O più efficienza globale delle apparecchiature (OEE) con la digitalizzazione e un personale con formazione in realtà aumentata

4000

Configurazioni del prodotto a 100 casse al minuto con una produzione agile e intelligente

Come utilizzare la tecnologia per promuovere una produttività di livello superiore

Distribuzione di software di nuova generazione per superare le sfide e soddisfare i requisiti

Ammettiamolo, l’ambiente di produzione sta cambiando e diventa ogni giorno più complesso. I consumatori vogliono una maggiore visibilità dei prodotti, le autorità di regolamentazione vogliono maggiori informazioni sui metodi di lavorazione della carne e gli azionisti chiedono operazioni più sostenibili. Il tema di fondo è l’informazione.

Le tecnologie basate sul cloud come il sistema informativo di produzione Plex® (MES) o il sistema di gestione della manutenzione computerizzato (Computerized Maintenance Management System, CMMS™) Fiix® forniscono rapidamente al vostro team le informazioni di cui ha bisogno, con la flessibilità di poter convertire in scala secondo le esigenze aziendali.

Il risultato è una maggiore visibilità delle prestazioni della macchina, dei livelli del magazzino ricambi, delle richieste di manutenzione, del controllo della qualità, del consumo energetico e altro ancora. Usate queste informazioni a vostro vantaggio per costruire un’operazione più solida e sostenibile.

PCI riduce i costi della manutenzione reattiva
Un cumulo di uova in polvere su un tagliere di legno rotondo con un uovo mezzo rotto sulla destra
Caso di studio
PCI riduce i costi della manutenzione reattiva

Utilizzando la tecnologia Fiix di Rockwell Automation, un manager di Perth County Ingredients ha ridotto la manutenzione reattiva del 54% e ha risparmiato oltre 40.000 dollari all’anno.

Leggi ora

Soluzioni per la lavorazione di pescato, pollame e carne

Scoprite come il settore utilizza la tecnologia per superare le sfide che incidono sui profitti

Soluzioni intelligenti: liberare il potenziale del settore ittico
Allevamento di salmoni nel mare di Norvegia. Settore alimentare, produzione artigianale tradizionale, tutela ambientale. Vista aerea della maglia rotonda per la crescita e la cattura di pesci nelle acque artiche circondate dai fiordi
Blog
Soluzioni intelligenti: liberare il potenziale del settore ittico

Con la crescita del mercato ittico, per le aziende di lavorazione del pesce è arrivato il momento di ottenere maggiore valore e migliore redditività dalle materie prime e dai relativi processi.

Leggi ora
La realtà aumentata può attirare la generazione Z alla lavorazione del pollame?
Pollo che guarda direttamente avanti in un allevamento di pollame all’aperto. Sullo sfondo pascolano altri polli.
Rivista
La realtà aumentata può attirare la generazione Z alla lavorazione del pollame?

Accogliere le esigenze dei lavoratori più giovani potrebbe aiutare a risolvere il problema della carenza di lavoratori.

Leggi ora
Come Tyson Foods ha migliorato la resa delle salsicce
Colazione che comprende un piatto con uova strapazzate, salsiccia e pane tostato servito con succo d’arancia
Rivista
Come Tyson Foods ha migliorato la resa delle salsicce

L’azienda ha ridotto drasticamente gli sprechi implementando una strategia software di informazioni di produzione che ha fornito informazioni sulle variazioni di peso problematiche.

Leggi ora

Produzione di fonti proteiche alternative e automazione
Hamburger vegano, panino senza carne, con un bicchiere di succo verde sullo sfondo. Panino con peperoni, funghi, pomodoro, lattuga e insalata proteica
Blog
Produzione di fonti proteiche alternative e automazione

L’automazione è di cruciale importanza nel settore delle fonti proteiche alternative, per potere rispondere alla domanda crescente e promuoverne il successo.

Leggi ora

Passaggio alla produzione di carne di origine vegetale

Produzione di proteine sostenibili, riducendo i costi

Le mutevoli preferenze dei consumatori per opzioni salutari ed ecologiche stanno promuovendo una crescita senza precedenti della produzione di carne a base vegetale. Tuttavia, i produttori devono affrontare sfide uniche per fornire proteine di alta qualità dall’aspetto, dall’odore e dal sapore al pari delle loro controparti animali.

Sfruttate la potenza dell’integrazione IT e OT per ottenere un controllo batch continuo, l’integrazione con i fornitori e il controllo operativo che riduce i costi e aumenta l’adozione da parte dei consumatori.

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Lavorazione delle proteine
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: