Loading
《AUTOMATION TODAY季刊》 第80期

最新消息與新知

探討汽車業智慧製造的趨勢,並看看誰在第三屆PartnerNework大獎中獲獎。
立即訂閱

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Man looking at two monitors with car drawings. Colorful graphics and two other people in the background. From SOSM INFO-BR028B-EN-P
第80期
  • 精選文章
  • 管理層觀點
    • Gen-AI的工業革命
    • Gen-AI的工業革命
    • ROKStudios
    • ROKStudios
    • 神州機械
    • 神州機械
    • 奇瑞汽車
    • 奇瑞汽車
  • 最新消息與新知

最新研究發現網路安全是汽車製造商最關心的問題

第9年度《智慧製造現況報告:汽車業版》的結果出爐了。這項全球研究包括來自15個主要製造國的汽車製造商、汽車供應製造商和電動車製造商182位領導人的回應。

今年的報告強調汽車業的發展,重點在運用新興技術降低風險、推動成長,以及發揮勞動力潛力。汽車製造商敏銳地意識到工業4.0時代汽車業的演變,光在2023年上半年,網路攻擊就產生19.9億美元的系統停機成本。

全球主要調查結果包括:

  • 網路安全風險被列為2024年汽車製造商面臨的最大外部障礙,高於2023年的第九名。
  • 有97%的汽車製造商正在使用或評估智慧製造技術,高於2023年的85%。
  • 穿戴式技術被列為2024年汽車製造商的十大投資領域之一,整體排名第三。

在此深入瞭解。


洛克威爾自動化透過增強的工業資料中心
滿足OT環境多變的需求

最新一代的工業資料中心(IDC)為想要簡化資料收集和儲存的大型和中型企業,提供一個靈活、可擴展的運算解決方案,目標是實現廠房虛擬化。IDC Gen 4.0現在透過Veeam軟體提供雲端備份,減少伺服器占地面積、提高現場安全性,並採用可因應艱鉅環境的工業級設計。

製造商需要一個可安全收集和儲存關鍵資料的方法,但可能還缺乏部署和維護必要技術的技能組合。洛克威爾自動化營運技術(OT)託管服務可以減輕資料中心管理的負擔,讓內部工程和資訊技術(IT)團隊能夠專注在其他更重要的業務目標。

IDC Gen 4.0整合洛克威爾自動化OT託管服務,提供領先業界的專業知識,讓製造商能夠實現更低的擁有成本、更高的生產率並更易於管理。在此深入瞭解。


洛克威爾自動化將與NVIDIA合作,在製造物流領域推動
智慧自動化和行動機器人技術

洛克威爾自動化宣佈與NVIDIA進一步合作,加速開發更安全、更智慧的工業AI行動機器人。

今年稍早,洛克威爾宣佈將與NVIDIA合作,擴大AI在製造業的規模和範圍。這項合作目前正擴大到機器人技術,將AI運用在自主行動機器人(AMR)上,以提高效能和效率。洛克威爾為想要提高工廠效率的工業客戶提供AMR和生產自動化應用程式。這將有助於整合NVIDIA Isaac機器人平台,來發揮這個領域未實現的潛力。

洛克威爾自動化OTTO Motors技術長Ryan Gariepy表示:「與NVIDIA持續合作會讓我們充滿動力。洛克威爾在工業AI上的專業知識,結合NVIDIA的AI和機器人技術後,將有助於推動新一代自主行動機器人的發展。」

在此深入瞭解。


Multicom Resources selects 選擇洛克威爾自動化,
透過PlantPAx實現關鍵礦物研發工廠的自動化

Multicom resources是一家致力於為永續未來提供關鍵資源的公司,目前正投資在澳洲Julia Creek區Saint Elmo的採礦租約用地上建造一座新的研發工廠(RDP),用來精煉五氧化二釩和高純氧化鋁(HPA)。

預計RDP將於2024年底投入生產,用於繼續開發Multicom的流程智慧財產權(IP),並用於每年生產26,000噸這些關鍵礦物。Multicom的Julia Creek Saint-Elmo礦場位於昆士蘭州西北礦產省,該省擁有全球18%的釩儲量。

洛克威爾自動化南太平洋地區總監Anthony Wong表示:「Multicom是一家在整個營運過程中擁抱永續發展的公司。該公司為節能解決方案提供礦物,並研究新的提取技術以減少對環境的影響。我們致力於永續未來,這與洛克威爾的永續發展目標非常一致,因此我們很高興能和一家有類似願景的公司合作。」

在此深入瞭解。


洛克威爾自動化將HART整合到次世代的I/O 

工業製造商可以透過新的Allen‑Bradley® Compact 5000™ Isolated Analog HART I/O模組簡化維護、提高生產力,並延長正常執行時間。整合HART功能後,該模組能提供傳統的I/O功能,同時提供設備健康和進階診斷的寶貴分析資料。

因此讓使用者能夠管理他們的系統、方便在線上新增並更換製程設備,並可存取關鍵診斷資料。這項創新技術可以透過Studio 5000 Logix Designer®應用程式中無縫整合的HART功能,讓使用者可以輕鬆存取診斷資料,從而減少停機時間。

洛克威爾自動化的Compact 5000 Isolated Analog HART I/O模組,主要能夠滿足雜訊敏感應用的需求、提供通道間隔離,以達到可靠的效能。整合PlantPAx® 5.0或更高版本,可與現有系統相容、簡化配置和操作,打造更高效的控制環境。

在此深入瞭解。


洛克威爾自動化慶祝第三屆亞太地區PartnerNetwork年度大獎

洛克威爾自動化很開心能在印尼峇里島舉行的亞太PartnerNetwork™大會上,宣佈今年獲獎的合作夥伴企業。

來自亞太地區250多個合作夥伴參加此次僅限受邀者參加的活動。課程包括洛克威爾自動化領導層和演講嘉賓的主題演講、與專案經理的公開討論、交流和分組討論。晚宴是整個活動的高潮,宣佈第三屆年度PartnerNetwork的獲獎者。

該獎項用以表彰利用洛克威爾自動化的技術,成功執行創新和轉型解決方案的企業所取得的成就。也有合作夥伴因推動永續發展的專案而受到表揚。

如需獲獎者完整名單,請造訪此處。


洛克威爾自動化為製造商提高資產可視性,進而降低風險

工業組織面臨著種種挑戰,包括廠房中未託管的資產、舊有硬體和網路設備、資產類型過多、網路複雜以及缺乏內部資源。洛克威爾自動化的漏洞發現服務(VDS)可以克服這些挑戰,方法是對廠房網路相關資產及其相關網路風險提供全面性的可視資料。

VDS幫助製造商建立其營運技術(OT)網路安全之旅的基礎,為他們提供一個開始和持續改進網路安全的立足點。此解決方案非常適合那些剛剛開始網路安全措施、希望讓廠房維持關鍵正常運作時間,以及缺乏可見性的企業。

在此深入瞭解。


ROKLive吉隆坡大會中強調採用新興技術是推動數位化轉型的關鍵

洛克威爾自動化在馬來西亞吉隆坡舉辦一年一度的ROKLive東南亞大會。該活動以「探索可能性」為主題,展示人工智慧(AI)、雲端製造執行系統(MES)和網路安全等工業技術的最新創新,並舉出製造業的關鍵挑戰和趨勢。

今年的ROKLive大會為客戶和合作夥伴提供一個平台,讓他們可以懷抱夢想,並有機會自學AI、擴增實境/虛擬實境(AR/VR)和機器人等變革性技術,探索這些創新技術如何幫助他們的業務產生革命性的變化。

詳情可點選此處。


洛克威爾自動化與印度馬恒達大學合作,為學生提供永續發展最佳實踐的培訓

洛克威爾自動化與印度首屈一指的教育機構馬恒達大學,簽署了一份合作備忘錄來制定一個合作架構,以進行和推廣一門全方位的「氣候解決方案」課程。目標是讓學生可以具備永續發展最佳實踐的技能和知識。課程將於2024年8月開始。

本次合作的全方位課程包括基本的永續發展概念、方法和真實世界應用。此外,本次合作還建立一個氣候解決方案實驗室,為學生提供寶貴的先進技術實作經驗。在學術界之外的聯合研究,將深入探討急迫的永續發展問題、推動創新和有效的解決方案。

若想瞭解更多資訊,請造訪此處。


洛克威爾自動化透過全新製造工廠擴大在印度的業務

洛克威爾自動化宣佈將在印度清奈開設一家新的製造工廠。洛克威爾98,000平方英呎的廠區有潛在的擴張空間,將幫助他們在亞太地區和全球建立一個更具彈性、更敏捷、更永續的供應鏈。

印度是世界第五大、成長速度最快的大型經濟體。該國的經濟政策將繼續對全球經濟產生重大影響,特別是在貿易、投資和創新領域。洛克威爾目前正在印度投注資金,以擴大其製造業務,並在清奈建造一家新工廠。該工廠將與洛克威爾的CUBIC製造工廠位於同一工業園區,以大幅提高供應鏈彈性,並為員工創造更多的就業機會。

若想瞭解更多資訊,請造訪此處。


洛克威爾自動化的Fiix發表領先業界的GenAI規範性工作指令

洛克威爾自動化很高興將尖端的生成式人工智慧(GenAI)規範性工作訂單添加到Fiix Asset Risk Predictor軟體中,創建了第一個完整的預測性和規範性維護解決方案,以幫助製造商避免意外停機時間。

Fiix Asset Risk Predictor強大的AI可在短短兩週部署完成,並預先預測資產故障狀況。加入Fiix Prescriptive Maintenance後,該系統現在具有GenAI功能,可將故障預測資料轉變成維護團隊可執行的詳細工作指令。工作指令是利用資產資料、已完成的工作指令和可信的維護來源所生成。團隊可以審查和編輯工作指令,並立即推送到任何電腦化維護管理系統(CMMS)或企業資產管理(EAM)工具。所有資料都會完全保密,並受到最高安全標準的保護。

欲知更多有關Fiix Asset Risk Predictor的資訊,請造訪此處。


Three tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.

洛克威爾自動化透過永磁馬達擴大應用範圍,並提升中壓PowerFlex VFD的裝置分析能力

PowerFlex® 6000T中壓變頻器(VFD)的最新韌體版本現在支援各類高效永磁馬達(PM)的應用。隨著石油、天然氣、空調、造紙、水、金屬和林業等產業的製造商,希望能透過永磁馬達解決方案達到新的能源效率和永續發展目標,PowerFlex VFD支援高達120 Hz輸出頻率的高速應用,包括2.3到11 kV甚至680 A的應用。

PowerFlex 6000T VFD透過TotalFORCE®技術提供更強大的預測性維護能力。即時元件健康度資料有助於減少停機,並為風扇、變壓器、氣流以及馬達和機器軸承和潤滑,提供預測性維護警報。此外,該變頻器還可顯示電源單元等關鍵元件運行相關問題的警報。

按一下以了解中壓VFD的優點。


全新FLEXLINE 3500低壓馬達控制中心

洛克威爾自動化在全球IEC市場推出全新低壓馬達控制中心(MCC) FLEXLINE™ 3500。有了這個馬達控制中心,製造商可以解鎖生產資料,並透過相關智慧產品提高正常運作時間和生產力。

對於製造和加工,每分鐘的產能都很重要。然而據報導,全球製造商平均每年有多達800小時的設備停機時間。根據不同產業,停機可能會讓每小時損失10萬美元以上。FLEXLINE 3500 MCC整合智慧馬達控制裝置後,可為關鍵設備提供即時操作和診斷資料。全球製造商將預測性維護列為減少停機的首要策略技術。

模組化馬達控制中心設計可進行客製,以因應各類低電壓馬達控制應用和大小規模的工廠,同時該技術也適用於食品飲料產業,甚至是石油和天然氣等各種產業。將FLEXLINE 3500馬達控制中心整合智慧變頻器後,可為製造商大幅降低能耗。

欲知更多資訊,請見此處。

 


Tasti在智慧製造中成功的秘訣

點心棒和營養食品製造商Tasti Products Limited選擇洛克威爾自動化的Plex,作為其新的整合式智慧製造和業務流程解決方案。

Tasti Products將移轉至Plex的雲端解決方案,建置Plex ERP (企業資源規劃),包括Plex的世界級MES (製造執行系統),以推動他們在紐西蘭的營運。

鑒於他們的舊有ERP系統無法再支持不斷擴張的業務,Tasti Products尋找一項智慧製造解決方案,可讓該公司擴大規模並改善業務分析的速度。Tasti尋找一種以雲端為主,並且能夠提供端對端數位轉型的製造解決方案。

透過提供世界級食品安全的能力,以及其在食品和飲料業的穩固地位,Plex將為Tasti Products提供連線工廠區域、數位產品追蹤功能和即時資料,以支援該公司繼續成長茁壯。

了解更多。

訂閱 Rockwell Automation

從收件匣直接接收最新的新聞、思想領導力與資訊。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 最新消息與新知
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose