A pressão do mercado leva os operadores de mineração a utilizar tecnologias emergentes. Essas tecnologias melhoram a eficiência operacional, maximizam as recuperações de rentabilidade, satisfazem especificações normativas e mantêm ambientes seguros ou sem riscos. Elas aproveitam o poder da conectividade para usar a grande quantidade de dados presentes nos sistemas de automação de mineração. Auxiliamos você a digitalizar a mina por completo.
Apresentando a mina conectada
Sistemas integrados e análises expansíveis possibilitam a visibilidade da mina para o mercado e permitem uma melhor tomada de decisões
Mesmo com projeções de maior demanda, o setor de mineração ainda enfrenta muitos desafios. A volatilidade e as incertezas do mercado afetam diretamente os negócios, aumentando a complexidade do planejamento a longo prazo de novos projetos ou de atualizações para locais existentes.
Regulamentos legais e de governança em constante evolução estão mantendo as empresas de mineração em seus limites. Sem mencionar a necessidade constante de satisfazer os acionistas e trabalhar em parceria com as partes interessadas para obter a licença social para operar.
Otimizar as operações e os ativos é fundamental, e preencher as lacunas de habilidades e abordar a demografia da força de trabalho em mutação é fundamental para as empresas sobreviverem.
Soluções por área: aumente a eficiência operacional
Arquiteturas testadas e validadas e funcionalidades dedicadas para operações de mineração ajudam você a obter o máximo de seus processos e equipamentos e melhorar sua produtividade geral.
Mina e extração
Os movimentadores de terra desempenham um papel importante nas operações de mineração, mas muitos não têm visibilidade total do desempenho e da integridade de ativos críticos.
Processamento mineral e refino de metal
Hoje em dia, as minas devem processar minérios mais complexos devido ao declínio do teor de minério e enfrentar complexidades onde a produção é afetada por eventos inesperados.
Manuseio de materiais
Responsável pela movimentação, armazenamento e mistura dos materiais em toda a mina, o manuseio de materiais conecta a mina ao mercado.
Utilidades e áreas de suporte
Da distribuição de energia aos sistemas de compressor, essas atividades são essenciais para dar suporte a qualquer atividade de mineração, e o tempo de parada pode afetar toda a operação.
Integração entre a mina e mercado
A revolução da informação criou oportunidades para as empresas de mineração mudarem seus negócios, mas muitas não conseguem usar os dados operacionais para tomar decisões.
Mineração do futuro
Aprenda como as tecnologias podem ajudar empresas e pessoas a serem mais eficientes e seguras.
Como ajudamos empresas como a sua
Estamos ajudando empresas de mineração do mundo todo e em todas as áreas da mina Nós os ajudamos a reduzir custos enquanto aprimoram suas operações.