Loading

해양 탐사 및 생산

해양 운영을 위한 자동화, 제어 및 안전 시스템
해양 탐사 및 생산 hero image
오일 & 가스
    • 가스 프로세싱
    • 가스 프로세싱
    • LNG(액화천연가스)
    • LNG(액화천연가스)
    • 해저
    • 해저
    • 내륙
    • 내륙
    • 파이프라인 및 운송 자동화
    • 파이프라인 및 운송 자동화
    • 정제 및 석유화학
    • 정제 및 석유화학
  • LNG(액화천연가스)
  • 해저
  • 내륙
  • 파이프라인 및 운송 자동화
  • 정제 및 석유화학

가동시간을 최대화하려면 해양 생산 및 시추 운영에는 최대한 오랜 시간 동안 중단 없이 안전하게 실행되는 신뢰할 수 있는 시스템에 필요합니다. Rockwell Automation은 기업이 운영 목표를 달성하는 데 필요한 오일 & 가스 제어 시스템 포트폴리오와 경험을 보유하고 있습니다.


해저 생산을 위한 자동화, 제어 및 안전 시스템

Sensia 제공 솔루션

해양 시설 운영 업체에는 최고 수준의 프로세스 안전이 필요합니다. 직원, 자산, 환경을 보호하면서 가동시간을 최대한 늘리고 작업 차질을 최소화해야 합니다.

Rockwell Automation은 해양 기업을 위한 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 확장성이 뛰어난 Rockwell Automation의 각종 솔루션을 선택하여 비용, safety integrity level과 가용성 요구 사항을 충족하십시오.

해저 생산 시스템은 24시간 작동하도록 설계됩니다. 가동 중단 시간과 수리 작업으로 인한 재무적 타격은 큽니다. 시스템과 장비는 강한 해류, 고르지 않은 표면, 극저온, 엄청난 깊이에서 작동해야 합니다. 신뢰성 높은 아키텍처와 유지보수의 감소는 해저에 생산 설비를 구축하는 모든 오일 & 가스 기업에 꼭 필요한 요소입니다. Rockwell Automation의 SIL 등급 제품 포트폴리오와 탁월한 스캔율은 해양 HIPP 및 OPP 시스템의 까다로운 요구 사항을 충족합니다. Rockwell Automation 해저 자동화, 제어 및 안전 시스템은 이 산업을 선도하며 다음을 포함한 다양한 애플리케이션에 이상적입니다. Rockwell Automation 솔루션은 다음과 같이 폭넓은 분야에 이상적입니다.

  • 해저 펌프 및 압축기 제어
  • 생산 플랫폼 및 FPSO를 위한 상부 제어 및 안전 시스템
  • 비상 정지(ESD) 및 프로세스 종료 시스템

해양 자동화 솔루션

Rockwell Automation의 해양 탐사 및 생산 솔루션이 사용되는 분야는 다음과 같습니다.

  • 시추 장치 및 시추선
  • 해저 펌프 및 압축기 제어
  • 생산 플랫폼 및 FPSO를 위한 상부 제어 및 안전 시스템
  • 폭발 방지 시스템
  • 비상 정지(ESD) 및 프로세스 종료 시스템
  • 터보 장비 제어
  • 파워 및 에너지 관리 시스템
  • 상태 감시 모니터링 시스템
Sensia Global 자세히 알아보기
Sensia에 대해 알아보기
Main Image
개요
Sensia에 대해 알아보기

감지, 인텔리전스, 동작의 통합에 대한 소개 Sensia 소개.

지금 시청하기

 

 

 

연결된 선박이
미래입니다

지금 알아보십시오
유조선이 연결되어 기름을 옮기는 작업 중인 FPSO 선박이 바다에 있고, 헬리콥터가 헬리콥터 착륙장에 접근하고 있습니다.

저수지에서 상부 생산까지 연결 유지

부유식 생산 저장 및 하역(FPSO) 장치에서 더 많은 가치 창출

완전한 디지털 환경을 채택하려면 무엇이 필요합니까? Rockwell Automation은 이것이 대부분의 오일 & 가스 생산업체에게 중요한 단계라고 알고 있지만 고려할 가치가 있는 질문입니다. Rockwell Automation은 예산 유지, 프로젝트 일정 준수, 노후 자산 관리, 건강, 안전, 보안 및 환경(HSSE) 프로세스 유지와 관련하여 오일 & 가스 업계의 사람들로부터 많은 좌절을 듣습니다. 그리고 이러한 우려는 FPSO 장치의 특성에 의해 이해하기 쉽습니다. 잠재적으로 수백만 달러를 절약하는 데 도움이 될 수 있는 완전한 종단간 디지털 솔루션이 있다면 어떨까요? 시작 일정 개선, 자본 비용 절감, 운영 및 유지 관리 최적화, 손익분기점에 더 빨리 도달하는 등의 이점이 있습니다.

선박 자동화 및 디지털화 파트너를 사용하여 수백만 달러 절약
유조선이 부착된 대형 FPSO 선박과 오른쪽 아래에 보이는 해저 생산 활동, 짙은 푸른 바다 위에 떠 있음. 깊고 푸른 바다에서 유조선이 부착된 작업 중인 FPSO 선박 및 아래의 해저 생산 활동.
웨비나
선박 자동화 및 디지털화 파트너를 사용하여 수백만 달러 절약

이 웨비나에서는 자동화와 디지털화의 이점을 결합하여 운영자가 상당한 비용 절감을 실현할 수 있도록 하는 부유식 생산 선박의 설계 또는 개조에 대한 새로운 접근 방식을 살펴봅니다.

세션 확인하기
연결된 선박으로 운영 효율성 달성
FPSO 석유 생산 선박 및 공급 선박이 육지에 접근하고 있습니다.
eBook
연결된 선박으로 운영 효율성 달성

FPSO에 연결된 선박 접근 방식을 사용하면 성능을 최적화하고 조선소에서 전체 생산과 폐기에 이르기까지 상당한 비용을 절감할 수 있습니다.

지금 다운로드

안전, 신뢰성 및 전문성이 곧 최대한의 가동시간

산업 지식과 신뢰성 있는 포트폴리오를 통해 운영 목표 달성

해양 운영에는 다음을 포함한 많은 과제가 따릅니다.

  • 어려운 환경 조건
  • 까다로운 제어 요구 사항
  • 엄격한 안전 규제

Rockwell Automation의 광범위한 포트폴리오는 까다로운 해양 환경에서 오랜 시간 사용되고 있습니다. Rockwell Automation 기술을 사용하면 신뢰성을 갖춘 안전하고 효율적인 운영이 가능합니다.

또한 Rockwell Automation의 개방형 시스템은 해저에서 상부까지, 프로세스 컨트롤에서 모터 컨트롤까지 손쉬운 통합을 실현합니다. Rockwell Automation의 역량은 운영 향상과 더 빠른 의사 결정을 위한 분석 툴을 더해줍니다

이러한 툴을 사용하면 노후된 컨트롤 시스템의 관리도 더 쉬워집니다. 더 이상 제조되지 않는 부품 때문에 놀라는 일이 사라집니다. 미리 계획하고 가동 중단 시간의 위험을 최소화할 수 있도록 현장 지원 인력을 파견해 드릴 수 있습니다.

구형 Honeywell 시스템의 업데이트에 대해 자세히 알아보기
해저에서 선체 상부까지 해양 운영 개선
Main Image
영상
해저에서 선체 상부까지 해양 운영 개선

Rockwell Automation의 해양 플랫폼 솔루션이 생산성을 극대화하고, 총 소유 비용을 절감하며, 라이프사이클 비용을 최소화하고, 안전을 개선할 수 있도록 도와 드립니다.

지금 시청하기

해양, 선체 상부 운영을 위한 통합 제어
Main Image
영상
해양, 선체 상부 운영을 위한 통합 제어

선체 상부 운영을 위한 통합 제어 및 모니터링으로 효율성을 높이십시오.

지금 시청하기

해양 생산 플랫폼 제어 시스템

부유식 생산 시스템을 위한 통합 자동화 및 제어

Rockwell Automation의 기술 포트폴리오는 다음과 같이 광범위한 분야에 적합합니다.

  • 펌프, 압축기 및 터보 장비 컨트롤
  • 발전 제어
  • 밸러스트 제어
  • 프로세스 컨트롤 시스템
  • 분리 시스템 제어
  • 열처리 시스템
  • 탈수 시스템
  • 선박 추진 시스템, 밸러스트 및 스러스터 제어
  • 라이저 제어 시스템

시추 장치 및 시추선 자동화

안전, 신뢰성 및 효율성 향상

새로운 현장을 탐색 또는 개발하거나 생산 수준을 유지할 때에도, 시추는 오일 & 가스 작업의 주요 업무입니다. 시추 작업 시 효율성과 안전성은 매우 중요하며 최근 시장 상황으로 미루어 볼 때 이 두 가지에 초점을 맞추는 경향이 이해됩니다. Rockwell Automation의 시추 장치 및 시추선 자동화 시스템은 기업이 정확도를 높이고, 비용을 절감하고, 가동시간을 늘리는한편 안전을 유지하는 데 도움이 됩니다.

Rockwell Automation의 강력한 기술은 Integrated Architecture 시스템에서 시추 장치 및 시추선 자동화에 전 세계적으로 이용되고 있는 인텔리전트 모터 컨트롤에 이르기까지 입증된 실적을 자랑하며 다음과 같은 분야가 포함됩니다.

  • 시추 운영 제어
  • 해양 추진, 선박 관리, 발라스트 제어 시스템
  • 라이저 제어 시스템
  • 머드 펌프 및 유정 굴착 시스템
  • 통합된 데이터 수집

위험한 환경에서 안전 유지

테스트를 통과한 위험 위치용 제품

오일 & 가스 산업은 생산 및 프로세싱 작업을 험악한 원격 위치에서 수행하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 대부분의 전기 장비는 폭발성 또는 인화성 기체와 재료가 존재하는 환경에서 작동해야만 합니다. 이런 유형의 위치에서는 작업 안전을 유지하기 위해 설계에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 위험한 위치에서 견뎌낼 수 있는 것으로 평가 및 인증된 Rockwell Automation 제품의 수가 얼마나 많은지는 잘 알려져 있지 않습니다.

필요한 것이 Class 1, Division 1 또는 2에서 작동하는 전기 장치든 아니면 구역 2 분류 공간에서 작동하는 장치든 간에, Rockwell Automation은 예측 가능하고 입증된 성능을 발휘하는 Allen-Bradley 산업 제어 제품을 다양하게 보유하고 있습니다. 위험한 위치에서 작동하는 제품으로는 스위치, 오퍼레이터, 센서, 조합형 스타터 및 안전 모듈 등이 있습니다.

Rockwell Automation의 산업 제어 제품에 대해 자세히 알아보기

가시성 실현 및 안전 작업 지원

크로아티아 외곽에 위치한 Izabela 유전 지대에는 가스 추출 및 생산 공장이 있습니다. EDINA는 운영의 유연성을 높이기 위해 해양 및 내륙 통합 시스템을 설치하고자 했습니다. 이에 따라 Edina는 Rockwell Automation과 Fores Engineering Srl을 프로젝트 실행 업체로 선정했습니다. 결과적으로 이 회사는 생산 용량을 그대로 유지하면서 유지보수 및 운영 비용을 절감할 수 있었습니다.

성능, 안전 요구를 충족하는 가스 플랫폼
Main Image
성공 사례
성능, 안전 요구를 충족하는 가스 플랫폼

연안 가스 추출 및 생산 플랫폼은 통합된 제어 및 안전 솔루션을 사용하여 안전 규정을 준수하면서 성능을 최적화합니다.

지금 알아보기

TOTAL E&P UK Limited의 North Alwyn 산업 단지에는 단종된 제품으로 인한 문제가 무수히 많았습니다. 이 회사는 Rockwell Automation과 손잡고 Dunbar 시설의 플랫폼 두 곳에서 대대적인 시스템 업그레이드를 실행했습니다. 결과는 다음과 같습니다. Rockwell Automation의 현장 엔지니어들은 업그레이드 과정 내내 Total의 까다로운 안전 표준을 준수할 수 있도록 도왔습니다. 이제 이 회사는 Alwyn의 내륙 시설에서 Dunbar 해양 시설의 구성 요소를 제어할 수 있게 되었습니다.

노후화 문제를 극복한 TOTAL E&P
Main Image
성공 사례
노후화 문제를 극복한 TOTAL E&P

한 거대 오일 & 가스 운영 회사가 폴트 방지 솔루션 덕분에 운영을 개선 및 업그레이드했습니다.

지금 알아보기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기

추천

Loading
Loading
Oil & Gas Engineering Product of the Year
CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러, 카탈로그 5069-L340ERP, 흰색 배경의 전면 보기. 2021 Oil & Gas Engineering Product of the Year Gold Award 로고가 컨트롤러의 오른쪽 상단 모서리에 있습니다.
하드웨어
Oil & Gas Engineering Product of the Year

CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러가 Oil & Gas Engineering의 2021년 Product of the Year 제어 시스템 금상 수상 제품으로 선정되었습니다. 

자세히 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 산업
  3. Chevron LeftChevron Left 해양