Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

ビールから手指消毒剤の生産へ: COVID-19に対し製造を適応

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ビールから手指消毒剤の生産へ: COVID-19に対し製造を適応 hero image

COVID-19が猛威を振るう中で世界は立ち尽くしています。もはや、社会的接触はなく、「ビジネスはいつも通り」ではありません。実際、多くの人にとって「平常」は存在しません。今では、命を守るために家に閉じこもっています。

しかし、家に留まることができない医者、看護師、薬剤師のような勇敢な人々がいます。また、目に見えないところで、製造メーカ、機械メーカ、サプライヤが活躍しています。こうした人々は、食品、命を救う医薬品、マスク、および抗菌ウェットティッシュの製造を担っています。

このような時には、緊急に必要な製品を確実に生産するために私たちも一緒に行動しなければなりません。しかも、それだけではなく、できるだけ短期間で生産し、大量生産中に発生する可能性がある中断を防ぎ、社会全体の利益のために貢献しなければなりません。

状況に陥っています。この状況を解消するために醸造施設が消毒用アルコールの生産に乗り出していますが、どうすれば、ビールや蒸留酒から手指消毒剤の生産へと速やかに切換えられるでしょうか? どうすれば、新たに開発した医療機器を現在の製造ライン用に適応させることができるでしょうか? どの医療品生産を優先させるべきなのかという難しい質問に、どのように答えたらよいのでしょうか? どの製造ラインを切換えたらいいのでしょうか? 明らかに、現在のパンデミックと戦うための製品の製造に大きな需要があります。しかし、同時に命を救う医薬品に対する需要も存在します。そのため、特定の製品に対する需要の増大にどのように対応し、その一方で、生産量を拡大するための物理的インフラがないという課題をどのように克服したらよいのでしょうか?

さらに多くの機械装置メーカ(OEM)が独立型カートテクノロジを選択し、使い捨て型医療機器市場に柔軟な大量生産機械を提供します。結果は素晴らしいものです。

独立型カートテクノロジ(リニア搬送システム)は、これ1つで複数の生産需要に対応できます。

独立型カートテクノロジ(リニア搬送システム)は、ボタンを押すだけで異なる製品や形式に対応するように切換えることができ、1つの生産ラインでさまざまな製品を製造することができます。

医療品の個別包装は? 問題ありません。

シングルパックや大容量パックにも対応できますか? まかせてください。

おむつからマスク生産への切換えは? すぐに対応できます。

同時に、複数の需要に対応する大量の特注生産が可能になります。

リニア搬送システムは、その特長である無類の柔軟性以上のものをもたらします。ピッチレステクノロジを導入したことで、スループットと稼働時間を向上する一方、速度を制限するチェーンやベルトなどの従来の機構が不要になります。連続動作と断続動作の組み合わせ、およびロボットなどの他の外部軸との同期の容易さは、運用効率の改善と生産性の向上に貢献します。これにより、一般的に問題となっていた送り込みの制御の複雑さは、もう過去のものとなりました。機械は今や拡張も縮小も可能でモジュール式で設計されているので、設置面積も減らすことができます。新製品に合わせて既存の機械を再配置し、マルチな機械機能に統合することも簡単です。

プロセス全体にわたる個々の製品の分析とスマートなトラック&トレース機能は、離れた場所からでも品質の保証、生産プロセスの改善、エネルギー消費の削減を支援し、特注生産にも対応します。

独立型カートテクノロジはリニアモータと磁石を使用して、摩擦のない推進力で精密にモーションを制御する画期的アプローチです!

止まることのない技術革新

リニア搬送システムは、分析、シミュレーション、ワイヤレス動力伝達や無線通信のような他の最先端のテクノロジと組み合わせて、製造を次のレベルに引き上げます。分析は、どのように機械が稼働しているかを見通して、稼働時間を最大化します。シミュレーションを使用して、デジタルツインを作り上げることができ、仮想トレーニングおよびサポートを提供します。これにより、製品の市場投入に要する時間を短縮します。この機能は、製造メーカがいち早く生産を切換えることを必要とする現在のこの不確かな時期に特に重要です。

旧式の機械式コンベアではふるい落とされるような製品でも、ムーバでは固定できるため、軽量品を想像できないような速度で運ぶことができます。

これらは、創造性と技術革新が決して止まることがないことを証明するほんの数例です。

どの需要が最も重要か決めつけないでください。現在の世界のニーズを満たしながら、将来の基礎を築きましょう。すべてのニーズを組み合わせて、サービスを提供するためにお客様を支援いたします。

このユニークなシステムは、独立型カートテクノロジの用途をさらに拡大します。

公開 2020年5月1日


Michaela Kaufmann
Michaela Kaufmann
Product Manager, iTRAK, Rockwell Automation