Le pressioni del mercato portano gli operatori dell’industria mineraria a utilizzare nuove tecnologie emergenti che permettono di migliorare le efficienze operative, massimizzare la resa, soddisfare i requisiti normativi e mantenere ambienti sicuri o privi di pericoli. Grazie alla connettività è possibile sfruttare la grande quantità di dati presenti nei sistemi di automazione per l’industria mineraria. Noi possiamo aiutarvi a realizzare la digitalizzazione completa della vostra miniera.
La miniera connessa
Sistemi integrati e soluzioni di analisi scalabili consentono una visibilità completa, dalla miniera al mercato, migliorando i processi decisionali
Anche in previsione di un aumento della domanda, l’industria mineraria sta comunque affrontando numerose sfide. La volatilità e le incertezze del mercato hanno un impatto diretto sulle aziende, con un aumento della complessità nel pianificare a lungo termine nuovi progetti o ammodernare i siti esistenti.
Le normative in continua evoluzione impongono nuovi requisiti alle aziende minerarie. Per non parlare della costante necessità di soddisfare le aspettative degli azionisti e di lavorare a stretto contatto con i soggetti interessati per ottenere la licenza sociale per operare.
Per rimanere competitivi è quindi fondamentale ottimizzare le operazioni e i macchinari, colmare le lacune in termini di competenze e affrontare le problematiche della forza lavoro.
Soluzioni in base alle aree di lavorazione per migliorare l’efficienza operativa
Architetture testate e convalidate e funzionalità dedicate alle operazioni di estrazione mineraria, consentono di sfruttare al massimo processi e attrezzature, migliorando la produttività complessiva.
Miniera e attività estrattive
Le macchine movimento terra hanno un ruolo fondamentale nelle operazioni minerarie, ma molte aziende non hanno piena visibilità delle prestazioni e dello stato di questi asset critici.
Lavorazione dei minerali e raffinazione dei metalli
Le miniere di oggi devono affrontare lavorazioni più complesse a causa della riduzione di qualità del minerale grezzo e affrontare problemi causati da eventi imprevisti.
Movimentazione dei materiali
Si tratta di tutte quelle attività di movimentazione, stoccaggio e miscelazione dei materiali che permettono di collegare la miniera al mercato.
Servizi e aree di supporto
Dai sistemi di distribuzione elettrica a quelli di compressione, questi servizi sono fondamentali per sostenere qualsiasi attività mineraria, e qualsiasi interruzione che li riguardi può influenzare le operazioni.
Integrazione tra miniera e mercato
La rivoluzione digitale ha dato alle industrie minerarie l’opportunità di cambiare il loro modo di lavorare, ma molte non sono ancora in grado di sfruttare i dati operativi a fini decisionali.
La miniera del futuro
Scoprite come le tecnologie possono aiutare aziende e persone ad essere più efficienti e sicure.
Guardate come abbiamo aiutato aziende come la vostra
Aiutiamo le aziende minerarie in tutto il mondo e in tutte le aree della miniera. Siamo riusciti ad aiutarli a ridurre i costi, migliorandone al contempo le operazioni.