Loading
Compétence

Une formation personnalisée sur les procédures de verrouillage/signalisation pour répondre à vos besoins

Nous pouvons développer et mettre en œuvre votre programme de formation sur les procédures de verrouillage/signalisation conforme aux normes
deux personnes portant un équipement de sécurité examinent une formation de verrouillage/signalisation
Solutions de sécurité
  • Services liés au programme de verrouillage/signalisation
  • Procédures
  • Vérification
  • Formations
  • Politique
  • Recommandations relatives aux dispositifs
  • Logiciel ScanESC

La formation est un composant essentiel et obligatoire de votre programme de verrouillage/signalisation. De fait, l’OSHA déclare dans le paragraphe 1910.147(c)(7) que les employeurs sont tenus de former tous leurs employés autorisés et affectés.  Les employeurs doivent reformer leurs employés autorisés et affectés en cas de changement dans leurs affectations, machines et/ou processus, ou si leurs connaissances et utilisations des procédures de verrouillage/signalisation ne sont pas suffisantes.

Nos spécialistes en formation vous aideront à minimiser les incertitudes et méprises concernant les procédures de verrouillage/signalisation et à vous faire gagner du temps et des ressources, tout en assurant la conformité de votre programme.

Vos employés sont-ils suffisamment formés aux procédures de verrouillage/signalisation ?

Exigences en matière de formation pour les employés autorisés et affectés

L’OSHA stipule que les employés doivent avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour se conformer au programme de verrouillage/signalisation de l’entreprise.  Il est de la responsabilité de l’employeur de vérifier que le personnel comprend les étapes appropriées d’une procédure de verrouillage/signalisation et la façon dont elles s’appliquent à votre secteur industriel en particulier.

Il est également important de comprendre les différents types d’employés définis dans la norme de verrouillage/signalisation et de s’assurer que chaque employé reçoive la formation appropriée. Un employé affecté est quelqu’un qui fait fonctionner un équipement ou qui travaille près d’un équipement nécessitant un verrouillage et une signalisation mais qui n’est pas chargé de son entretien ni de sa maintenance. Un employé autorisé est un individu qui réalise l’entretien ou la maintenance d’un équipement, et qui est donc responsable de le verrouiller et d’appliquer une signalisation. La formation doit également expliquer ces différences et éclairer chaque type d’employés sur leurs responsabilités spécifiques.

De plus, l’OSHA exige que les employés autorisés soient formés à reconnaître les sources d’énergie dangereuses. Ils doivent être en mesure de comprendre l’étiquetage de ces sources dans une usine afin d’être préparés à travailler avec ces sources d’énergie.

Les employés autorisés doivent également comprendre les différents types d’énergie existants, et l’importance de chaque type disponible dans le lieu de travail, afin d’avoir conscience des risques encourus. Ils doivent être formés à isoler chaque type de source d’énergie afin de correctement les contrôler.

Les employés affectés doivent simplement comprendre l’objectif et l’utilisation des procédures de verrouillage/signalisation. Il est vital que les employés affectés comprennent qu’ils ne doivent pas interagir avec des équipements verrouillés. Tous les autres employés passant dans la zone doivent également avoir une compréhension générale de leurs responsabilités et des procédures de verrouillage/signalisation.


Un aperçu de notre programme de formation en matière de verrouillage/signalisation

Présentation complète des procédures de verrouillage/signalisation
Main Image
Brochure
Présentation complète des procédures de verrouillage/signalisation

Toutes les réponses à vos questions concernant les procédures de verrouillage/signalisation, de l’historique de ces procédures aux avantages de la conformité, en passant par les réglementations spécifiques de l’OSHA.

Télécharger maintenant

Exécutez un programme efficace grâce à des formations de qualité

Les employés autorisés doivent posséder les connaissances et compétences nécessaires pour appliquer, utiliser et retirer en toute sécurité les dispositifs d’isolation de l’énergie. Les formations doivent inclure les informations suivantes :

  • Comment reconnaître les sources d’énergie dangereuse.
  • Les types d’énergie présents dans l’établissement et l’importance de ces sources.
  • Des instructions sur l’utilisation des procédures de contrôle de l’énergie, notamment les méthodes d’isolation et de verrouillage de ces sources d’énergie.

Bien qu’ils n’ont pas besoin du même niveau de formation que les employés autorisés, les employés affectés doivent recevoir une formation concernant l’objectif et l’utilisation des procédures de contrôle de l’énergie. Ils doivent être formés aux éléments suivants :

  • Reconnaître quand la procédure de contrôle de l’énergie est utilisée.
  • Comprendre l’objectif de cette procédure.
  • Comprendre l’importance de ne pas modifier les dispositifs de verrouillage ou de signalisation.
  • Ne pas tenter de redémarrer ou d’utiliser un équipement ayant été verrouillé.
Vous avez besoin d’aide pour vos procédures de verrouillage/signalisation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d’automatisation

Demandez à un spécialiste de verrouillage/signalisation de vous contacter

Recommandé pour vous

Sécurité et gestion du risque à l’ère de l’IIoT
Main Image
Livre blanc
Sécurité et gestion du risque à l’ère de l’IIoT

Ce livre numérique apporte un éclairage nouveau sur la valeur commerciale de la sécurité. Il décrit comment l’adoption de meilleures pratiques en matière de sécurité et de gestion du risque est clairement associée à des avantages opérationnels.

Télécharger maintenant
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Activités
  3. Chevron LeftChevron Left Services liés au programme de verrouillage/signalisation
  4. Chevron LeftChevron Left Exigences de formation aux opérations de verrouillage/signalisation
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose