Loading
《AUTOMATION TODAY季刊》 第79期

最新消息與新知

最新一期的《智慧製造現狀報告》已發佈!另外還有我們與NVIDIA合作以擴大AI在製造業的規模和範圍的消息。
立即訂閱

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
第79期
  • 精選文章
  • 管理層觀點
    • 永續發展
    • 永續發展
    • 礦業
    • 礦業
    • 石油與天然氣
    • 石油與天然氣
    • 礦業
    • 礦業
  • 最新消息與新知

新研究發現GenAI是製造商的首要技術投資,
但仍有94%者預計會維持或擴增他們的員工人數

洛克威爾自動化發表了第9年度《智慧製造現況報告》的結果。這項全球研究對17個主要製造國的1,500多家製造商進行調查。

今年的報告顯示,公司著重於利用新興技術來建立應變能力、提高品質、將員工潛力發揮極致並推動永續成長。

洛克威爾自動化的資深副總裁暨技術長Cyril Perducat說:「具有高技術專業的員工是任何製造業成功營運的基礎,但吸引、管理和留住工作人員目前已證明是一種難題,調查發現單靠技術並不是答案。為了維持競爭力,製造商需要著重在讓他們的員工接受新技術並將此作為組織文化的核心部分,這可建立技術/工作人員的搭配合作,推動業務成長。」

欲知更多資訊,請點擊 此處。


洛克威爾自動化獲選為2024年全球最具道德公司之一

Ethisphere (定義並提倡商業道德實行標準的全球領導者)將洛克威爾自動化列為 2024年全球最具道德公司之一。

這是洛克威爾第16次入選這一波傑出名單,該名單表彰在最佳道德、合規和治理實務方面展現出卓越領導力和信守商業誠信的公司。


洛克威爾自動化將與NVIDIA合作,提升製造業人工智慧的規模和範圍

洛克威爾自動化與NVIDIA合作,加速下一代工業架構的發展。

製造業在全球產值為15兆美元,涉及到人類生存和發展所需的一切事物,從乾淨的水到食物、救命藥物和治療方法、永續能源、移動等。洛克威爾計劃透過打造未來工廠,讓自動化客戶更容易進行數位化工業流程,從而推動產業發展。未來工廠的特點為感知能力提升,搭配機器視覺、控制系統的運算速度加快、配備學習代理的先進模擬能力、廣泛採用自主移動機器人(AMR)以及生成式人工智慧(GenAI)體驗,來提升第一線操作人員的資訊檢索能力。

洛克威爾自動化將進一步整合 NVIDIA Omniverse Cloud 應用程式介面(API)與洛克威爾自動化的Emulate3D,為使用者提供資料互通性、即時協作和基於實體的視覺化功能,可用於設計、建造和營運工業規模的生產系統之數位分身。

欲知更多資訊,請點擊此處。

 


洛克威爾自動化公佈其位於新加坡的全新客戶體驗中心

洛克威爾自動化公佈其位於新加坡的全新客戶體驗中心(CEC)。

該中心展示AI、機器人技術和虛擬實境等最新創意,將幫助該地區的製造業、礦業和重工業採納數位轉型。此新中心展示針對東南亞目標產業的智慧製造解決方案,將幫助客戶了解企業聯網的效益,以及對他們業務產生正面影響的可能性。

CEC位於洛克威爾亞太區總部內,旁邊就是其在亞太地區最大的製造設施。該工廠為全世界的客戶生產洛克威爾的眾多產品,而CEC將讓客戶體驗洛克威爾的最新製造技術,並瞭解未來解決方案。訪客將透過這兩者獲得從一開始到完成的全面體驗。

欲知更多資訊,請見此處。


洛克威爾自動化照亮實現印度製造目標和淨零目標的途徑

第五屆India Inc On The Move (IIOTM)於二月底在印度清奈(Chennai)舉行。本次活動將製造業的一些最聰明者、創新者、政策制定者和技術遠見者齊聚一堂,他們共同分享關於以下方面的見解:加快印度邁向永續製造和實現淨零目標,並讓大家注意到製造業對印度GDP貢獻一兆美元的可能性。

今年有超過1,200人代表450多個組織參加了IIOTM。這次活動包括超過35個場次,與50多位產業講者合作,探討永續、安全和智慧製造的出現、印度在高科技製造的潛在領導地位、循環經濟,以及自動化和數位化在提升工業組織生產力和效率方面所擔任的角色。

我們感謝所有參展合作夥伴使IIOTM取得巨大成功!

Multivista、Diginova、Softcon、Base、Mettler Toledo、Focaal、Energy Venture、Horizon、Logicon、Autosys、iCpro、Tangent和ATC。

欲知更多資訊,請見此處。


客戶包裝品領導者Church & Dwight選擇洛克威爾自動化,以提升製造的網路安全韌性

消費品公司Church & Dwight Co選擇洛克威爾自動化,以加強其網路安全計畫。Church & Dwight特地選擇洛克威爾,以幫助建立應變能力並將其營運技術(OT)製造安全實務中的風險降到最低。

針對製造業和重要基礎設施的網路攻擊數量持續增加。最近的一份報告發現,在OT/工業控制系統(ICS)領域中,關鍵製造是最常遭受攻擊的垂直位置之一。Church & Dwight旗下擁有數個全球消費品品牌,了解強大的OT安全狀態帶來的巨大影響和重要性,並聘請洛克威爾。目標是藉由識別關鍵資產、漏洞和安全性缺口,深入了解其製造風險概況。在檢查和確定風險的優先順序後,洛克威爾與Church & Dwight合作制定了一份修復藍圖、新的安全政策和其他措施,以將風險降到最低。

詳情可點擊此處。


洛克威爾自動化在亞太地區推出 CUBIC 

洛克威爾自動化宣佈其 CUBIC 產品線可在該地區提供。CUBIC專門從事符合IEC-61439標準的模組化密封系統,用於建造電力和電氣控制面板。

CUBIC產品線可用於快速增長的產業,如再生能源、礦業、數據中心、化工、食品和飲料以及基礎設施。先前僅在部分亞洲市場供應,且數量有限,但現在已在整個地區廣泛提供。

洛克威爾自動化亞太區MCC業務經理Eric Wo表示:「CUBIC的模組化配電盤可以幫助企業度過不使用一般傳統電力系統的時期,邁向更具安全性、更具永續性和智慧性的未來。

大多數工業公司仍在使用傳統固定配電盤。然而,隨著全球的永續發展意識提高,這些公司越來越需要使用符合IEC標準的智慧電源解決方案。CUBIC的模組化配電系統可以幫助這些公司提高生產效率,改善員工安全,減少停機時間,並更能滿足全球對永續製造的新期望。」

欲知更多資訊,請點擊此處。


洛克威爾自動化任命Stephen Ford為資安長

Stephen Ford已加入洛克威爾自動化,擔任副總裁兼資安長。他將直屬於洛克威爾自動化資深副總兼資訊長Chris Nardecchia。

在這個職務中,Stephen 將制定並執行一項全面的網路安全策略,以確保洛克威爾和我們的Connected Enterprise生態系統(公司的基礎設施、產品和客戶)的安全無虞和具備應變能力。

欲知更多資訊,請點擊此處。


新的FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™預測設備故障,防止非計劃停機

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™軟體為維護工程師提供見解,以瞭解廠房內資產的當前狀況。當資產開始偏離正常狀態時,他們會立即收到提前通知。有了這些知識,他們可以根據哪個資產具有最高故障風險來規劃維護活動,並讓其他資產繼續運作,而不需要停止生產來進行服務,此行為並不必要。

使用FactoryTalk Analytics GuardianAI軟體,製造商可以根據已有的數據提前警示資產故障的可能性。該軟體利用變頻驅動器的電訊號數據,了解工廠資產在正常運作狀況的表現。然後,在運作期間,FactoryTalk Analytics GuardianAI 會監控驅動器的電訊號,當檢測到偏差時,會提醒製造商進行檢查並規劃正確的應對措施。該軟體與PowerFlex® 755、755T和6000T驅動器的完美搭配,可輕鬆設置並深入瞭解關鍵製程應用。

欲知更多資訊,請點擊此處。


就是Plex:Tasti在智慧製造中成功的秘訣

點心棒和營養食品製造商Tasti Products Limited選擇洛克威爾自動化的Plex,作為其新的整合式智慧製造和業務流程解決方案。

Tasti Products將移轉至Plex的雲端解決方案,實施Plex ERP (企業資源規劃),包括Plex的世界級MES (製造執行系統),以推動他們在紐西蘭的業務營運。鑒於他們的舊有ERP系統無法再支持不斷擴張的業務,Tasti Products正在尋找一個智慧製造解決方案,可讓該公司擴大規模並改善業務分析的速度。

在此深入了解。


推出有限排程器,以更具智慧的方式管理製造生產排程

洛克威爾自動化引進有限排程器(Finite Scheduler),這是其軟體產品組合的一項更新,目的是幫助客戶的生產排程現代化,以具備可靠且靈活的有限產能功能。有限排程器利用製造過程中的數據,旨在提升排程準確性,提高生產效率並促使準時交貨。

由全球數位轉型和工業自動化領域的領導者所設計,有限排程器不只是物料需求規劃(MRP)系統,還考量影響製造商生產作業的其他因素。與自建解決方案和試算表不同,有限排程器可以跟上頻繁的變更並提供比手動彙整更準確的數據。

在此深入了解。


洛克威爾自動化擴展了機器設計領域的產品組合,以幫助製造商實現機器設計的新時代

洛克威爾自動化擴展了其On-Machine™解決方案,使企業能夠設計更快投入生產並在整個壽命期間提供更多價值的機器。

機器上的解決方案可以實現分散控制架構,其中自動化組件是安裝在現場而不是放在大型電氣外殼中。這種方法提供了更簡化、模組化的機器,可以降低總成本、減少佔地面積並縮短投入營運的時間。透過使關鍵組件易於工廠人員訪問,他們能夠更主動地識別和解決問題,提高系統運行時間。

欲知更多資訊,請點擊此處。


Mariya Prempeh獲洛克威爾自動化升職,將負責新加坡、馬來西亞和汶萊的營運工作

Mariya Prempeh已晉升為新加坡、馬來西亞和汶萊地區的經理。她目前擔任新加坡地區經理,這次晉升代表她的負責範圍增加。在Mariya新的職務中,她將負責公司在這些國家的業務營運和直接銷售。此次變動可反映出洛克威爾自動化致力於該地區的成長。她仍直屬於洛克威爾自動化東南亞地區總監Marcelo Tarkieltaub。

Mariya將帶領洛克威爾自動化於新加坡、馬來西亞和汶萊實施策略性重點,特別是關鍵產業,如生命科學、半導體、水、廢水、石油和天然氣、食品和飲料(F&B)以及包裝消費品(CPG)。

欲知更多資訊,請點擊此處。


在印度現代化乳牛養殖

洛克威爾自動化與 ISAP India Foundation 合作,以現代化的方式改善缺水的馬哈拉施特拉邦瓦爾達區 Antargaon地區的的乳牛養殖業。該倡議名為「透過科技推動的乳牛養殖促進印度村莊的經濟和社會發展」,同時與科技實施合作夥伴 eVerse.AI 合作,實施企業社會責任(CSR)項目。

印度擁有全球最大的牛隻數量,並且在牛奶生產方面是領先者。然而,印度面臨著每頭動物的低乳量和乳製品質量不足等挑戰。印度的乳牛養殖並不集中,農村農民對科學的獸醫實踐的認識有限,這些因素導致了這些問題的存在。

透過與ISAP India Foundation合作,洛克威爾力求以利用創新的產品和服務,搭配基於科學驗證的獸醫實踐,借助數位技術來推動家畜發展,從而改善印度水資源最短缺地區的乳牛養殖者的生計。ISAP India Foundation是一家非營利機構,致力於領導國家級的生計促進和農業市場諮詢工作。

了解更多有關該倡議的資訊,請點擊此處。


突破性解決方案,嵌入式邊緣運算模組的控制軟體優化

嵌入式邊緣運算模組是基於洛克威爾自動化最近的發展,利用Logix的強大功能實現PC或計算功能。這個Edge解決方案為現今的勞動力提供了重要的擴展性和遠端支援功能。在首次發布時,嵌入式邊緣運算使得FactoryTalk® Optix™軟體能夠提供通訊路徑至REST API、OPC UA和MQTT,以滿足各種應用的需求。嵌入式邊緣運算模組是新的FactoryTalk Optix產品組合中的解決方案之一。

欲知更多資訊,請點擊此處。


Allen Bradley推出ASEM 6300B-JB1電腦,這是新型現代化的精巧解決方案

全新的精巧 ASEM™ 6300B-JB1,為生產自動化帶來可靠且高度可配置的解決方案。使用者可以配置箱型PC,選擇範圍廣泛,從Celeron到i7的Intel第11代處理器,以及使用0 GB到2 TB儲存和4 GB到32 GB的RAM。雖然外形小巧,但這款箱型PC具有絕佳的連接性,包括兩個或四個4K DisplayPort連接埠、四個2.5 Gbps乙太網路連接埠、四個USB 3.0連接埠和一個多標準序列埠*。安裝方式也可根據使用者需求選擇書式固定或DIN導軌安裝。

在此深入了解。


洛克威爾自動化宣布與1PointFive達成直接空氣捕獲碳去除信用協議

洛克威爾自動化很高興宣佈與 1PointFive 達成協議,從其在德克薩斯州正在建設的直接空氣捕獲(DAC)設施購買二氧化碳去除(CDR)積分。

洛克威爾自動化的永續發展副總裁Tom O'Reilly表示:「我們很高興能與1PointFive合作,朝著我們公司在2030年實現零碳排放、碳中和的目標邁進。每天,我們幫助數以萬計的全球客戶透過數據驅動的解決方案實現生產力和永續發展目標。作為一家全球製造商,我們有同樣的承諾,對世界產生積極影響。」

一旦投入營運,1PointFive的DAC設施STRATOS將直接從環境空氣中提取二氧化碳,並能夠應對分散來源的CO2排放,例如汽車和飛機旅行,這通常很難解決

欲知更多資訊,請點擊此處。


洛克威爾自動化透過FactoryTalk Analytics LogixAI為製造商優化生產

FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® 軟體能夠讓操作技術(OT)專業人員在邊緣端使用即插即用、無需編碼的機器學習,提升產品品質並增加產能,適用於Soft Sensor®應用。隨著 1 月份 V3.00 的發布,用戶現在可以透過容器化應用程式來靈活部署。

客戶可以選擇在安裝時使用計算模組、邊緣電腦或虛擬機器(VM),並可以利用FactoryTalk Edge™ Manager進行規模化部署和高度安全的基礎設施管理。

在此深入了解。


Matheus Bulho是洛克威爾自動化的新任軟體與控制資深副總裁

Matheus Bulho 將於4月1日起擔任洛克威爾自動化的資深副總裁,負責軟體與控制。他將直屬於洛克威爾董事長兼執行長Blake Moret。

在此職務中,Bulho將領導營運部門,包括控制與視覺化軟硬體、資訊軟體和網路與安全基礎架構。Bulho接替Brian Shepherd的職位,Brian Shepherd將於6月離開洛克威爾追求其他目標。

 

欲知更多資訊,請點擊此處。

 


解決製造業的範疇3排放問題

最近發表的世界經濟論壇(WEF)白皮書-《在製造業和價值鏈中解決範疇3排放的「無藉口」機會》,

– 為企業在複雜的範疇3脫碳領域中導航,並加速其對全球氣候努力的貢獻。

這份文件是由 WEF 產業淨零加速器製作,該倡議旨在提升公司尋求價值鏈間的系統性合作之必要性意識,以朝向實現淨零排放目標的方向前進。洛克威爾自動化正在與劍橋工業創新政策(劍橋大學製造業研究所)、Capgemini、西門子和其他先進製造公司合作推進這項計劃。

更多關於這份白皮書的資訊,請點擊此處。


透過強大的Open Process Automation™技術能力擴展,提升產業領導地位

洛克威爾自動化宣佈支持Open Process Automation™的重大新產品組合。創新組合包括 PlantPAx的控制平台、嵌入式邊緣運算模組、FactoryTalk Optix和FactoryTalk DataMosaix。這一行為讓公司更信守在開放過程自動化論壇(OPAF)中的承諾和鞏固公司在同行領導地位,代表向重新塑造自動化的未來踏出重要的一步。O-PAS標準是由OPAF開發,是「標準中的標準」,並與OPC基金會的統一架構(UA)標準一致。

O-PAS標準作為驅動自動化用戶的的標準化倡議,為製造商的自動化基礎設施提供現代化的絕佳機會,提升擴展性、靈活性和可升級性。這可改善系統壽命,並透過擴展系統整合能力提供投資保護策略。 

詳情可點擊此處。


全新FactoryTalk® OptixPanel™圖形終端機簡化作業

洛克威爾自動化的 Factory Talk® OptixPanel™ 圖形終端機是密封的人機介面(HMI)設備,預先載入FactoryTalk® Optix™和FactoryTalk® Remote Access™軟體授權。這表示裝置是一個首次啟動即可運作的多合一解決方案。預先安裝的封閉式作業系統可以降低執行和維護的風險。

FactoryTalk OptixPanel圖形終端機是全新FactoryTalk Optix 產品組合中的其中一項解決方案。FactoryTalk Optix產品組合讓使用者可以選擇自己的技術組合,這是洛克威爾自動化客戶首次可以使用視覺化軟體來設計HMI應用程式,這些應用程式可以與洛克威爾自動化和第三方控制器原生搭配使用,並在洛克威爾自動化或第三方選擇的硬體上顯示

欲知更多資訊,請點擊此處。

訂閱 Rockwell Automation

從收件匣直接接收最新的新聞、思想領導力與資訊。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left Automation Today 79 最新消息與新知
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose