Loading
Artigo | Tech Tips

Vantagens de ter um software de gerenciamento de bateladas atualizado

Mais flexibilidade e tempo de atividade são algumas das vantagens de se ter um software de gerenciamento de bateladas atualizado.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Faça download da revista em PDF
Trabalhadores processando alimentos

À medida que os consumidores encomendam cada vez mais produtos no mercado, os fabricantes devem pensar em cumprir seus objetivos, reduzindo riscos e controlando custos.

Oferecer variedade é o segredo para os negócios de hoje. Basta olhar para os corredores do supermercado e para toda a variedade de produtos disponíveis. A concorrência e o mercado forçam os fabricantes de todos os setores a expandir o portfólio de produtos.

Para isso, além de criatividade e inovação, é necessário tecnologia. Os fabricantes com processos em lote ou híbridos enfrentam a necessidade de aumentar a flexibilidade enquanto controlam os custos e mitigam os riscos, explicou Jamey Geer, gerente de produtos do FactoryTalk Batch da Rockwell Automation.

Por décadas, os fabricantes confiaram no software de batelada para gerenciar áreas de produção automatizadas, o que fornece alguma flexibilidade. Mas o ambiente atual exige cada vez mais flexibilidade, sem interromper a produção para fazer alterações.

Os fabricantes com sistemas obsoletos têm o desafio de interromper ou desacelerar o servidor de batelada para adicionar novos equipamentos ou fazer mudanças gerais no processo, o que pode levar a gargalos e impactos na coleta de dados e registros.

“Os desafios dinâmicos da indústria exigem uma ferramenta que forneça o maior valor ao cliente em seus objetivos de produção, capaz de padronizar seus processos, mas com flexibilidade para fazer ajustes, dar rastreabilidade à produção com a portabilidade de que o usuário precisa, e com a possibilidade de se conectar a seus sistemas de gestão e analisar suas informações para tomar decisões ágeis”, explicou Edgar Rojas, líder de desenvolvimento de negócios de processos “PlantPAx” no México da Rockwell Automation.

Enquanto isso, nos sistemas modernos de hoje, a quantidade de dados disponíveis é tão grande que é cada vez mais importante apresentar essas informações a um operador no momento certo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso evitar confundi-los com dados irrelevantes ou inúteis para a tomada de decisão, pois eles podem causar atrasos.

Benefícios da modernização

A nova versão do software FactoryTalk Batch pode ser a solução para os fabricantes terem a agilidade necessária para atender à demanda do mercado.

Para Geer, existem três maneiras pelas quais as versões mais recentes do software FT Batch podem ajudar:

A primeira é o aumento do tempo de atividade, que pode ser especialmente útil para a indústria de biotecnologia ou farmacêutica, a fim de fazer atualizações sem interromper processos.

Há também a simplificação do gerenciamento de receitas, que pode ser adaptado aos fabricantes de medicamentos, detergentes, biscoitos ou cerveja, e facilitar a variação de um produto. Além disso, a interface de operação moderna e intuitiva permite que os operadores permaneçam conectados por meio de seus dispositivos móveis.

Mas essas não são todas as vantagens. Uma atualização do software de batelada (Batch) também ajudará a dar o próximo passo no caminho para a transformação digital. Pode ser voltado para tecnologia sustentável que ajuda a reduzir os custos de manutenção. Além de integrá-lo aos sistemas ERP e MES no ambiente de manufatura. Da mesma forma, você reduzirá o tempo não produtivo devido à manutenção e erros humanos na entrada das fórmulas.

Um software atualizado, como o FactoryTalk® Batch da Rockwell Automation, permitirá que os produtores acompanhem a demanda do consumidor, bem como reduzam os prazos de entrega e a introdução de novos produtos e receitas com flexibilidade e agilidade.

Tópicos: Automation Today LA Soluções de processo Software
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right