Loading
Dispositivos inteligentes
  • Sensores inteligentes
  • Segurança inteligente
  • Controle inteligente de motores
  • Controle inteligente de motores

    Desfrute mais de seus investimentos em aplicações

    Ícone de colagem contendo um motor e um usuário ao computador com alertas na tela do computador
  • Dispositivos inteligentes industriais

    Os dispositivos inteligentes Allen-Bradley são uma solução expansível integrada que oferece novas eficiências e custo total de propriedade reduzido. 

     

    Dispositivos inteligentes ajuda aprimoraram a qualidade do produto, reduzem o tempo de parada e protegem seus investimentos contra a obsolescência em máquinas mais inteligentes para permitir uma fabricação mais inteligente.

  • Motores eficientes impulsionam o desempenho industrial.

    fotografia de um motor

    Em diversas aplicações, o motor elétrico mantém a indústria funcionando, de sistemas de movimento, ventiladores e transportadores a bombas e compressores. Importantes como são para a fabricação e desempenho industrial, o impacto da falha de um motor pode ser significativo, custando milhares ou até mesmo centenas de milhares por hora perdida de produção. O motor mais caro não é necessariamente o mais importante: uma falha no motor de um simples misturador pode ser o suficiente para causar uma interrupção grande na produtividade da fábrica.

  • Qual é o custo das falhas de motores não previstas?

    ícone de bolsa de moedas

    Custos de motores

    • Os motores são os maiores consumidores de energia na indústria
    • Responsáveis por mais de 50% do total de energia usado pela indústria
    • A operação de motores pode custar 10 vezes seu preço de compra inicial todos os anos
    • Reduzir a velocidade de um motor por 20% pode economizar 50% de energia
    ícone de um motor

    Por que os motores falham?

    As causas mais comuns das falhas de motores são:

    • Sobrecarga térmica
    • Execução monofásica
    • Falha de mancal
    • Falha de rotor
    • Falha de estator
    • Agentes agressivos
    ícone de seta para baixo

    Custo do tempo de parada

    • Perda de produção
    • Sucateamento de produção
    • Estabelecimento da causa da falha (mecânica/elétrica)
    • Custos de reparo do motor e sistema
    • Questões de segurança
    • Impacto em outros equipamentos
    ícone de trabalhador de manutenção

    Opções de manutenção

    • Informações de diagnóstico avançadas
    • Manutenção preventiva e não reativa
    • Possibilidade de tempo de parada planejado
    • Assuma o controle de sua fábrica
    • Redução do custo de manutenção
    ícone de gráfico com seta para cima

    Aumento da produtividade

    • Redução do tempo de parada não programada melhora a produtividade
    • Assuma o controle do seu processo de produção
    • Reduzir custos de energia
    • Tome decisões baseadas em fatos com informação de diagnóstico avançado
  • Controle inteligente de motores no trabalho

    Os motores são usados em muitas aplicações industriais e são essenciais para a produtividade da empresa.

     

    Com as soluções de controle inteligente de motores, é possível monitorar a saúde e o desempenho de cada motor para ajudar a identificar, com antecedência, possíveis problemas que podem levar a tempos de parada indesejados ou a níveis de produtividade reduzidos.

  • Dispositivos de controle inteligente do motor

    Diagrama ilustrando os benefícios dos dispositivos de controle inteligente de motores dentro da The Connected Enterprise e como eles todos se conectam

    Clique na imagem para aumentar

    O controle inteligente de motores fornece um fluxo contínuo de valiosos dados de processo e diagnóstico para seu ambiente de projeto, sistema de visualização, software de informações e controlador de automação programável Logix, facilitando a produção inteligente e ajudando a aumentar a produtividade e minimizar o tempo de parada, reduzindo o custo total de propriedade.

  • O controle inteligente de motores habilita máquinas inteligentes para uma produção inteligente

    diagrama de um motor com chamadas ilustrando os benefícios específicos do controle inteligente de motores

    A integração das soluções de controle inteligente de motores Allen-Bradley ajuda a reduzir o tempo de programação, facilitar a inicialização e comissionamento e agilizar o diagnóstico. Ao fornecer programação consolidada, configuração de dispositivo e sistema, operação e manutenção dentro do ambiente de engenharia do Studio 5000, a complexidade e os erros potenciais são minimizados.

     

    O controle inteligente de motores fornece informações de diagnóstico importantes que permitem otimizar o desempenho com acesso em tempo real às tendências de operação e desempenho.

  • A abordagem inteligente de hoje

    diagrama de um motor com chamadas ilustrando os benefícios específicos do controle inteligente de motores

    •  Comunicação total e visibilidade de sistema para melhor desempenho e flexibilidade

    •  Controle e mantenha o desempenho do motor em redes e equipamentos inteligentes

    •  Reduza tempos de parada não planejadas com alarmes e informações de diagnóstico avançadas

    •  Monitore o consumo de energia

    •  Simplifique a localização de falhas e reduza o tempo de inicialização

    fotografia de um homem olhando para a tela do computador enquanto o software Studio 5000 é inicializado

    As soluções de controle inteligente de motores são programadas usando o ambiente Studio 5000®

    fotografia de homem olhando para a tela do computador com ambiente de desenvolvimento nela

    Apenas um ambiente de desenvolvimento para configuração e programação

    captura de tela da interface de perfis add-on

    Perfis Add-on para o desenvolvimento, operação e manutenção simplificado de máquinas

  • Cenário de aplicação 1 de 14

    Subcarga do motor

    Ajuda a detectar e informar falhas mecânicas



    Reduz custos associados a perda de produção



    Pode ajudar a minimizar custos de reparo com o encerramento controlado



    Tempo para reparo e processo de reinicialização reduzido



    Permite avaliar e monitorar a máxima eficácia

  • Cenário de aplicação 2 de 14

    Otimização de processo

    Pode ajudar a aumentar o volume de produção



    Reduz tempos de espera desnecessários
     



    Ajuda a aumentar a qualidade do produto



    Otimiza o uso eficiente de energia

  • Cenário de aplicação 3 de 14

    Sobrecarga do motor

    Fáceis funções de diagnóstico e advertências oferecidas



    Tempo de parada da produção minimizado
     



    Ajuda a proteger seus ativos principais contra falhas onerosas
     



    Tomada de decisões com base em fatos usando informações de diagnóstico de tempo real



    Oportunidades para manutenção preditiva, em vez de reativa

  • Cenário de aplicação 4 de 14

    Detecção contra corrente de falta à terra

    Monitoração preditiva da saúde do motor



    Manutenção proativa pode ser alcançada
     



    Tempo de parada reduzido para equipamentos críticos

  • Cenário de aplicação 5 de 14

    Problema de rede

    Gestão local de processos no evento de problemas de comunicação de rede



    O DeviceLogix™ descentraliza a inteligência e reduz o tráfego de rede desnecessário



    A saúde de um ativo crítico pode ser mantida



    A produção em lotes pode ser completada reduzindo problemas de limpeza e liberação

  • Cenário de aplicação 6 de 14

    Detecção de desperdício de energia

    Automaticamente identifica o possível problema



    Ajuda a reduzir o custo de consumo de energia
     



    Minimize o desgaste do motor e no equipamento mecânico
     



    Reduz o tempo e custo de manutenção

  • Cenário de aplicação 7 de 14

    Diagnóstico e integridade do dispositivo

    Agregue, analise e apresente dados de seus dispositivos, onde quer que você esteja



    Descoberta automática de dispositivos conectados à EtherNet/IP 



    Painéis gerados automaticamente monitoram o sistema de controle e realizam análises



    Cartões de ação entregues quando ocorre uma situação que requer atenção


     

    Função ativada por voz para solicitar e interagir com dispositivos em rede



    Não é necessário conexão em nuvem nem desenvolver painéis.

  • Cenário de aplicação 8 de 14

    Configuração automática do dispositivo

    Parâmetros baixados automaticamente do controlador



    Minimiza tempos de parada e simplifica a manutenção



    Mínimo conhecimento especializado necessário, permitindo a substituição rápida do dispositivo



    Reduz o risco de configuração incorreta


     

    Configuração do dispositivo é armazenada localmente no controlador

  • Cenário de aplicação 9 de 14

    Ambiente de programação único

    Ambiente de programação único ajuda a minimizar erros de programação



    Fácil de acessar e editar informações



    Informações de diagnóstico, falhas, alarmes e eventos são partes integrantes do Studio 5000®



    Ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento em até 70%

  • Cenário de aplicação 10 de 14

    Manutenção preventiva

    Os recursos de manutenção preventiva preveem quando substituir os componentes críticos do inversor de frequência



    Predição com base em condições de operação em tempo real



    Diversas funções estão disponíveis para monitorar



    Pode configurar e recuperar dados via IHM, ferramentas de software e ambiente de engenharia Studio 5000®

  • Cenário de aplicação 11 de 14

    Gestão de energia

    Use o acesso à rede para configurar e solucionar problemas de dispositivos sem abrir as portas do gabinete do centro de controle de motores (CCM)



    A tecnologia de controle inteligente de motores dentro do CCM pode alertar sobre falhas antes que elas ocorram
     



    Os dispositivos de rede são pré-configurados com endereços de nó para que você possa configurar os parâmetros do dispositivo pela rede
     



    O software IntelliCENTER inclui versões eletrônicas de manuais, diagramas de fiação e peças sobressalentes

  • Cenário de aplicação 12 de 14

    Application Code Manager

    Utilize as bibliotecas fornecidas da Rockwell Automation



    Criação de biblioteca flexível, estruturando conteúdo reutilizável da maneira que você quiser



    Gere facilmente seu código de aplicativo padronizado em massa para configurar projetos



    Os usuários não precisam entender a estrutura de dependência do objeto da biblioteca; a ferramenta gerencia as dependências de acordo com as regras do bibliotecário



    A integração pronta para usar permite a implantação em massa simples e rápida da Biblioteca de Objetos de Processo e a Biblioteca do Fabricante de Máquina

     



    Facilita a reutilização contínua de IP e ajuda a impor padrões

  • Cenário de aplicação 13 de 14

    Automotivo - Ajuste adaptativo

    Monitor de carga - Ajuda a reduzir o tempo de inicialização reduzindo o esforço necessário para o ajuste

    Monitora e compensa automaticamente as mudanças de inércia e compatibilidade motor-carga ao antecipar as necessidades de torque

     



    Compensa o desgaste normal da máquina



    Fornece comportamento dinâmico consistente

    Ajuste adaptativo - Ajuda a aumentar a confiabilidade e o desempenho da máquina

    Os monitores geram características de desempenho e se  adaptam, se necessário

     



    Os filtros de encaixe de rastreamento suprimem automaticamente condições potencialmente prejudiciais de ressonância e vibração. Com quatro filtros de encaixe de rastreamento, os inversores PowerFlex 755T podem identificar até quatro ressonâncias.



    Pode ser usado para indicar o desgaste da máquina ao longo do tempo

  • Cenário de aplicação 14 de 14

    Automotiva - Manutenção preventiva

    Os parâmetros de manutenção preventiva são personalizáveis o suficiente para caber em uma infinidade de aplicações de máquina



    Rastreie itens de manutenção, como mancais do motor, lubrificação do motor, mancais e lubrificação da máquina



    Configure os componentes do sistema e determine quando a manutenção periódica pode ser necessária



    Diversas funções estão disponíveis para monitorar

     



    Pode configurar e recuperar dados via interface homem-máquina (HIM), ferramentas de software e ambiente de engenharia Studio 5000®

  • Motores eficientes impulsionam o desempenho industrial.

    Do controle de velocidade fixa e variável ao torque preciso e controle de posição, a Rockwell Automation oferece suporte com conhecimento da aplicação,
    experiência no setor e um portfólio completo de soluções de controle inteligente de motores, ajudando você a obter o controle de que precisa.

    colagem de fotos dos produtos de controle de velocidade fixa Allen-Bradley
    Controle de velocidade fixa

    Proteção e partidas de motores

    Para o controle de velocidade fixa da sua aplicação, o portfólio abrangente de partidas on-line diretas, sobrecargas eletrônicas e partidas suaves com recursos de proteção incorporados permite que você obtenha o controle, a proteção e a integração de que precisa. 

    Com proteção contra sobrecarga eletrônica e recursos de comunicação em rede no sistema Integrated Architecture®, você obtém visibilidade, proteção e diagnóstico do sistema que as soluções convencionais simplesmente não podem oferecer.

    colagem de fotos dos produtos de controle de velocidade variável Allen-Bradley
    Controle de velocidade variável

    Inversores PowerFlex®

    Um portfólio abrangente de inversores de baixa a média tensão, incluindo opções de versões configuradas para suas necessidades específicas, está disponível. 

    Com recursos específicos incorporados para beneficiar diversas aplicações e a integração total com o sistema Integrated Architecture da Rockwell Automation, a família PowerFlex de inversores oferece desempenho poderoso e controle flexível para todas as suas necessidades.

    colagem de fotos dos produtos de controle de movimento Allen-Bradley
    Controle de movimento

    Movimento integrado Kinetix®

    O Kinetix fornece hardware, software e conhecimento da aplicação para alcançar a integração completa de lógica e controle de movimento dentro do sistema Integrated Architecture da Rockwell Automation.

    Com um portfólio abrangente de inversores de controle de movimento combinados com servo-motores, a integração do Kinetix pode simplificar sua aplicação sem comprometer o controle de que você precisa.

    colagem de fotos de produtos de monitoração da condição Allen-Bradley
    Monitoração da condição

    Soluções de detecção e proteção

    Os produtos de monitoração de condições ajudam você a manter seu chão-de-fábrica funcionando de forma produtiva ao detectar falhas potenciais de equipamentos. 

    As soluções de monitoração da condição inteligente incluem módulos de proteção em tempo real, sensores, instrumentos portáteis e software de supervisão.

  •  

    Adote uma solução de controle inteligente de motores hoje

    SAIBA MAIS

    Motores eficientes impulsionam o desempenho e o impacto de uma falha do motor pode ser significativo. Com dispositivos de controle inteligente do motor, você pode aumentar a produtividade e ajudar a evitar falhas do motor com uma abordagem integrada acionada por dados.

     

    Nossos produtos inteligentes incluem:

    •  Controle de velocidade fixa

    •  Controle de velocidade variável

    •  Controle de movimento

    •  Monitoração da condição

     
    Main Image
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose