그리고 이것은 더 일반적인 텍스트입니다.
Xinhang Zou가 여기에 새로운 테스트를 추가했습니다.
화학 제품에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 새로운 비즈니스 과제와 요구 사항이 등장했습니다. 대부분의 화학 생산업체는 원료 비용의 변동성, 복잡한 규제 환경, 노후화된 인프라에 직면해 있습니다. 상황을 더욱 어렵게 만드는 것은 지식과 기술을 갖춘 인력의 감소입니다. 이러한 시나리오를 탐색하는 것은 쉽지 않습니다.
우리는 이러한 상황을 안내할 수 있습니다. 프로세스 자동화 시스템을 검토하든, 레거시 시스템을 업그레이드하든, 생성한 데이터를 최대한 활용하든, 우리는 귀하에게 조언을 제공하고 이 역동적인 산업에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 도와드립니다. 어디서부터 시작해야 할지 모르시겠습니까? 그렇다면 커넥티드 화학 공장에 대한 이 eBook과 비디오를 확인해 보십시오. 현재의 요구 사항을 우선순위로 정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
화학 공장의 에너지 효율성 향상
에너지는 비용이 많이 들기 때문에 운영에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 가능한 한 적게 사용하고 싶을 것입니다. 에너지 관리 프로그램이나 전사적 지속 가능성 노력이 있다면 더욱 효과적입니다. 어쨌든 에너지를 절약하면 운영 비용이 절감되고 공장의 효율성이 향상됩니다. 누가 이것을 원하지 않겠습니까?
에너지 개선을 위한 쉬운 첫 번째 단계가 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 모터, 펌프 및 압축기에 가변 주파수 드라이브(VFD)를 사용하여 에너지 소비를 줄이는 것부터 시작하십시오. 몇 가지 간단한 질문에 답하면 계산기가 예상 비용 절감을 계산해 드립니다. 또한 지속 가능성이 중요하다면 계산기가 VFD가 제공할 수 있는 탄소 감소 비율도 추정해 드립니다.
VFD 에너지 절감 계산기를 사용하여 얼마나 절약할 수 있는지 확인해 보십시오.
운영의 미래 대비 방법
Kalypso 제공 솔루션
Kalypso는 2020년 5월 Rockwell Automation 가족에 합류하여 제조업체에 종합적인 디지털 트랜스포메이션 서비스를 제공합니다. Kalypso는 디지털 준비 상태 평가 및 비즈니스 사례 구축부터 기술 구현 및 통합, 변화 지속에 이르기까지 컨설팅, 구현 및 관리 서비스를 통해 화학 산업을 포함한 다양한 산업을 지원합니다.
화학 프로세스 제어 솔루션
운영 개선을 위한 화학 프로세스 제어
개방형 통신 플랫폼. 실시간 정보. 소규모 및 대규모 공장에 대한 확장성. 이것이 당신의 빅 3입니까? 그렇다면 현대적 DCS인 PlantPAx가 당신이 찾고 있는 시스템일 수 있습니다.
PlantPAx DCS는 장비 및 작업자 성능에 대한 더 많은 정보를 제공합니다. 이를 통해 가동 중단 시간, 처리량 및 품질 문제를 해결할 수 있습니다. 이 솔루션의 추가 이점은 다음과 같습니다.
- 단일 장치에서 전사적 시스템에 이르는 솔루션
- 레시피 IP 보호를 완비한 ISA-88 준수
- 수동 작업을 자동화하여 변동성 감소
- 자산 활용을 극대화하는 반복 가능하고 제어된 작업 생성
- 레시피 및 절차를 관리하여 수율, 처리량 및 제품 품질에 집중할 수 있도록 지원
- 추적성, 보고 및 승인 제어를 개선할 수 있는 절차 모델
확장 가능한 모델 예측 제어
Pavilion8® 모듈형 소프트웨어 플랫폼은 업계별 솔루션의 기반입니다. 이 소프트웨어 플랫폼에는 제어, 분석, 모니터, 시각화, 보관 및 통합을 위한 모듈이 포함되어 있으며, 이를 고부가가치 애플리케이션으로 결합합니다. 확장 가능하고 유연하며 기존 비즈니스 및 플랜트 인프라와 쉽게 통합되는 Pavilion8은 대체 기술보다 우수합니다.
DCS 마이그레이션 계획 및 구현 방법
가동 중단 시간을 최소화하고 성공을 극대화하십시오
대부분의 화학 생산업체는 DCS 마이그레이션을 생각하면 압도당하는 기분을 느낍니다. 하지만 그렇게 나쁠 필요는 없습니다. 물론, 우리는 새로운 시스템을 계획, 구현 및 테스트하는 데 도움을 드릴 것입니다. 그러나 수천 개의 다른 기업이 유사한 프로젝트를 수행하도록 지원하면서 얻은 지식으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 우리는 고객이 레거시 DCS, PLC 및 단일 루프 컨트롤러 시스템에서 마이그레이션하도록 지원했습니다.
또한 다음과 같은 지원을 제공합니다.
- 설치 기반 평가
- 정보 및 보고 요구 사항
- 네트워킹 및 사이버보안 검토
- BPCS, SIS 및 AC&O 애플리케이션 감사
- 전기, 계장 및 제어 평가
- 모터 제어 및 드라이브 통합 검토
- 프로젝트 정당성 및 비용 추정
- FEED 연구
화학 안전: 인력 및 프로세스 보호
안전 장치 장착 시스템이 현재 표준에 부합합니까?
이 사업의 특성상 대부분의 화학 프로세스는 잠재적인 위험을 내포하고 있습니다. 이러한 위험 중 일부는 인력, 자산, 환경 또는 시장 인식에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 올바르게 설계, 설치 및 유지보수된 안전 장치 장착 시스템(SIS)은 이러한 위험을 줄일 수 있습니다.
확장, 새로운 프로세스 또는 기존 SIS, ESD, BMS 또는 TMC의 업그레이드에 직면해 있든, 저희가 도와드릴 수 있습니다. 경험이 풍부한 기능 안전 인증 엔지니어로부터 사실을 확인하십시오. 이들은 다양한 시나리오를 목격했기 때문에 프로세스 및 장비 애플리케이션 모두에 대한 방향을 제시할 준비가 되어 있습니다. 저희가 배포하는 기술은 소형에서 대형, 단순형에서 삼중화까지 확장 가능하며 최대 SIL 3까지 지원합니다. 저희는 화학 프로세스 안전 솔루션의 설계, 구축, 운영 및 유지보수를 지원하는 전체 라이프사이클 서비스를 제공합니다.
화학 생산 솔루션이 어떻게 도움이 될 수 있는지
전 세계의 모든 유형의 화학 공장에서 고객이 비용 절감, 가동 중단 시간 최소화, 운영 개선을 실현할 수 있도록 지원합니다. 운영을 현대화하거나 에너지 소비를 최적화하거나 화학 공정 제어를 향상하고자 할 때, 저희가 도와드릴 수 있습니다.