グリップ型イネーブルスイッチ
マシンガードの内側で安全に作業するための必要条件の一つとして、グリップ型スイッチを使用できます。このスイッチは軽量で、人間工学に基づいた使いやすい設計になっています。標準モデルには2個の独立型3点スイッチがあります。これらのスイッチを作動させるには、トリガを押し込みます。オプションのジョグボタンや二重チャネル非常停止ボタンを装備したモデルもあります。
マシンガードの内側で安全に作業するための必要条件の一つとして、グリップ型スイッチを使用できます。このスイッチは軽量で、人間工学に基づいた使いやすい設計になっています。標準モデルには2個の独立型3点スイッチがあります。これらのスイッチを作動させるには、トリガを押し込みます。オプションのジョグボタンや二重チャネル非常停止ボタンを装備したモデルもあります。
当社のロープ型スイッチ には、ラッチプルスイッチに接続されたスチールワイヤーロープがあります。ロープをその長さに沿った任意の点で任意の方向に引っ張ると、スイッチが作動して機械の電源が停止します。