そしてこれはより一般的なテキストです。
Xinhang Zouがここに新しいテストを追加しました
化学製品に対する世界的な需要の増加を目の当たりにしており、その成長に伴い新たなビジネス上の課題と要求が生まれています。ほとんどの化学メーカーは、フィードストックコストの変動、複雑な規制環境、そして老朽化したインフラストラクチャに直面しています。さらに困難なことに、知識豊富で熟練した作業者の数が減少しています。これらは容易に対処できるシナリオではありません。
私たちはこれらの状況をナビゲートするお手伝いができます。プロセス制御システムの見直し、レガシーシステムのアップグレード、または生成するデータから最大限の価値を得ることなど、私たちはアドバイスを提供し、この動的な業界で競争力を維持するお手伝いをします。どこから始めればよいかわからない場合は、コネクテッド化学プラントに関するこのeBookとビデオをご確認ください。現在のニーズの優先順位付けに役立つかもしれません。
化学プラントのエネルギー効率を向上させる
エネルギーは高価であり、運転に悪影響を与えることなく、可能な限り少ないエネルギーを使用したいと考えています。これは、エネルギー管理プログラムやより広範なサステナビリティの取り組みがある場合にも有効です。いずれにしても、エネルギーを節約することは運転コストの削減とより効率的なプラントにつながります。誰がそれを望まないでしょうか?
さて、エネルギーを改善するための簡単な最初のステップがあることをご存知でしたか?モーター、ポンプ、コンプレッサーに可変周波数ドライブ(VFD)を使用してエネルギー使用量を削減することから始めましょう。いくつかの簡単な質問に答えると、当社の計算機が推定コスト削減を計算します。また、サステナビリティが重要な場合、当社の計算機はVFDが提供できる炭素削減の割合も推定します。
当社のVFDエネルギー節約計算機をお試しいただき、どれだけ節約できるかをご確認ください。
運用を将来にわたって保護する方法
カリプソが提供するソリューション
カリプソは2020年5月にロックウェル・オートメーションファミリーに加わり、製造業者に包括的なデジタルトランスフォーメーションサービスを提供しています。カリプソは、化学工業を含む多くの業界をサポートし、デジタル対応の評価やビジネスケースの構築から、技術の実装・統合、変革の維持まで、コンサルティング、実装、マネージドサービスを提供しています。
化学プロセス制御ソリューション
運転改善のための化学プロセス制御
オープン通信プラットフォーム。リアルタイム情報。小規模から大規模プラントまでスケーラブル。これらがあなたの重要な3つの要素ですか?それなら、最新式のDCSであるPlantPAxが、あなたが探しているシステムかもしれません。
当社のPlantPAx DCSは、機器とオペレータのパフォーマンスに関するより多くの情報を提供します。これにより、ダウンタイム、スループット、品質の問題に対処できます。このソリューションのその他のメリットは以下の通りです:
- 単一ユニットから企業全体システムまでの幅広いソリューション
- レシピIP保護を含むISA-88への完全準拠
- 手動操作の自動化によるばらつきの削減
- 資産活用を最大化する反復可能で制御された操作の実現
- レシピと手順の管理により、歩留まり、スループット、品質に集中可能
- トレーサビリティ、レポート作成、承認制御の改善を可能にする手順モデル
スケーラブルなモデル予測制御
Pavilion8®モジュール式ソフトウェアプラットフォームは、当社の業界固有のソリューションの基盤です。このソフトウェアプラットフォームには、制御、分析、監視、可視化、倉庫、統合を行うモジュールが含まれており、これらを組み合わせて高価値なアプリケーションを構築します。スケーラブルで柔軟性があり、既存のビジネスおよびプラントインフラストラクチャと容易に統合できるPavilion8は、代替技術よりも優れています。
DCS移行の計画と実装方法
ダウンタイムを最小限に抑え、成功を最大化する
ほとんどの化学品製造業者は、DCS移行を考えると圧倒されてしまいます。しかし、それほど悪いものである必要はありません。もちろん、私たちは新しいシステムの計画、実装、テストをお手伝いします。しかし、何千もの他の企業が同様のプロジェクトを行うのを支援することで得た知識から恩恵を受けることができます。私たちは、レガシーDCS、PLC、単一ループコントローラシステムからの移行をお客様にお手伝いしてきました。
また、以下についてもお手伝いできます:
- 設置ベース評価
- 情報とレポートのニーズ
- ネットワークとサイバーセキュリティレビュー
- BPCS、SIS、AC&Oアプリケーション監査
- 電気・計装・制御評価
- モータ制御とドライブ統合レビュー
- プロジェクト正当化とコスト見積もり
- FEEDスタディ
化学安全:人員とプロセスを保護
安全計装システムは現在の規格に適合していますか?
これがこの業界の性質です。ほとんどの化学プロセスには潜在的な危険が存在します。これらの危険の一部は、人員、資産、環境、または市場での認識に悪影響を与える可能性があります。正しく設計、設置、保守された安全計装システム(SIS)は、そのリスクを軽減できます。
拡張、新しいプロセス、または既存の安全計装システム、ESD、BMS、TMCのアップグレードに直面している場合でも、当社がお手伝いします。経験豊富な機能安全認定エンジニアから事実を入手してください。彼らは多くの異なるシナリオを目撃しています。そのため、プロセスアプリケーションとマシンアプリケーションの両方について指導を提供する準備ができています。当社が展開する技術は、小規模から大規模まで、シンプレックスから三重化まで拡張可能で、SIL 3まで対応可能です。当社は、化学プロセス安全ソリューションの設計、構築、運用、保守をサポートするフルライフサイクルサービスを提供します。
化学製造ソリューションがどのように役立つか
世界中のあらゆるタイプの化学プラントにおいて、お客様のコスト削減、ダウンタイムの最小化、運用の改善をサポートしています。運用の最新化、エネルギー消費の最適化、または化学プロセス制御の強化をお求めの場合でも、当社がお手伝いいたします。