Loading
Automation Today Issue 62

未来の包装

オーダーメイドの世界では、包装プロセスの自動化につきものの課題があります。しかし、課題は、革新的な機械装置メーカ(OEM)とエンドユーザにとってチャンスでもあります。独立型カートテクノロジは、多品種で機動的な将来の包装のニーズを管理するさらに良い方法を求める要求に応えます。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
未来の包装 hero image

いろいろなサイズ、形状、および風味を求める消費者は、消費財(CPG)ブランドオーナおよび製造メーカが商品を生産し、包装する方法を完全に変化させました。アマゾンエフェクトによる小売市場の継続的な進化と崩壊は、小売業者の市場進出方法に議論の余地のない衝撃を与えています。しかし、変化する消費者の要求と期待の根底にある動きは、店舗またはネットでのショッピング習慣をはるかに超えて進んでいます。

特殊な包装とバラエティパックの需要が急速に増加し続けるにつれて、製造メーカは同時に他品種少量生産品を生産し、包装する圧力を受けています。

時間のかかる生産工程の切換えによる減収

同じ包装ラインを通過する多数の製品があることを想像してください。ある製品が数日間生産され、次に切換えプロセスが何時間も続き、次の生産が開始するまで進行中のすべての作業が停止します。この状態は、多くの場合、ラインが再び稼働するまでに非常に時間がかかるので、1ヶ月分にもなる各製品の在庫が積み上がることを意味します。

残念なことに、このシナリオは世界中の製造プラントでよくありがちです。定められた予算の制約と旧式なシステムのために、時間のかかる生産工程の切換えを我慢することはメーカがよく行なうことです。多数のデルタ型ロボット、可変ピッチの送り込み、2、3のスマートバルブにより、現在、稼働中の大半の機械が6個から12個、14個まで包装のサイズを拡張できます。生産工程の切換えは生産性を損ない、しばらく時間がかかりますが可能です。

しかし、アマゾンエフェクトにより、6個、12個、24個の包みごとに各種の風味を取り揃える必要があるかも知れません。この時点から、本当に急速に手作業になってしまいます。一流の消費財メーカもローカルのメーカも、気がつけば単一製品の包みを文字通り自分達で開け、手作業でレインボーパックに再包装しています。包装廃棄物と減収について考えてみましょう。労働者を見つけるのがすでに大きな課題となっているのに、その上、手作業を必要とする状態は一層ひどくなります。

機械装置メーカとして、これは効率的で機動的かつインテリジェントな自動包装ソリューションを使用してお客様の課題を解決するチャンスです。

よりスマートなソリューション

今こそ、再包装するためだけに開梱するのに反対の立場を取る時です。消費者行動が変化するたびに、生産工程を変更したり改造する必要はありません。もっとスマートな方法があります。その方法は、単なる包装機器製造メーカではなく、前もって考えることから始め、経営陣を教育し、お客様が望むビジネスを実現する企業になることです。

この答えは、モジュール式で拡張性に富んだリニア・モータ・システムです。独立型カートテクノロジ(ICT)のような実証されたシステムは、既存の機械的な機構のスループットと物理的限界に対するスマートな代替策です。ロックウェル・オートメーションのMagneMover® Liteシステムは、従来のコンベアが現在実施しているよりもさらに柔軟にペイロードを搬送することによって、一層高度なSKUオペレーションを実現できます。

この柔軟なシステムは、今ではより重量のある製品を移動でき、大規模なアプリケーションをサポートできます。生産工程の切換えがボタン1つを押すだけで可能で、機械的な変更作業が必要ないために、ダウンタイムも低減します。

MagneMover® Liteシステムには新しいホイール・カート・オプションがあり、このカートは重量製品用のスライドカートよりも5倍も大きな運搬力があります。シングルおよび直列のホイールカートはそれぞれ最大2.5kgおよび最大10kgのペイロードを運ぶことができ、これによりメーカは各種の製品の生産、包装のために複数の機械を用意する必要がなく、1つの製品サイズから他の製品サイズへとスケールアップできます。

大規模なアプリケーションの場合、次のようにします。シリアル通信を置き換えるイーサネット対応モータとイーサネットベースのノードコントロールを使用することにより、ユーザは大量生産産業でレイアウトの柔軟性を改善し、経路ごとに何百というカートを走らせることができます。その一方、必要なノードコントローラの数は少なくなります。MagneMover® Liteシステムは、切換えの頻度が高く、走行するカートの密度が高い、長い経路を使用する大規模なアプリケーションに最適です。

ロックウェル・オートメーションの製品ライン管理ディレクタであるネイル・ベントレーは次のように述べています。「このテクノロジがどのように製造、アセンブリ、および包装オペレーションを再構築できるかを目撃してきた機械メーカと製造メーカは、これをもっと活用することに熱心です。より大きなペイロードをサポートし、優れたパフォーマンスを提供します。また、アプリケーションを以前には考えられないサイズまでスケールアップできます。」

Main Image

プロセスから包装までの製品追跡機能

製造メーカが高度に個人化されたオプションにより接近するにつれて、プロセスアプリケーションから包装までの個別の製品の追跡機能が重要になります。

製造メーカがカスタムの日用品や家庭用品のオンライン注文機能を提供するシナリオを想像してみてください。規制要件に適合する場合、このイニシアチブの成功は一貫して適切な製品または適切な製品の組み合わせを正しい消費者に配送する製造メーカの能力にかかっています。

ICTが常にキャリアの位置の確立と維持に基づいているため、プロセスを容易にする本質的に忠実性の高い荷物の追跡記録を作成します。規制要件に適合する必要のある製品の場合、この機能は妥当性確認と規格への準拠を合理化できます。

実際、本質的な荷物の追跡機能は、従来オートメーションを使用していなかった産業のために新しい道も開きます。例えば、オンラインでご飯や麺料理を選び、カスタムに包装されたアントレーがドアまで配達されたとしたらどうでしょう?今ではICTで実際に起こっていることです。

未来はここにあります

特殊な製品への消費者の需要が増加の一途をたどっています。世帯の小規模化への傾向は1人分の製品の成長に拍車をかけ続け、この傾向は減速する気配はありません。さらに、利便性の要求の増大がマルチパックオプションの台頭を一層促しました。この傾向は、機械装置メーカにとって、お客様の包装作業は以前とはまったく異なる方法で実施する必要があることを意味します。

現実は、大半の包装ラインは急速に変化する需要に対応していないだけでなく、メーカはコスト効率の高い適切な自動包装ソリューションがなければ、このマスカスタマイゼーション環境の中で製品の搬送を手作業で行なうという非常に困った状態に陥ってしまいます。

有り難いことに、テクノロジがその答えを持っています。独立型カートテクノロジは、今日の製造メーカが渇望している生産性と柔軟性を提供できます。世界は絶えず進化し、未来はもうすでにこの場に来ています。これは、運搬システムを使用し、急速に変化する消費者需要に遅れを取らないようにしているメーカにとっては忌まわしいことのように思えるかも知れません。しかし、ここで機械装置メーカが支援に来ます。モジュール式の、拡張性に富んだリニア・モータ・システムがビジネスとお客様を助け、今日と明日に備えます。

Woman buying cheese ina supermarket
トピック: 食品&飲料