Loading
ケーススタディ | デジタルトランスフォーメーション
Recent ActivityRecent Activity

予知保全が山東鉱業に変革をもたらす

山東鉱業は、予知保全技術を利用して定期保全の時間とコストを大幅に削減し、機械的故障の発生率と時間を減らしています。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Close-up of gold bars, 3D illustration of two gold bars laying on regular stacked layer of 1kg 999,9 fine gold bar ingots. Precious metal investment, finance, banking and wealth concept.

鉱業界では競争が激しく、予知保全技術の導入は企業の競争力を効果的に向上させることができます。

特に鉱業では、重要な資産を失うと壊滅的な打撃を受ける可能性があります。その損失は計画外のダウンタイムを引き起こし、年間数十億円の損失をもたらす可能性があります。こうした事態をより積極的に防止するため、産業組織や鉱業会社は、先進技術や予知保全を採用してダウンタイムイベントをスケジュール化するようになっています。

予知保全では、重要な資産を監視し、センサ、制御システム、スマートマシンなどの接続されたテクノロジからのデータを分析します。FactoryTalk® Analytics™などの技術を活用し、機械学習技術を適用することで、エンジニアは正常な動作を特定し、データモデルを構築して、予防保全戦略の一環として、将来の故障や問題の予測、監視、軽減を支援することができます。

処方的アナリティクスソリューションは、設備総合効率(OEE)の改善、ダウンタイムの削減、品質やプロセスの改善など、お客様のビジネス成果を実現するのに役立ちます。

Smart Industry IIoT Pioneer Transformational Leadership Awards Logo

「予知保全では、重要な資産を監視し、接続された技術からのデータを分析します。」


山東鉱業について

山東鉱業は、金製品の探査、採掘、加工、精製、販売および関連する科学技術の研究開発に至るまで、完全な産業チェーンを維持しています。山東鉱業はバリック・ゴールド社とともに、アルゼンチン最大の金鉱であり、南米で2番目に大きい金鉱であるヴェラデロ金鉱を運営しています。

山東鉱業は、山東省青島市黄島区の光谷ソフトウェアパークに、インテリジェント制御のIIoT (産業用モノのインターネット)クラウド・プラットフォーム・データ・センターを構築しました。

このセンターを通じて、山東鉱業はクラウドコンピューティング、ビッグデータ、モバイル技術を使って、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、その他のリソースを統合したいと考えました。このシステムは、コンベア設備の稼働データ、顧客情報データを管理し、機器の全ライフを管理するものです。

今回のプロジェクトで山東鉱業が注目したのは、ベルトコンベアの運用でした。
 

デジタルトランスフォーメーション: 今こそ、そのとき

他の市況産業と同様に、鉱業は安定した世界経済の成長と市場原理、そして新技術を支える材料への需要の高まりに牽引されています。

この業界は、プロセスの効率化やコスト管理、特に機器のメンテナンスなど、運営上の大きな課題に依然として直面しています。

鉱業会社は何十年にもわたってこれらと同じ課題に直面してきましたが、デジタルトランスフォーメーションという新たな変数が加わったことで、それに対処する機会が拡大しました。

デジタルトランスフォーメーションは、鉱業界における最大の課題に対処する大きな機会を提供します。世界経済フォーラムは、デジタルトランスフォーメーションの取り組みにより、2016年から2025年にかけて3200億ドル以上の価値が生まれると予測しています。

IoT、そしてビッグデータ技術が成熟している今こそ、山東鉱業はデジタルトランスフォーメーションに投資する時だと判断したのです。目標は、振動、温度、圧力、騒音などの機器のリアルタイム監視を改善することです。

特に鉱業、石油%ガスなどの大きな産業では、重要な資産の稼働率が収益を左右します。これには、連続製造業における重要な機械も含まれます。予防保全の活用により、お客様は独自のデータモデルの構築やソリューションのエンジニアリングを行なうことなく、予測値の監視や詳細な分析を行なうことができます。

また、データ分析、機器の故障予知、リモートサービスやトラブルシューティングのオプション追加などに注力し、メンテナンスをよりインテリジェントで信頼性の高いものにするとともに、コストの低減を図りました。 


「IoT、そしてビッグデータ技術の成熟により、山東鉱業は今こそデジタルトランスフォーメーションに投資する時だと判断しました。」


結果

スマートマニュファクチャリングへの投資は数十億ドル規模で拡大していますが、多くの企業は、デジタルトランスフォーメーションのプロジェクトを成功させるためのリーダシップ、インフラ、作業員のスキルが不足していることに気づいています。この問題は重工業に限ったことではありません。ガートナーの調査によると、市場セグメント全体において、ビッグデータプロジェクトの85%が失敗していることが分かっています。

鉱業における取り組みを成功させるためには、データを効果的に活用し、ダウンタイムを予測&防止するための履歴とリアルタイムの情報を必要とするすべての人と共有する能力が必要です。


「山東鉱業にとってのデジタルトランスフォーメーションの価値は疑問の余地はありません。」


山東鉱業のメンテナンスシステムの運用はインテリジェントに制御され、期待される運用とメンテナンス効果は、予定メンテナンスコストの12%、メンテナンスコストの30%を節約し、機械故障時間の50%、故障率の70%を削減することができます。

山東鉱業にとってのデジタルトランスフォーメーションの価値は疑問の余地はありません。この経験を指針として、同様の取り組みを行なう鉱山会社は、意図的かつ計画的にアプローチし、戦略とロードマップを定義し、デジタルトランスフォーメーションを1つの目的地ではなく、旅路としてアプローチする必要があります。

公開 2022年7月14日

トピック: デジタルトランスフォーメーション 産業用メンテナンスおよびサポート 鉱業 FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk Analytics