Loading
ケーススタディ | 産業オートメーション
Recent ActivityRecent Activity

VK Logic社は、ロックウェル・オートメーション社の技術を利用して独自のモバイル穀物処理ソリューションを強化

Klean A Seedは、アップグレードされた種子選別機で自動化のメリットを享受しています。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
The new mobile seed grading machine features a unique telescopic arm, allowing the machine to fill multiple silos from the one position.

課題

  • Klean A Seedは穀物処理能力の向上を求めていましたが、トラックの重量とサイズの厳しい制限の中で設計する必要がありました。
  • お客様との間で完全な洗浄と汚染除去のプロセスが要求され、ダウンタイムを最小限に抑えるために効率的に行なう必要があります。

ソリューション

  • CompactLogix™セーフティプロセッサ
  • イーサネット上のPowerFlex 525ドライブ
  • PanelView™
  • PowerFlex 750ドライブ

結果

  • 容量の増加 - 新しい穀物処理ソリューションは、当初から求められていた32トン/時を大幅に上回る36トン/時を快適に達成します。
  • より速い洗浄 - トラックのすべての部品を洗浄するためのアクセスが容易なため、洗浄時間を毎回30分から5~6分に短縮することができます。
  • より優れた機械制御 - ロックウェル・オートメーションの技術により、穀物処理機械とそのコンポーネントに対するより大きな制御が可能になりました。

ロックウェル・オートメーションの技術を採用したVK Logic社のソリューションは、モバイル種子選別の専門企業であるKlean A Seedの稼働時間の向上と生産能力の増大に役立っています。

この新しいソリューションの主な利点は、36トンへの生産能力の増加、品質保証、汚染管理の改善、洗浄の効率化などです。

穀物の取り扱いは、品質、衛生、稼働率への献身を必要とする複雑なプロセスであることを、このテクノロジは認識しています。業者や再播種に適した清潔で遠別された最終製品を作るため、穀物は通常、加工施設に持ち込まれます。

VK Logic used Rockwell Automation technology to create a unique mobile grain handling solution that is delivering uptime and efficiency benefits to Klean A Seed.

VK Logic社は、ロックウェル・オートメーションの技術を使用して、独自のモバイル穀物処理ソリューションを構築し、Klean A Seedにアップタイムと効率性の利点をもたらしています。

そこでパット・カミンズ氏は、オルベリー/ウドンガから西に約100km、ビクトリア州とニューサウスウェールズ州の州境にあるヤラウォンガで、移動式の穀物加工事業「Klean A Seed」を立ち上げたのです。Klean A Seedは、種子の選別、穀物加工、汚染管理、高品質な種子処理を提供しています。

「私は農家と協力して、小麦や大麦などの冬期穀物を処理し、播種に備えます。Klean A Seedは害虫や病気の防除に役立ち、私たちの専門的な種子等級付けは植え付け機械の妨げを避けるのに役立ちます」と、2009年からKlean A Seedを経営するカミンズ氏は言います。

長年にわたりモバイル種子選別サービスを提供してきたカミンズ社は、適切な技術を用いれば、より効率的に、より高い品質の結果を出し、収益性を向上させることができるいくつかの分野に気づきました。

モバイル種子選別を次のレベルへ

徹底的な調査の後、カミンズ社はノース・オルベリーに拠点を置く設計・建設・自動化の専門企業であるVK Logic社に、最新技術を利用した新しいトラックの製造を依頼しました。

VK Logic社のマネージングディレクターであるジャスティン・ヴァン・クラヴェレン氏は次のように述べています。「Klean A Seedソリューションの開発には、いくつもの課題がありました。しかし、トラックのサイズと寸法には制限があり、しかもオンロードでもオフロードでも走行可能で安全なトラックでなければなりませんでした。」

VK Logic社は、機械、電気、オートメーションの専門知識を組み合わせ、社内エンジニアリングと製作を含むトータルなエンドツーエンドのエンジニアリングソリューションを提供しています。設計、製造、メンテナンスの能力をひとつ屋根の下に置くことで、2~3社の別会社に依頼するよりも効率的にプロジェクトを完了させることができます。

トラックの寸法と重量配分を一定に保ちながら、このような高度な技術とプロセスを追加することは、このプロジェクト最大の課題の1つでした。ロックウェル・オートメーションのテクノロジは、このような複雑な要件を達成するための最大の柔軟性を備えていることがわかりました」と、ヴァン・クラヴェレン氏は付け加えました。

VK Logic社は、新しいトラック製造において改善すべき主要な分野を特定しました。その中には、よりユーザフレンドリにすること、オペレータが機械やプロセスをよりコントロールできるようにすること、容量を増やすこと、メンテナンスのダウンタイムを減らすことなどが含まれます。

The new mobile seed grading machine features a unique telescopic arm, allowing the machine to fill multiple silos from the one position.

この新しいモバイル種子選別機は、独自の伸縮アームを備えており、1つの位置から複数のサイロに充填することができます。

ヴァン・クラヴェレン氏は次のように述べています。「複雑な要件を満たすには、ロックウェル・オートメーションのテクノロジを使用すれば、最高のプロセス制御ソリューションを実現できることが分かっていました。パット氏はすでにロックウェル・オートメーションの製品に精通していただけでなく、ロックウェル・オートメーションは現場でのサポートにアクセスしやすく、農家を支援する田舎町で時間を過ごす企業にとって重要な利点があります。」

Rockwell Automation technology gave Klean A Seed greater control over the machine, leading to efficiency and performance benefits.

ロックウェル・オートメーションの技術により、Klean A Seedは機械の制御を強化し、効率と性能の向上につなげました。

新しいテクノロジで性能向上を実現

VK Logic社は、ロックウェル・オートメーションのCompactLogix™セーフティプロセッサ、イーサネット上のPowerFlex 525ドライブ、PanelView™、PowerFlex 750ドライブを使用した新しいモバイル種子選別機を設計しました。

ヴァン・クラヴェレン氏は次のように述べています。「ロックウェル・オートメーションは、私たちが製造する新型トラックを補完する最高の製品とソリューションを持っており、そのサービスは貴重な付加価値です。」

新しいモバイル種子選別機のユニークな設計には、以下のような、これまでの設計を革新するさまざまな進歩が見られました。

  • 3.6mの伸縮機能を持つコンベアベルトにより、Klean A Seedは処理済みの種子をお客様のサイロに直接搬送することができます。さらに、コンベアを調整することで、トラックの位置を調整することなく、手の届く範囲にある別のサイロに種子を入れることができます。
  • ジェネレータをスライド式にすることで、アクセスやメンテナンスが容易になりました。
  • ロックウェル・オートメーションのPLC (プログラマブル・ロジック・コントローラ)で制御される鉱石電気モーターにより、機械の制御がより容易になりました。
  • 穀物処理用のフラットベッド型スクリーンとロータリスクリーン

ロックウェル・オートメーションのNSWアカウント・マネージャであるマシュー・テイラーは次のように述べています。「VK Logic社は、ロックウェル・オートメーションのシステムインテグレータのシルバーパートナとして、お客様のニーズに耳を傾け、最も効率的でユーザフレンドリなソリューションを開発し、毎年価値を提供し続けるという素晴らしい仕事をしてくれました。」

容量と稼働率の向上

新型トラックの稼働により、カミンズ社は、生産能力、使いやすさ、メンテナンスの面で幅広いメリットを実感しています。

「このプロジェクトの大きな目的の1つは、生産能力を上げることでした。当初から毎時32トンを指名していましたが、トラックが完全に完成した今、毎時36トンを楽に達成できるようになりました」と、ヴァン・クラヴェレン氏は付け加えました。

新型トラックの設計では、メンテナンスも大きな考慮の対象となりました。汚染を避け、お客様に品質保証を提供するために、Klean A Seedは対象となるお客様が変わるたび機械全体を洗浄する必要があります。

VK Logic社は、機械が傾くようにトラックを設計したため、洗浄のためのアクセスが非常に容易になり、ダウンタイムが短縮されました。「30分かかる清掃作業が、1回当たり5、6分に短縮されたと推定しています。パット氏がどれだけのお客様にサービスを提供しているかを考えると、この時間短縮は本当に大きな意味を持ちます」と、ヴァン・クラヴェレン氏は語ります。

「このソリューションと、それがKlean A Seedにもたらす継続的な利益を誇りに 思っています。ロックウェル・オートメーションは、私たちのお客様に堅牢なソリューションを推奨するための技術的特長、柔軟性、サービスを提供してくれました」と、彼は結論付けました。

公開 2022年8月18日

トピック: 産業用オートメーションおよび制御
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
  4. Chevron LeftChevron Left ケーススタディ