Loading
ブログ | 製造実行システム(MES)
Recent ActivityRecent Activity

MESは死んでも生き続ける

製造実行システム(MES)が死んだという報道は、かなり誇張されています。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MESは死んでも生き続ける hero image

2020年は、産業界のデジタルトランスフォーメーションの取り組みを大々的に展開するための重要な時期となりました。このような傾向はすでに産業界全体で見られていましたが、COVID-19パンデミックにより、生産の俊敏性と社会的な距離感を保つことが急務となったことで、その需要はさらに高まりました。

デジタル技術を業務に導入したり、規模を拡大したりする組織が増える中、製造メーカはインダストリ4.0への投資をさらに最適化する方法を模索し続けています。これにはさまざまな方法がありますが、特にインパクトのある方法として、製造システム間の情報サイロを取り除くことが挙げられます。これには、ERP (エンタープライズ・リソース・プランニング)、EMS (電子製造受託サービス)、MES (製造実行システム)、MOM (製造オペレーション管理)、その他のソフトウェアシステムやツールが含まれます。

全体的なデジタル戦略は、異種のチームやシステム間の摩擦やデータの損失を取り除くことで、製造メーカの動きを加速させます。この「デジタルスレッド」とは、従来はサイロ化されていた機能的な視点を超えて、データの流れを連結し、資産のライフサイクルを通じてデータを統合的に把握できるようにするコミュニケーションフレームワークのことです。

デジタルスレッドを使用してこれらすべてのソースからのデータを接続することで、情報がシステム間を流れ、製造メーカのビジネス推進プロセスに情報を提供し、最適化することができるようになります。

MESはどこに位置するのか?

製造実行システム(MES)がその重要な役割を果たします。MESは、商品の受取りから完成して梱包された製品まで、プロセスのすべてのステップを記録し、検証します。これは、他の製造アプリケーションと連携して実行され、各製造ステップが計画通りに完了したことを検証します。完全な追跡能力を提供するだけでなく、さらなる調査や分析のための豊富なデータセットを提供し、生産者がアクションを起こしたり、オペレーション、アクティビティ、ルールなどを実行するのに役立つ情報駆動型の製造プロセスを構築するのに役立ちます。

多くの生産者は、コスト面での競争ではなく、より高品質で検証された製品を販売するためのシステムを導入する必要があります。MESは、材料情報の検証と追跡、無駄や過剰投与の特定、在庫レベルの報告、各注文の品質データ、パフォーマンス、生産性を提供することができます。このような情報にアクセスすることで、より良いKPIへの道が開かれます。

このように、MESは全体的なアプローチにおいて重要な役割を果たしています。しかし、ERPやPLM (製品ライフサイクル管理)、IIoT (産業用モノのインターネット)などの他のソリューションとの違いは何でしょうか。

構造化されたアプローチ

MESの主な利点は、イベントやトランザクションに基づいてデータを保存すると同時に、実行の各ステップが正しく実行されているかどうかをリアルタイムで検証するという構造的な方法です。

この例を考えてみましょう。ERPには、装置の容量と能力に基づいて、公称レシピの1つを拡張する必要があるという注文があります。これは、PLMで生成された名目上のレシピとERPのオーダから計算された、製造現場用の新しい製造レシピが必要であることを意味しています。MESはこのロジックを実行し、必要なBOP (工程表)、BOM (部品表)、および関連するプロセスパラメータを調整して、製造現場に配信します。

プロセスが開始されると、MESはすべてのステップを監視し、各アクティビティやイベントを検証し、結果データを構造化して保存します。
このようなロジックと必要な反応時間は、PLM、ERP、IIoTシステムでは利用できないか、または部分的にしか利用できません。

情報化された製造プロセス

MES、IIoT、ERP、PLMなどのシステムが連携することで、共通のコミュニケーションフレームワークが確保され、データの流れがつながり、資産のライフサイクルを通じてデータを統合的に把握することができます。

MESが「どのようにして」を処理し、すべてが正しく機能していることを確認し、エラーが発生した場合には修正するために必要なものを計算する一方で、このSSOT (Single Source of Truth: 信頼できる唯一の情報源)により、企業はビジネス戦略、目標、および関連するKPIに集中することができます。

死滅したわけではなく進化している

MESは死滅したわけではありません。デジタル化されたオペレーションにおいて、MESは依然として重要な役割を担っています。しかし、その役割は変化しており、MESもそれに合わせて変化しています。

製造プロセスの進化に伴い、MESはよりモジュール化され、インダストリ4.0を実現するために必要な機能を組み込んだ柔軟なものになっています。IIoTとの連携により、相互運用性の向上、文脈に応じたデータ、高度な分析、さらにはエクステンデッドリアリティ(XR)アプリケーションの基盤を提供します。

MESは、アプリケーションのエコシステム全体の中で、より柔軟な役割を果たすように進化しています。これにより、MESはインダストリ4.0の成功に不可欠なデジタルスレッドの重要な一部を提供しています。

デジタルトランスフォーメーションの構成要素について詳しく知りたい方は、経営陣の視点ハブをご覧ください。

公開 2021年3月24日


Uwe Küppers
Uwe Küppers
Manager, Consulting Services, Kalypso
Uwe Küppers has over 25 years' experience in the manufacturing industry. He has served in an advisory capacity on multiple projects for global companies, applying his expertise across analytics, IoT, and manufacturing enterprise software (MES). Uwe has been the EMEA Chairman of MESA since 2014.
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
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ