Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

複合現実で鉱山の生産性と安全を向上

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
複合現実で鉱山の生産性と安全を向上 hero image

鉱山は長い間、危険な場所から作業者を排除し、可能な限り遠隔地で操業することを目指してきました。COVID-19のパンデミックにより、この目標には新たな重点と緊急性があります。従業員の健康と安全を維持しながらビジネス継続性を維持できるように、PTCとの提携により、2020年8月31日まで、共同リモート支援ツールであるVuforia Chalkへの無料アクセスを提供していました。

このツール、およびその他の拡張現実(AR)および仮想現実(VR)テクノロジが、従業員が実行できる仮想作業の量を増やし、鉱山の安全と生産性を向上させるのにどのように役立つかを学ぶために読んでください。

A Mining Use Case: Data Collection and Visualization
Main Image
ウェビナー
A Mining Use Case: Data Collection and Visualization

世界をリードする鉱業会社が、情報ソリューションツールを使用して機器のメンテナンスをどのように再構想しているかをご覧ください。

ご覧ください

生産性の向上

コンベアは長い間、トラブルシューティングと修正に時間のかかる機器でした。コンベアで問題が発生した場合の生産性を向上させるために、次の例を検討してください。

オペレータは、何マイルものコンベアに沿って問題を見つけるかわりに、コンピュータまたはモバイルデバイスのデジタルツインを使用してベルトの長さを「移動」できます。オペレータは、制御盤に物理的にアクセスすることなく、問題の詳細を確認し、電流や温度などのモータデータにアクセスして、トラブルシューティングと診断を行なうことができます。これらすべての情報を備えたオペレータは、問題を解決するための適切なツールを使用して、適切な技術者を適切な場所に配置できます。これにより、従業員の移動時間が大幅に短縮されます。また、技術者が修理を行なっているときの驚きがはるかに少ないため、技術者は作業をより迅速に行なうことができます。

安全を高める

修復プロセス自体は、複合現実技術のもう1つの機会を提供します。技術者は、モバイルデバイスまたはヘッドセットを使用して、ARテクノロジを使用して、物理デバイス自体にオーバーレイされたデバイスの現在の動作データを確認できます。また、デジタルに作業指示を表示して、問題を修復するための手順を追ったガイダンスを取得することもできます。

また、サポートが必要な場合は、離れた場所にいる専門家またはパートナがAR環境に参加して、修復プロセスについて話し合うことができます。両者が同じものを見ているので、機器のサービスや修理中に危険な結果をもたらす可能性のある誤解を避けることができます。

Ball Millのデモ
Main Image
インフォグラフィック
Ball Millのデモ

拡張現実(AR)技術は、オペレータの状況認識と機器のメンテナンスプロセスを劇的に改善することができます。

今すぐダウンロード

もう達成可能です

ARおよびVR環境の開発は、手の込んだ、または未来的なものに聞こえるかもしれません。しかし、今日の成熟したテクノロジにより、実装がこれまでになく簡単かつ安価になっています。そして、この技術を利用する鉱山はすでにそこにあります。

既存の2D図面と3Dモデル、または鉱山の航空写真を使用して、環境を構築できます。産業用IoTソフトウェアは、これらのARまたはVR環境を制御システムやERPシステムなどのデータソースに接続できます。また、分析ソフトウェアは、さまざまな生データを組み合わせて、オペレータに必要な状況に沿った情報へと変換することができます。

ARおよびVRテクノロジ、およびその他の情報ソリューションツールが、企業が作業者の安全性を高め、機器のメンテナンスプロセスを再考するのにどのように役立つかについての詳細をご覧ください。また、2020年8月31日まで、共同リモート支援ツールであるVuforia Chalkを無料でダウンロードできました。

公開 2020年4月22日


Fabio Mielli
Fabio Mielli
Market Development Manager: Mining, Metals & Cement, Rockwell Automation
Fabio Mielli has more than 20 years of experience working with industrial customers. Fabio has published as author or co-author more than 20 articles and papers related to automation, energy and industry trends related to the mining, metals and minerals segments and their challenges and applications.
連絡先:
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
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ