Loading
ブログ | Fiixソフトウェア
Recent ActivityRecent Activity

Fiix CMMS: より簡単にメンテナンスを管理

時代遅れの設備保全管理ソフトウェアで時間を無駄にするのはやめましょう。私たちはメンテナンスのデジタルトランスフォーメーションを簡単に導入できるようにします。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Woman in white hard hat looking at phone

多くの企業が、クラウドベースでAIを搭載したコンピュータ制御された設備保全管理システム(CMMS)を用いて、現代的なオペレーションのためのメンテナンスのデジタルトランスフォーメーションに投資しています。リモート、ハイブリッド、分散型の世界では、クラウドベースのアプリケーションにより、メンテナンスチームは必要な情報やワークフローにアクセスでき、生産性や稼働率を向上させることができます。

企業は、標準化されたプロセス、ベストプラクティス、継続的な改善プログラムを導入する必要性に迫られています。CMMSソフトウェアソリューションは、製造業、石油&ガス、公益事業、卸売り、流通、輸送、物流、商業オフィス、ヘルスケア、公共部門など、さまざまな業界の組織にとっての答えとなります。

Fiix CMMSは企業のメンテナンスチームのために構築されており、資産の整理、重要な機器のパフォーマンスの達成、メンテナンスチームの適切なタスクへの集中など、企業の仕事のやり方を進化させる力を与えます。何千もの企業が、データに基づいた意思決定を行ない、メンテナンスの効率を高め、より良いビジネス成果を実現しています。Fiix CMMSは、何千ものエンドポイントとの接続が可能で、ビジネスシステムやチームをシームレスに統合できる、最もオープンなCMMSプラットフォームの1つです。


ビジネス価値のハイライト

Group of people

44%

設備・保守チームの生産性がさらに高く

Document checklist icon outlined in black

78%

作業指示書の記入時間の短縮

Black outline of clock

27%

平均故障間隔の短縮

Production line boxes

10%

生産コストの削減

Black outline of an male looking at an inventory list

22%

検査チームの効率化

出典: IDC Solution Brief, Sponsored by: Fiix, Measuring the Business Impact of Fiix’s Maintenance Management Software, doc #US47612021, April 2021.

 


IDC Solution Briefでは、Fiixのアナリティクスと資産の可視化により、資産や製造オペレーションの管理が容易になったと企業が報告しています。お客様は以下のような主なメリットを発見しました。

  • 組織の物理的な資産を管理、維持するチームにとっての可視性の向上
  • 使いやすさが管理のしやすさにつながる
  • オペレーションの標準化による効率性の向上
  •  組織の成長に合わせたプラットフォームの拡張性

CMMSの資産管理ツールにより、企業はすべての設備情報を一箇所で見て、分析し、作業できるようになります。Fiix CMMSを利用することで、企業は資産の可視性、標準プロセス、異なる拠点間の透明性を高め、業務の成功を実現することができます。Fiix CMMSは、ユーザ、機器、在庫、購入、タスクなどを、シフト、エリア、サイトごとに整理することができます。また、ドラッグ&ドロップ機能を使って資産階層を作成し、類似した資産をグループ化することで、メンテナンスチームは一度だけタスクをスケジュール、割付け、追跡することができます。

Fiix CMMSは、技術者のためのモバイルアプリケーション、情報技術(IT)と運用技術(OT)の統合、メンテナンスの成果を向上させるための応用AIも提供しています。

ダウンタイムの削減は重要なメリットです。ダウンタイムは、資産が故障や障害に見舞われて稼働できなくなり、修理や点検が必要になったときに発生します。機器の故障は常に回避できるわけではありません。しかし、修理や予防保全(PM)が非効率的であれば、ダウンタイムを長引かせることになります。このような非効率性が積み重なると、生産性の低下により施設に多大な時間と費用がかかることになります。 

Fiix CMMSを使えば、資産の修理や点検が容易になり、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。技術者はどこからでもモバイルアプリにログインできます。技術者はどこからでもモバイルアプリにログインし、資産の履歴や図面、スペアパーツの場所などを確認することができるため、作業を迅速に行なうことができます。また、CMMSソフトウェアは、時間がかかりすぎている作業指示を見つけ出し、遅延の原因を突き止め、迅速に修復することができます。

もう1つの重要な機能は、電話、付箋、ホワイトボード、口伝えなどの旧式の作業依頼方法を排除することです。このような旧式のプロセスでは、メンテナンスチームは作業指示書の作成やデータの入力に不必要な時間を費やすことになります。CMMSは、作業依頼のプロセスを自動化することで、多くの余分なステップを排除します。従業員は、作業依頼を記録したり、PMトリガを設計したり、センサに接続して資産のリアルタイムの状態に基づいて作業依頼を作成したりすることができます。作業指示書を翻訳したり、オペレータを探したり、ファイルキャビネットをあさったりする無駄な時間はなくなります。

Fiix CMMSで最新のメンテナンスの導入を簡素化しましょう。私たちはお客様のパートナとして、メンテナンスソフトウェアの評価、購入、導入、統合のためのツールを提供します。

Fiix CMMSでダウンタイムを54%削減

Perth County Ingredients社のメンテナンスマネージャであるトム・デュフトン氏は、機械が頻繁に停止するたびに時間とお金を失っていることを知っていました。彼は、緊急事態に対応するのではなく、メンテナンスの計画とスケジュールを立てる方法を見つけようと決意しました。その答えがFiix CMMSだったのです。

Fiix CMMSを導入してから3年後、デュフトン氏と彼のチームは、予防的な作業を自動化し、事後的なメンテナンスを54%削減し、時間外の作業依頼を42%削減しました。

CMMSのメリットについてデュフトン氏は次のように語っています。「施設内の自動化により、基本的に1つの場所で複数のオペレーションを行なうことができるようになりました。我々の指は常に施設のパルスを把握しています。」

トム・デュフトン氏のフルストーリーをお読みください。
 

今すぐ行動を起こす

  • The Short Guide to Preventive Maintenanceをお読みください。
  • ロックウェル・オートメーションのFiix CMMSの紹介は、オンデマンドウェビナーをご覧ください。

公開 2021年9月27日


Sandy D'Souza
Sandy D'Souza
Director Strategic Alliances, Fiix
連絡先:
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
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ