Loading
ブログ | 統合アーキテクチャ
Recent ActivityRecent Activity

産業用自動化システム設計の最新化

クラウドのパワーを利用して、最新の設計ソリューションでより効率的に作業できます。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Close up photo of two people's hands, in an office setting look at a laptop together with a blue grid of technology terms is overlaid on top of the image.

御社では、産業用オートメーションアプリケーションの開発プラットフォームとコラボレーションツールの最新化計画をお持ちですか? 世界中の企業は、効率性の向上とコスト削減のためにデジタルトランスフォーメーションの旅に出かけ、さまざまな新しい関連製造設計技術ソリューションに投資しています。製造業企業の約88%が開発プラットフォームの最新化を計画しており、49%の企業がすでに計画に着手し、39%が2年以内にシステムの最新化を開始する予定です*。

制御システムの設計と開発に使用されるソフトウェアは、変化する需要に対応するためにイノベーションが重要であることを設計者が認識している分野の1つであり、前向きな企業は、クラウドネイティブ、ソフトウェア定義のソリューションにいち早く移行してきました。クラウドへの移行は、通常、次のような欲求の1つ以上を満たそうとすることが動機となっています。

以下のことを望んでいます。

  • ソフトウェアのバージョンやインフラの管理に費やす時間を減らし、プロジェクトの遂行により多くの時間を費やす。
  • より現代的なソフトウェア開発原則を採用し、プロジェクト開発の効率を向上させる。
  • 簡単に導入・更新できる再利用可能なコンテンツのライブラリにより、開発作業を標準化する。

ロックウェル・オートメーションは、FactoryTalk® Design Studio™ソフトウェアでこれらの目標の達成を実現するソフトウェアを作成しています。FactoryTalk® Hub™スイートの一部として提供されるFactoryTalk Design Studioは、システム設計に焦点を当てたクラウドネイティブなソフトウェア製品で、いつでもどこでも利用できるように基礎から構築されています。コントローラ開発から始まったFactoryTalk Design Studioは、最新のソフトウェア開発プラクティスと実績のある産業用オートメーションのワークフローを統合するという目標を推進し、チームがより効率的に作業し、次世代のオートメーションシステムを作成できるようにします。

FactoryTalk Design Studioに最新のソフトウェア開発手法を組み込むことで、どのように設計効率を向上させることができるのでしょうか。まず、オブジェクト指向の原則から始めて、モジュール性を高め、効果を上げています。モジュール設計は、コンテンツを独立して設計および保守できるコードのチャンクに整理することで、複雑なプロジェクトを簡素化します。これで、非常に小さなルーチンレベルのコンテンツのオブジェクトをつなぐことから、複数のルーチンやプログラム、さらには他のオブジェクトを含むことができる多機能オブジェクトまで、開発手法を拡張することができるようになります1行ずつコーディングするのではなく、カプセル化されたオブジェクトが行なっていることに基づいてアプリケーションを構築している世界を想像してみてください。

モジュール化とオブジェクト指向の世界に入った今、これらのオブジェクトのインスタンス化を管理するための最新のツールが必要になります。プロジェクト間で再利用できる最もインテリジェントなコードを書き、その再利用を最適化するにはどうしたらよいのでしょうか。FactoryTalk Design Studioでは、統合されたライブラリ管理を提供することで、この問題を解決しています。

統合ライブラリを使用すれば、再利用可能なコンテンツを定義するために設計環境を離れる必要も、自動的に更新されないテンプレートプロジェクトからコピー&ペーストする必要もなくなります。プロジェクトを構築しているのと同じソフトウェア環境から、オブジェクトのライブラリを参照し、管理できるようになりました。複数のプロジェクトからこれらのコンテンツのライブラリを参照できるようになり、更新を自動的に継承して、開発作業を標準化することができるようになります。もちろん、ライブラリの更新はすべてバージョン管理され、どのプロジェクトがいつ更新されるかを選択することができます。予期せぬプロジェクトの更新による予定外のダウンタイムは、誰にとっても好ましいことではありません。

クラウドテクノロジは、最新の設計ソリューションを提供するための鍵です。そのため、FactoryTalk Design Studioはクラウドネイティブになるように構築されています。これは、すべてのサービスが私たちのクラウドプラットフォーム上で直接実行され、ダウンロード、インストール、または管理するものがないことを意味します。ソフトウェアのバージョンを管理して、全員が最新のセキュリティパッチを同時に更新できるようにすることは、時間とコストのかかるプロセスになりかねません。FactoryTalk Design Studioソフトウェアは完全にクラウドで動作するため、このような懸念がなく、チームは革新的な製品の設計と提供により集中することができます。ブラウザを開くだけで、最新かつ最高のソフトウェアで作業を開始できます。

企業が設計プロセスにおいてより俊敏で生産的になるための新たな課題に直面する中、ロックウェル・オートメーションは、より優れたソフトウェア管理と労働生産性の向上への明確な道筋を提供しています。最新化だけでなく、FactoryTalk Design Studioがどのようにチームのコラボレーションを支援し、最も差し迫った課題を克服しているか、詳しくはこちらをご覧ください。

*出典: Frost & Sullivan Global Cloud User Survey

公開 2022年8月8日

クラウド製造ソフトウェア
A male worker is harnessing cloud manufacturing software to create efficiencies on the plant floor and tap into new insights.
クラウド製造ソフトウェア

クラウド製造で未来に投資。ロックウェル・オートメーションが提供するクラウドベースの製造ソフトウェア製品をご紹介します。

ご覧ください
トピック: 産業用オートメーションおよび制御

Adam Gregory
Adam Gregory
Software Commercial Leader, Rockwell Automation
Adam has over 20 years of experience with Rockwell Automation, with a focus on software throughout that time. Adam has previously worked in software commercial engineering, and is now part of the product management team for strategic programs.