製造メーカはリーン戦略を活用し、品質とスループットを向上させながら、生産コストを削減しています。さらに、生産効率の向上には新技術が重要な役割を担っています。その結果、製造業では労働者数が減少しているにもかかわらず、リーン戦略を採用している製造メーカの生産高は伸びています。
この記事では、メンテナンスによって生産効率を向上させるための戦略をご紹介します。
- メンテナンスが生産効率に与える影響
- メンテナンスチームが生産能力を向上させる5つの方法
製造メーカはリーン戦略を活用し、品質とスループットを向上させながら、生産コストを削減しています。さらに、生産効率の向上には新技術が重要な役割を担っています。その結果、製造業では労働者数が減少しているにもかかわらず、リーン戦略を採用している製造メーカの生産高は伸びています。
この記事では、メンテナンスによって生産効率を向上させるための戦略をご紹介します。
生産効率を上げるには、適切な機器のメンテナンスが欠かせません。生産効率は、企業が需要にどれだけ対応できるかを判断するために、製造業者が使用する測定方法です。生産効率は、実際の生産量÷標準生産量×100で計算され、生産量と期待生産量または標準生産量を比較します。生産効率は、実際の生産量÷標準生産量×100で計算され、生産量と期待生産量または標準生産量を比較します。
予防保全(PM)や定期的なメンテナンスにより、資産を最良の状態で稼働させることは次のような点で有効です。
生産効率の向上におけるメンテナンスの重要性を確認した以上、生産効率を高めるために、メンテナンスチームが今日からできることを利用するのは当然のことです。多くのプロジェクトは完了までに数ヶ月から数年かかるものですが、クイックウィン(小さくとも初期段階における成功実績)を追求することは、勢いをつけ、メンテナンスチームの価値を証明する簡単な方法です。ここでは、生産効率を高めるためにメンテナンスチームがすぐに始められる5つのことを紹介します。
予防保全(PM)のスケジュールは、良いことが多すぎることの良い例と言えます。予防保全の頻度が高すぎると、存在しない故障を防ぐために無駄な時間を費やすことになったり、動いている部品を修理するために故障のリスクが高まったりと、2つの意味で生産効率に影響を与える可能性があります。
適切なバランスをとる必要があります。これらのガイドラインは、多すぎるPMと少なすぎるPMの間の適切な組み合わせを見つけるのに役立ちます。
基本的なメンテナンストリガは、資産にメンテナンスが必要であることを技術者に警告するものです。メンテナンストリガを計画し、実行し、記録することで、機器を最高の状態に保ち、必要なときに利用できるようになり、余分な作業を省くことができます。CMMSのようなテクノロジを使用することは、効果的なメンテナンストリガを作成、追跡、実行するための鍵です。
稼働しながら安全に作業できる資産があるかどうかを判断します。キーワードは「安全に」です。そうでない場合は、部分的なメンテナンスが可能かどうか、また機器の性能に良い影響を与えるかどうかを判断します。
また、回転資産や予備資産を把握し、可能な限り生産設備と交換することも可能です。そうすれば、生産性を犠牲にすることなく、これらの機械の定期メンテナンスを行なうことができます。
機器の操作方法と共通の問題点のリストを作成します。故障モード影響解析(FMEA)を使用して、故障の警告サインを含む各資産別の一般的な故障のリストを作成します。次に機器が故障したとき、より正確な診断で、メンテナンス時間を短縮することができます。
作業指示データは、どのような作業をより迅速に行なうことができるか、また、どのようにすれば資産の故障リスクを最小化できるかを発見し、生産効率を高めるための宝の山です。作業指示書の中から、工程が壊れている兆候を探してみてください。
機器や作業指示書から得られるデータから、多くのことを学ぶことができます。しかし、細かい点や逸話的な詳細を知るには、時には、作業を行なう人に尋ねる必要があります。彼らが直面している障害について話し合い、ボトルネックを解消するための提案をしてください。このような情報に基づいて行動することは、メンテナンスプロセスを継続的に改善するために非常に重要です。このような改善を積み重ねることで、生産効率は大きく向上します。
例えば、技術者がマニュアルや資産履歴などの資料を取得するために他の場所に移動する時間が長すぎる場合、施設内の至る所にファイルにアクセスできる場所を見つけることができます。または、ファイルをデジタル化し、モバイルデバイスからアクセスできるようにする。保守作業員間のデジタルコラボレーションをできるだけスムーズにし、より広いチームとして彼らの強みを活用できるようにしましょう。
技術者に質問して、障害となるものを見つけるためのいくつかの質問を紹介します。
メンテナンスは費用とみなされがちです。保守をコストセンターからビジネスドライバーに転換するには、保守をビジネス機能として捉え直し、保守がいかに生産効率を高めることができるかを考え始めることが必要です。
リアルタイムのデータインサイトに基づく予防保全の効果的な計画には、保全情報を一元化し、保全業務のプロセスを円滑化するCMMS (コンピュータ化された保守管理システム)などのソフトウェアを活用しましょう。Fiixは、AIを搭載したクラウドベースのCMMSで、数千の資産、作業指示、部品を含む企業のすべての保守を、数回のクリックで一元管理できるようにします。3000社以上の企業がFiixを使用して信頼性と効率性の高い設備を維持することで、設備投資を抑え、運用データ情報を行動に移し、生産目標を達成することができます。
現実には、優れたメンテナンスはあなたのビジネスを前進させることができますし、これからもそうするでしょう。マシンを稼働させ続ければ、より速く、より少ないコストで、より多くのものを生産することができます。それは、顧客満足度、収益改善、そしてサプライチェーンに関わるすべての人の利益拡大を意味します。まさにWin-Win-Winなのです。
公開 2022年4月19日