Loading
ブログ | プロセスソリューション
Recent ActivityRecent Activity

バッチ管理ソフトウェア: 柔軟性と稼働時間をアップグレード

お客様は多様性を求めています。バッチソフトウェアのアップグレードにより、バッチおよびハイブリッドな製造メーカでは、柔軟性の向上、コストの管理、リスクの軽減が実現します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
バッチ管理ソフトウェア: 柔軟性と稼働時間をアップグレード hero image

お客様は多様性を求めています。しかもすぐに欲しがっています。スーパーの通路を歩けば、スナックや飲み物からシャンプー、医薬品まで、多くの選択肢が利用可能になっていることが分かります。市場では競争が激化して要求が高まっているため、メーカは幅広い選択肢を提供して競争力を保つ必要があります。多様性は生活のスパイスとなっているだけではなく、競争力を保つための必須項目にもなっています。

クラフトビールの醸造所も、石鹸メーカも、製薬会社も、食品製造業者も、このトレンドが続くと認識しています。季節ごとに新しい処方を提供し、お客様の間で評判を呼ぶことはエキサイティングです。

しかし、簡単ではありません。これを実現するには、創造力とイノベーション、それに技術が必要です。バッチおよびハイブリッドな製造メーカは、要求に応え続けて将来に備えるため、柔軟性を強化しながら、コストを管理してリスクを軽減する必要があります。

PlantPAx分散制御システム(DCS)
Main Image
機能
PlantPAx分散制御システム(DCS)

最新式のDCSによりプラントのライフサイクル全体を通して業界の課題を解決してください。

こちらをご覧ください
バッチの柔軟性に絶大な影響力

メーカでは、数十年にわたり、バッチ実行ソフトウェアに依存して生産の自動化された部分を管理し、ある程度の柔軟性を提供していました。しかし今日の製造環境ではかつてないほどの柔軟性が必要であるため、生産を停止して変更することを選択することはできません。

システムが古いメーカの課題は、一般的に新しい機器を追加したりプロセスを変更したりするために、バッチサーバをシャットダウンするか低速にする必要があることです。このようにすると、生産が停止するか制限され、生産のボトルネックとなってしまいます。他にも、サーバが動作していないと、データと記録の収集が影響を受けるという問題が浮上します。規制が厳しい業界では、データ収集が正確であることが重要です。

また、製品の多様性を管理するには、多くの場合、複数のレシピを作成して、同じ一連の手順を使用するけれども、成分や処方をわずかに変える必要があります。これによって処方管理という作業がさらに加わり、製品の多様性の潜在能力が制限されます。

今日の最新システムではデータが非常に多く、関連情報をオペレータに適時に提示することがますます重要になっています。関連性のないデータや実用的でないデータをオペレータに提示すると、遅れが生じたり、理解度が下がったり、間違いが増えたりすることがあります。

変化に適応できますか? モジュール式の製造プロセスが決め手
Main Image
ブログ
変化に適応できますか? モジュール式の製造プロセスが決め手

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)からレシピの更新までの変化の時代に、製造メーカは生産の柔軟性を実現するためにシンプルな手順を提供するモジュール式オートメーションを利用することができます。

今すぐ読む
バッチ最新化のメリット

メーカでは、最新式のバッチソフトウェアにより、市場の要求を満たすために必要となる俊敏性の獲得を阻むような多くの問題に対応できます。最新リリースのバッチソフトウェアは、次の3つの方法で役立つ場合があります。

  • 稼働時間の向上。更新されたソフトウェアではエリアモデルの更新や変更を行ない、サーバの再起動もバッチの保留もせずに、機器の更新や生産能力の変更などを行なうことができます。生産に影響を与えずに多くのさまざまなレシピを切換える必要があるメーカには、これが非常に重要です。柔軟性を高めて新しい機器を追加し、スループットを改善すると、新製品や製品のバリエーションを追加できるようになります。バイオテクノロジや製薬など、規制が厳しい業界では、システムの変更や細かい更新を行なってもデータ収集が影響されないため、この能力が得に重要です。
  • レシピ管理の削減。医薬品、洗濯用洗剤、サンドイッチクッキー、ビールのうちどれを製造しているかに関係なく、レシピを素早く簡単に再利用して製品の多様性を生む能力はますます重要になっています。風味、香り、色、成分などの処方をわずかに変更し、変更しない場合は同じプロセスを利用すると、多様な製品を簡単に導入できます。メーカでは、処方管理システムによってパラメータセットを使用してレシピの総数を減らし、まったく同じプロセスをレシピに使用して成分をわずかに変えることができます。
  • 直感的に使用できる最新オペレータインターフェイス。日常生活でモバイル機器が普及しているということは、オペレータはこの洒落たモバイル対応インターフェイスをすぐに快適に使用でき、必要なトレーニングを大幅に減らしても熟練できるということです。オペレータは、読みやすくて設計がクリアなインターフェイスにより、集中して速く作業をして間違いを減らすことができます。また、このインターフェイスはコンテキスト主導です。つまり、適切な情報が適時にユーザに表示され、オペレータには、最も必要なときに情報が明確に表示されます。
エンタープライズ統合の最新技術

生産領域でのバッチソフトウェアのアップグレードによる最新化のメリットをいくつか紹介してきましたが、ここで大きな図を見てみましょう。バッチソフトウェアをアップグレードすると、デジタルトランスフォーメーションで次の一歩を踏み出すこともできます。

最新のバッチソフトウェアに組み込まれている最新の直感的なインターフェイスによって持続可能な技術が導入され、システムのメンテナンスの固定費が削減され、複数のプラットフォームで実行が可能になり、デバイスとフォームファクタ全体で可視化が可能になります。

メーカは、エンタープライズ統合により、バッチ製造プロセスをウェブベースのエンタープライズシステムに接続し、外部からリアルタイムデータを制御できるようになります。製造におけるERPシステムとMESシステムの役割が拡大し、そのシステム間の統合が一般的になってきています。

このような技術のアップグレードには、新しい技術への取り組みによってユーザのワークフローおよび生産効率が改善されるという、従業員関連のメリットがあります。直感的に使用可能な技術により、初心者でも熟練労働者でも、オリエンテーションとトレーニングの時間が短縮されます。最新バッチソフトウェアにより、メンテナンスのためにダウンタイムをスケジュールすることが減り、処方の入力に関連する人的エラーも減り、レシピ管理に費やす時間およびエンジニアが複数のレシピを保守するための時間は短縮されます。
 
勝つための柔軟性と俊敏性

消費者が多様性を要求するトレンドは高まり続けるため、メーカは厳しい応答時間で新製品とレシピを作成、導入する必要があります。競争力を保つために柔軟性と俊敏性を優先する、つまり機器の追加と撤去を行ない、製品に多様性を加えることができる企業は、地位を確保して最上位に上り詰めるでしょう。

最新バージョンのFactoryTalk® Batchソフトウェアについてはこちらをご覧ください。

公開 2020年10月26日


Jamey Geer
Jamey Geer
Batch Product Manager, Rockwell Automation
Jamey has been working with Rockwell Automation for over 15 years. He spent several years applying Rockwell Automation technologies and developing automation systems before transitioning into Commercial Engineering. He took over as the Product Manager for Batch Control in December of 2018.