Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

Arenaシミュレーションソフトウェアは患者のケアを改善

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Arenaシミュレーションソフトウェアは患者のケアを改善 hero image

最初に正しく理解する

これはすべての業界で重要な部分ですが、文字通り生と死の違いを意味するヘルスケアではさらに重要です。

資本を投資する前に「もしも…?」の質問に答えられたり、現在の業務を中断することなく答えることができたらどうしますか?

もしも:

  • …当社の製品構成、タクトタイム、労働規則、故障率、患者到着率などは変化しますか? それはスループット、キュー、コスト、およびリソース使用率にどのように影響しますか?
  • …シフトを追加したり、新しいマシンを購入したり、従業員のトレーニング方法を変更したりしますか? それは私に望ましい結果を与えるでしょうか?
  • …2つの施設を1つの施設に統合しますか? 効率を改善しますか、それともすべてを2倍難しくしますか?
  • …新しい倉庫を建てますか? 設計は可能な限り最高のレイアウトを提示していますか?
  • …私はパンデミックに直面しており、当院は重要な患者の急増に対応するように設計されていませんか?

推測作業をなくす

Arenaシミュレーションと高度な分析は、将来を予測し、パフォーマンスを最適化する方法を規定します。柔軟なアクティビティベースのモデルを使用して、ほぼすべてのプロセスをシミュレートできます。

病院はArenaを使用して当て推量を排除し、事実データを使用して患者を支援し、命を救っています。製造メーカはアリーナを使用して(例えば、効率的に業務を切換え、シフトをずらす最適な方法を見つけるために)、Arenaの病院モデルを使用して、日々の業務に必要なリソースの量を予測します。

必要なリソースの量に不確実性がある現場のプロジェクト、患者ケアを改善するためのスケジューリング問題への取り組み、外来ルーティングなどをサポートしてきました。

クイック(:57秒)ビデオモデルは、典型的な救急科での活動と、調整によって治療の待ち時間を短縮する方法を示しています。

例えば、がん治療クリニックが患者のケアをより適切に管理できるように支援しました。最近の医学的進歩は、より多くの患者が生き残っていることを意味し、その結果、予約の数が増加しました。残念ながら、患者の待ち時間は5時間を超えています。

病院は、これらの待ち時間と医療スタッフの長時間労働を減らすために、より効率的に予約をずらす必要がありました。シミュレーションにより、施設は、両端の負担を軽減するために、予約/スタッフのスケジューリングの適切な組み合わせを見つけました。
 

変化する状況についていく

パンデミックは、入ってくる患者の数と必要な特定のリソースの数を増やします。予想される患者の増加を表すようにモデルを調整することで、病院は効果的に対応できます。

COVID-19は非常に多くの不確実性を示しており、何をする必要があり、どれだけ迅速に変更を加える必要があるのか疑問に思っています。事実データは、ヘルスケア企業が翌日起こる可能性がある何かに直面する準備に役立ちます。

ニューヨークのリソースは、他の大都市圏と同様に、引き伸ばされて薄くなっています。予想される患者数が増えるにつれ、病院は可能な限り多くのケアを提供するために迅速に対応する必要があります。ノースウェル大学とレノックスヒル病院が協力して、小児科の外来手術エリアを成人の集中治療室に変換し、Arenaを使用して可能な限り効率的にして救命を行なったのは、動作中のシミュレーションソフトウェアのほんの一例です。

データは、意思決定者がシステムの流れと、医師、看護師、機器などのリソースの制約を理解するのに役立ちます。計画立案者はパンデミック、インフルエンザの季節、自然災害に対して準備でき、介護者は備えることができました。

公開 2020年5月20日

これらの関連するケーススタディをご覧ください

  • Cancer Treatment Facility Reduces Patient Time in Clinic by 25 Percent with Arena Simulation Software
  • Arena on Healthcare Crisis Operations
  • Arena: Doing More with Less

Tyler D. DiFrischia
Tyler D. DiFrischia
Arena Simulation Account Manager, Rockwell Automation Inc