Loading
能力

お客様のニーズに合わせてカスタマイズされたロックアウト/タグアウトのトレーニング

当社は規制に準拠するロックアウト/タグアウトのトレーニングプログラムを開発して配備できる
ロックアウト/タグアウトのトレーニングを確認する安全装具を着用した2人の従業員
安全ソリューション
  • LOTOプログラムのサービス
  • 手順
  • 監査
  • トレーニング
  • ポリシー
  • デバイスの推奨
  • ScanESCソフトウェア

トレーニングはロックアウト/タグアウトプログラム(LOTO)の必要不可欠なコンポーネントです。実際に、OSHAは1910.147(c)(7)で、雇用主はすべての認定作業員および影響下にある作業員にトレーニングを提供する必要があると規定しています。雇用主は、従業員の作業割り当て、マシン、プロセスに変更がある場合、または認定作業員および影響下にある作業員のロックアウト/タグアウト手順に関する理解および使用に不備がある場合に、従業員を再教育する必要があります。

当社のロックアウト/タグアウトのトレーニング専門家は、ロックアウト/タグアウトにおける不確実性や誤解を最小限に抑えて、お客様の規制準拠を維持しながら貴重な時間とリソースを節約します。

ロックアウト/タグアウトのトレーニングに準拠する方法

認定作業員および影響下にある作業員のトレーニング要件

OSHAは、従業員が会社のロックアウト/タグアウトプログラムに準拠するために必要な知識とスキルを維持することを要求しています。作業員が適切なロックアウト/タグアウトのコンポーネントを理解し、それらを個々の産業において適用する方法を把握していることを確認することは、雇用主の責任です。

ロックアウト/タグアウト標準で定義されるさまざまなタイプの従業員を認識して、それぞれの従業員が確実に適切なトレーニングを受けさせることも重要です。影響下にある作業員は、機器を操作する人員、または、機器の保全保守は行いませんが、ロックアウト/タグアウトが必要な機器の近くで作業する人員です。認定作業員は、機器の保全保守を行うため、ロックアウト/タグアウトを実行する責任があります。トレーニングはこの違いを考慮し、それぞれのタイプの従業員は、個々の責任を認識する必要があります。

さらに、OSHAは危険なエネルギー源を認識するトレーニングも認定作業員に求めています。認定作業員は、エネルギー源を使用する準備のために、それらがプラント内でどのようにラベル付けされているかを理解する必要があります。

さらに、認定作業員は、関連するリスクを認識するために、存在するエネルギーのタイプおよび作業場で利用可能な各タイプのエネルギーの大きさを理解する必要があります。認定作業員は、各タイプのエネルギー源を絶縁して適切に制御する方法のトレーニングを受ける必要があります。

影響下にある作業員は、単にロックアウト/タグアウト手順書の目的と使用方法を理解する必要があります。影響下にある作業員は、ロックアウトされた機器に介入してはならないことを認識することが重要です。エリアを通過する他のすべての従業員も、ロックアウト/タグアウトおよび各自の責任に関する一般的な認識が必要です。

どの従業員がロックアウト/タグアウトを実行できますか?
どの従業員がロックアウト/タグアウトを実行できますか?
ブログ
ブログ
どの従業員がロックアウト/タグアウトを実行できますか?
機器の保守またはメンテナンスを実行するには、許可された従業員は、雇用主によって概説されたロックアウト/タグアウト手順に従う必要があります。
今すぐ読む

当社のロックアウト/タグアウトのトレーニングプログラムの概要

ロックアウト/タグアウト手順書の概要
Main Image
カタログ
ロックアウト/タグアウト手順書の概要

ロックアウト/タグアウトの歴史からOSHA規格、規格準拠のメリットまでロックアウト/タグアウト手順のすべてを解説。

今すぐダウンロード

品質トレーニングによって適切なプログラムを実装する

認定作業員は、エネルギー絶縁デバイスを安全に適用、使用、および除去するために必要な知識とスキルを保持する必要があります。トレーニングには以下の情報を含める必要があります。

  • 危険なエネルギー源を認識する方法。
  • 施設におけるエネルギーのタイプとエネルギー源の大きさ。
  • エネルギー源を絶縁してロックアウトする方法と手段を含む、エネルギー制御手順の使用方法に関する指示。

影響下にある作業員は、認定作業員と同レベルのトレーニングは不要ですが、エネルギー制御手順の目的と使用に関するトレーニングを受ける必要があります。影響下にある作業員には、以下を実行するためのトレーニングが必要です。

  • エネルギー制御手順を使用する時期を認識する。
  • 手順の目的を理解する。
  • ロックアウト/タグアウトのデバイスに触れないことの重要性を理解する。
  • ロックアウトされた機器の再起動または使用を試みない。
ロックアウト/タグアウトに関してサポートが必要ですか?

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化への投資の計画、実装、およびサポートを支援します

ロックアウト/タグアウトの専門家に連絡を取る

おすすめ

IIoTの時代における安全とリスクの管理
Main Image
白書
IIoTの時代における安全とリスクの管理

この電子ブックは、ビジネスにおける安全性の価値に焦点を当て、安全およびリスク管理におけるベストプラクティスの導入と業務上のメリットとの明確な関連性を説明しています。

今すぐダウンロード
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left ロックアウト/タグアウト・プログラム・サービス
  4. Chevron LeftChevron Left ロックアウト/タグアウトトレーニング要件