Loading

Corsi di formazione sui sistemi industriali

Servizi per aiutarvi a valutare, formare e potenziare la vostra forza lavoro industriale
Corsi di formazione sui sistemi industriali
Corsi di formazione
  • Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  • Corsi di formazione con istruttore
  • Materiale di riferimento
  • Workstation per formazione

La mancanza di competenze nei sistemi industriali sta mettendo una pressione senza precedenti sulla forza lavoro delle aziende produttive I sistemi tecnici e operativi che devono progettare, gestire e mantenere sono sempre più complessi. I ruoli e le responsabilità di molte posizioni lavorative si espandono e richiedono competenze diversificate. Un'intera generazione di lavoratori specializzati sta andando in pensione, portando con sé preziose conoscenze tecniche.

Per aiutare la forza lavoro ad ampliare le proprie conoscenze e avviare un percorso di crescita, offriamo un'ampia gamma di opportunità di formazione, da corsi di e-learning e corsi con istruttore a programmi di certificazione e workstation per la formazione. Le nostre soluzioni per la formazione consentono a dipendenti e datori di lavoro di colmare le lacune in materia di competenze industriali.

Uomo che riceve una formazione sul controllore ControlLogix
Brochure
I nostri servizi di formazione possono aiutarti a colmare il tuo skill gap

Scopri come possiamo aiutarti a colmare il cosiddetto “skill gap”, ossia il divario di competenze all’interno della tua azienda, con offerte che ti aiutano a valutare, formare e potenziare la tua forza lavoro industriale.

Scaricare ora

Corsi di formazione con istruttore

Libera iscrizione

Un'ampia gamma di corsi a libera iscrizione consentono ai dipendenti di acquisire un'adeguata formazione sulle tecnologie Rockwell Automation. I corsi sono progettati per rispondere alle esigenze di mansioni professionali specifiche e sulle relative attività. I corsi sono aperti a tutti gli studenti e vengono effettuati presso le sedi di Rockwell Automation e dei suoi partner.

Iscrizione online Scopri tutti i corsi di formazione nel catalogo

Organizzati dai distributori

Scoprite i corsi di formazione in presenza organizzati dai nostri distributori sulle funzionalità delle soluzioni Rockwell Automation. I corsi sono progettati per rispondere alle esigenze di mansioni professionali specifiche e sulle relative attività. Richiedete al vostro distributore Rockwell Automation autorizzato il calendario dei corsi in programma oppure proponete un corso che vorreste frequentare.

Contatta il distributore di zona

Corsi privati in sede

Per alcune aziende, mandare il personale a corsi di formazione fuori sede comporta costi aggiuntivi e disagi alla produzione. Le nostre soluzioni di formazione in sede offrono un'alternativa interessante. È possibile personalizzare le dimensioni della classe, il contenuto del corso in base al livello di competenze dei partecipanti e il luogo e la durata del corso. Può essere tenuto nella sede della vostra azienda, in un centro di formazione o nell'impianto.

Contattate l'ufficio commerciale o il distributore

Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+

I nostri abbonamenti alla formazione Learning+ combinano l’esperienza autonoma dell’e-learning con le lezioni in presenza in laboratorio, con istruttori e contenuti di formazione aggiuntivi, il tutto in un ambiente virtuale. Con gli abbonamenti potrai scegliere di dedicarti all’apprendimento quando e dove vuoi, a seconda delle tue esigenze. I corsi di formazione Learning+ possono essere eseguiti su qualsiasi tablet o PC usando Chrome, Safari, IE, Edge o Firefox e tutti i contenuti sono letti e corredati da una trascrizione visibile.

donna impegnata nella formazione on-line davanti a un monitor
Corsi di formazione
Opzioni di formazione flessibili

I lavoratori apprendono utilizzando il metodo che funziona meglio per loro.

Ulteriori informazioni sulla formazione Learning+
Corsi di formazione personalizzati
Personalizzate i corsi di formazione in base alle vostre tecnologie, alla vostra forza lavoro, al vostro calendario e al vostro budget.
Contattate il vostro distributore per saperne di più

Programmi di certificazione globale

I programmi certificati offrono formazione professionale per favorire lo sviluppo e l'applicazione di competenze tecniche nei sistemi aziendali e migliorare qualità, efficienza e produttività.

Sono destinati ai professionisti della manutenzione o della programmazione che desiderano rimanere sempre aggiornati, ampliare le proprie conoscenze avvalendosi della tecnologia di controllo dell’automazione più recente e ottenere crediti e riconoscimento professionale attraverso un corso di formazione certificato.

Programma Logix Programma per convertitori di frequenza Programma per controllo assi

Virtual Coaching

Le sessioni di formazione virtuale con uno specialista Rockwell Automation vi permettono di discutere di scenari tecnologici specifici, di migliorare le vostre competenze tecniche o di ampliare la vostra esperienza di e-learning. Fate domande e informatevi sugli argomenti specifici del vostro lavoro.

Potete scegliere tra sessioni di quattro o otto ore per un coaching 1:1 o gruppi virtuali di un massimo di sei studenti. Gli argomenti trattati comprendono Logix, controllo assi, convertitori di frequenza, sistemi di visualizzazione, reti e tecnologie di sicurezza. Iniziate oggi stesso la vostra formazione tecnica personalizzata.

Contattate l'ufficio commerciale locale o il distributore

Workstation per formazione

Usufruendo di una workstation, è possibile applicare istruzioni pratiche e autogestite per affinare le proprie abilità di manutenzione, ricerca guasti e programmazione oppure formare nuovi dipendenti. È possibile scegliere una workstation standard oppure personalizzarla in base alle esigenze. Le stazioni di lavoro standard includono convertitore di frequenza, interfaccia operatore, sistemi I/O, funzioni di controllo assi e altro. 

Selezionate una workstation per la formazione

Materiale di riferimento

I nostri strumenti ausiliari di lavoro forniscono le informazioni fondamentali sulle attività di lavoro e sono realizzati in base alle best practice. Offriamo sia guide standard contenenti istruzioni dettagliate sulle più comuni attività di lavoro relative all’hardware e al software Rockwell Automation, sia guide personalizzate create per lavorare con i sistemi e le applicazioni specifici del vostro impianto. 

Trova i supporti di lavoro
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: