Studio 5000® Simulation Interface™ relie les automates physiques ou émulés aux outils de simulation et de modélisation, afin de virtualiser la mise en service et la conception basée sur un modèle. Vous pouvez ainsi concevoir, tester, valider et mettre en service des machines intelligentes avant leur mise en service réelle.
Plus de visibilité en amont
Studio 5000 Simulation Interface vous donne les moyens d’améliorer la conception avant la pression de l’installation. Grâce à la simulation, vous pouvez connecter votre programme de commande à votre modèle d’application, les valeurs de votre automate à des variables dans votre simulation et une simulation ou un modèle à votre programme de commande.
Studio 5000 Simulation Interface facilite les étapes suivantes :
- Importation d’un modèle de simulation dans un programme d’automate
- Connexion des variables du modèle aux points
- Lancement (ou arrêt) de la simulation avec des commandes intégrées intuitives
Expérimentez à volonté
Que votre activité consiste à concevoir et à mettre en service des machines, ou à gérer la production d’une usine, l’ingénierie numérique peut vous aider à accéder au marché en un temps record. Testez un éventail plus large de conceptions au moyen de Studio 5000 Simulation Interface, sans craindre un gaspillage des ressources.
Utilisez ce logiciel avec un outil de modélisation et de simulation pour aider vos développeurs à se connecter rapidement à des modèles numériques avant d’investir dans un prototype physique. Vous pouvez, par exemple, créer les commandes d’une presse hydraulique, et les développeurs ou concepteurs peuvent créer un jumeau numérique qui encapsule la dynamique du système (inertie, vibrations, frottements, accélérations). Cette connexion facilite les tests du code de l’automate sur un modèle de la presse physique.
Optimisez les opérations
Le recours à une simulation parallèlement à un système en production permet de repenser les applications et systèmes, et potentiellement d’éliminer notamment des étapes, machines et capteurs superflus. Créez des opérations plus durables et orientées données en déployant votre modèle connecté à la périphérie.
Imaginez les possibilités
Vous souhaitez élargir les possibilités de votre activité ? Créez, testez et validez numériquement, et non physiquement, la conception des machines. Avec l’environnement de conception Studio 5000, vous pouvez ajouter l’interface Studio 5000 Simulation Interface et connecter un logiciel de simulation tierce partie à un programme Studio 5000 ou affiner un modèle déjà en production.
Conception basée sur un modèle
Vous souhaiteriez avoir un modèle de votre application pour tester votre logique ? C’est désormais possible avec Studio 5000 Simulation Interface. Connectez un programme Studio 5000 Logix à une simulation de votre application. Vous avez identifié un problème ? Qu’à cela ne tienne. Vous pouvez voir d’emblée le déroulé des opérations avant l’installation. Vous pouvez exécuter une simulation et un programme d’automate directement sur votre PC (via un émulateur ou un automate physique). Studio 5000 Simulation Interface fonctionne avec des outils de simulation afin d’offrir plus de flexibilité dans les choix de conception, des informations approfondies plus tôt au cours du processus et des options d’expérimentation. Utilisez un jumeau numérique de simulation d’Ansys, intégrez MATLAB et Simulink ou connectez des exports ROM d’outils de simulation tels que MapleSIM.
Utilisez une technique Model-in-the-loop
Même dans un environnement de production, un modèle peut avoir son utilité. Une valeur spécifique est-elle difficile à mesurer ? Modélisez-la sur la base des données de production réelles et Studio 5000 Simulation Interface anticipe les changements avant la production. Faites appel à la maintenance prédictive ou à l’optimisation en comparant le modèle et la production réelle. Utilisez Studio 5000 Simulation Interface pour exécuter un modèle réduit à la périphérie, afin d’exécuter la simulation et la logique dans l’atelier en parallèle du système de production réel. Désormais, vous pouvez comparer les données opérationnelles et les données de simulation, et identifier des tendances, des points faibles et des opportunités d’optimisation.
Passez à l’étape suivante de l’ingénierie numérique
Studio 5000 Simulation Interface est un module complémentaire de l’environnement de conception Studio 5000. Il permet de connecter des automates à des outils de simulation et de modélisation, pour une mise en service virtuelle et une conception basée sur un modèle.
Quels sont vos objectifs d’apprentissage ?
Sont-ils ambitieux, limités ou difficiles à définir ? Découvrez un large éventail de ressources destinées à vous faire entrer dans une nouvelle dimension.

Guide pour l’acquisition de Studio 5000
Adaptez le logiciel à vos besoins
Certes, le logiciel d’automatisation industrielle doit tenir compte de vos besoins en matière d’applications, mais il n’est pas toujours évident de dénicher la perle rare. Pas d’inquiétude, vous avez le choix ! Servez-vous de ce guide pour choisir la version du logiciel Studio 5000 qui répond à vos besoins et découvrir comment affiner vos sélections lorsque les changements, souvent inévitables, de la portée d’un projet surviennent.
Souhaitez-vous gagner en flexibilité ? Explorez les abonnements logiciels afin de suivre l’évolution des besoins de vos projets ou de vos équipes.
Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?
Recommandé pour vous