Loading
影音 | ESG/電力管理

杜絕電壓驟降造成的企業損失,洛克威爾提出穩定供能的妙方!

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation Energy Management Video
Chevron DownChevron Down

電壓下降時有所聞,產生原因也相當多。來自用戶端的因素為終端使用電器數量過多或單一設備用電量過大;供電端因素則是電力供應不足或發電機組、電網系統出問題。這些狀況都有可能導致電力降壓,而降壓也可從下降程度的多寡判斷嚴重性。

洛克威爾的 DySC 電壓驟降保護器可在電網降壓之際,即時保持穩定電壓,確保用電設備不受損。電網降壓通常在 5 秒以內回升,超過 5 秒則被歸類到斷電,至於降壓幅度則視狀況而定。除了保護功能外,DySC 在設備管理方面也有獨到之處。由於此設備以電容作為紀錄,不需電池、沒有轉動性零件,因此幾乎不需要任何維護,管理成本可以大幅降低。並透過即時監控裝置參數,主動掌管DySC健康狀態,進行預測性維護,確保緊急時刻設備可以發揮效用。

主題: Hardware Software
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱
為您推薦