Loading
《AUTOMATION TODAY季刊》第64期

OEM用機器控制系統設計變得更聰明

技術觀察 - 智慧標籤

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
OEM用機器控制系統設計變得更聰明 hero image

智慧物件可幫助OEM輕鬆整合智慧機械,並改善所提交的解決方案

身為OEM,您在全球競爭以及快速演進技術的環境中,面臨著要脫穎而出的挑戰。智慧機器與設備提供前所未有的資料存取能力、更出色的連線能力,以及強固的安全性-讓您與您的客戶能邁向更大的成功。

對支援IoT智慧機械的需求很龐大,但是對許多OEM而言,在終端用戶現場迅速以符合經濟效益的方式整合智慧機器是一項重大挑戰。市場中常被詢問且必須處理的問題是:我們該如何讓控制系統更加資訊化以便輕鬆整合,並改善智慧機器所提出的解決方案?

智慧物件打造智慧機械

目前發展中的創新控制系統設計工具都著重於:在系統整合前讓OEM定義可發現的數據點與資料關係模型,從而改變機械整合公式。這些數據點可在控制層級定義為機器程式設計流程的一部分,在設計流程中打造新的效率水準。

這項新功能的核心是系統設計指示,讓您可為成為標籤結構一部分的「智慧物件」進行設定。根據資訊系統應用的要求,智慧物件可找出要收集的資料,及收集資料的方式和時間。

第二組指令在資料中創造出組織,並決定資料分組的方式。例如,如果六個數據點放在一起有意義,指令就會定義單個「父系」去同時收集這些數據點。

新增到機器控制平台的資訊閘道軟體,會找到所收集的資料以及組織模型,並自動將其繪製成圖片到資料庫中。若要存取所需要的資料,資訊系統應用程式會與可取得資料庫形式中已收集資料與資料模型所在的閘道交流。

新方法精簡整合過程

在您的機器到達工廠廠區之前,這種智慧機器控制系統設計的新方法精簡了整合過程中最艱鉅的部分之一。採用的做法是利用您員工的現有技能,他們熟悉使用PLC指令在控制平台中設定功能。

雖然精簡整合過程是關鍵目標,但是我們預見以智慧物件為主的方法可在機器的整個生命週期中帶來其他益處,包括:

更好的同步資料

  • 在現今的工廠廠區內,資訊應用程式會依據時間間隔,向機器控制系統輪詢各個資訊點。以此非同步資料所建立的關係模型通常都不完整,視所收集的變數序列以及發現需要分析狀態的時間而定。
  • 智慧物件會自動依據控制系統內所偵測到的狀態,觸發資料收集。當發生事件時,會以非同步的方式收集所有與狀態相關的資料,並傳送到資訊閘道。
  • 短期來看,非同步資料很適合用來找出機器狀態改變的原因,例如從「執行」到「故障」。長期來看,非同步資料可針對改善整體設備效率的方法提出更佳解析。

資料集小需要較少處理能力

  • 不同的資訊應用程式通常會尋找相同的機台資料。現今,每個應用程式通常都會輪詢機器控制系統、建立資料集並擴展工廠資料足跡。
  • 智慧物件以多個應用程式通常會尋找相同的東西來盡可能減少詢問。結果就是將資料集大幅縮小,也因而減少資料管理、分析與儲存的成本。另外,非同步資料收集也表示可以減少資料集內錯誤的條目或「雜音」,因而可減少用來找出雜音,並在資料用於資訊系統應用程式前將其移除所需要的處理能力。

深入瞭解我們的技術如何幫助OEM建立更智慧的設備

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章