Loading
Magazine

主管寄語

追蹤能力至關重要

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
主管寄語 hero image

消費者不斷要求更多選擇。法規日益嚴格,而且作業變得更為複雜。現今生氣蓬勃的製造業持續面臨多項挑戰,因此公司現在比以往都更需要採用最新技術來發掘新的競爭優勢。

製造商面臨不斷轉變的客戶期望、變化萬千的全球貿易和成本壓力,以及勞動力短缺,因此數位轉型已經成為當務之急。數位轉型可以協助公司以建立連線作業的方式來維持競爭力,以及為客戶提供更好的服務。

由於法規和合規性的規定日益嚴格,可追蹤性基礎建設不再是種選擇,現在已經是不可或缺的一部分了。無論您是製藥、醫療裝置或消費性包裝產品的製造商,現在都需要在整體供應鏈中對產品進行追蹤與追查。

事實上,全球有許多國家正在制定以序列化為主的防偽法規。近期一份研究發現,雖然只有23%的製造公司現有的製程和軟體可實現端對端的追蹤能力,但有近60%的製造公司計劃在明年採用這些製程和軟體。

本期的《Automation Today季刊》將深入探討可追蹤性基礎建設如何協助改善您的上市時間、製造流程與合規性。本期的重點在於最新技術如何協助製造商提高其生產系統的彈性和效率。

本期關注對於建立可追蹤性基礎建設非常重要的話題,包括:唯一的事實-生產力以外的實際狀況;利用單次使用系統簡化生技製藥的生產,以及現代化的批次解決方案可協助解決目前的市場挑戰。本期的內容也包含最新的產品與技術、展示我們如何協助客戶解決其應用挑戰的客戶成功案例,以及最近的公司新聞和活動。

我希望您會喜歡本期的《Automation Today季刊》,並可從中找到能在您數位轉型的過程中,為您提供協助的全新與創新技術。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱