Loading
成功案例 | 馬達控制
Recent ActivityRecent Activity

Liberty Primary Steel確保了建築用鋼鐵生產的可靠性

控制與驅動系統的升級,協助減緩長時間生產中斷的風險,建立適於日後建設計畫的建築用鋼鐵生產方式。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
 Liberty Primary Steel確保了建築用鋼鐵生產的可靠性 hero image

挑戰

  • 為了減緩長時間生產中斷的風險,需要升級Liberty Primary Steel在Whyalla廠軋鋼機的控制與驅動系統

解決方案

控制與驅動系統

  • 透過Allen‑Bradley® PowerFlex® 755的安全轉矩關閉(Safe Torque Off)功能提供的高效能與安全性進行驅動
  • 以Allen‑Bradley GuardLogix® PAC在乙太網路上提供控制和安全性

全球解決方案

  • 由洛克威爾自動化公司的全球解決方案團隊提供工程設計、設備及調整與測試服務

資訊解決方案

  • FactoryTalk® View的機具版本提供操作介面、簡化整合並改進診斷

成果

產能提升

  • 產量增加四成

縮短停機時間

  • 改善軋鋼機排除故障的方式,降低營運風險並縮短停機時間

澳洲擁有全球最為活躍的鋼鐵產業,年產530萬噸的鋼鐵,其中160萬噸為建築用鋼材。

由於建築用鋼材兼具強度和耐久性,是工商用建築最常用的材料之一。

Liberty Primary Steel的Whyalla鋼廠,位於澳洲南部阿德雷德西北方約400公里的Whyalla。這是一處綜合鋼鐵廠,鋼鐵總生產量近於1.2Mtpa,使用高爐煉鋼製程。

此處所生產的鋼鐵,約有百分之65以坯材形式經鐵路運送至澳洲國內外市場,其餘則由Whyalla Structural Mill進一步加工成建築用鋼材與鐵軌。

由於Liberty Primary Steel的Whyalla廠十分重視建築業鋼材的穩定供應,他們邀集了洛克威爾自動化公司認可的系統整合業者Alliance Automation,希望升級廠房中的主要部份 – E&S軋鋼機。

Liberty Primary Whyalla Steelworks是一間產量近1.2Mtpa的綜合製鋼業者。

Liberty Primary Whyalla Steelworks是一間產量近1.2Mtpa的綜合製鋼業者。

無法承受長時間停機

鋼樑是建築業常見的建材,也是許多工商業及住宅建築物的基礎。因此Liberty Primary Steel Whyalla廠優先生產的,便是各種規格的鋼樑。

而軋鋼製程的核心,便是1988年裝設的E&S軋鋼機,其主要任務便是生產鋼樑。近年來,軋鋼機歷經數次穩定性問題,導致生產停頓,其產量也蒙受損失。

Alliance Automation規劃了控制與驅動系統的升級,試圖減緩Liberty Primary Steel Whyalla鋼廠軋鋼機的老舊自動化系統問題造成長期生產中斷的風險。洛克威爾自動化公司也參與其中,協助選擇合適的產品,並推動系統施工。

Alliance Automation的資深工程專案經理Barry Gardner解釋道:「軋鋼機是Whyalla廠的靈魂,約有七成的產品都必須經由它產生。」

Barry又說:「軋鋼機中過時的直流馬達每週都需要可觀的維護作業,進行污物清理及校正,這造成了冗長的停機時間,導致生產中斷。由於採購新直流馬達所費不貲,因此廠方決定改用交流驅動系統,不但可以提升穩定性,也能降低維護成本。」

E&S軋鋼機生產各種規格的鋼樑

E&S軋鋼機生產各種規格的鋼樑

新的控制與驅動系統

多年來,馬達與驅動技術已有長足的進步,如今的彈性與性能更勝以往。洛克威爾自動化公司和Alliance Automation兩家業者,與Liberty Primary Steel密切合作,深入了解軋鋼機內部,以便找出最合適的升級解決方案。

軋鋼機內有四組獨立的驅動滾軸,當鋼樑進入軋鋼機時,會先經過第一組滾軸,再依序經過其他三組滾軸。為分散負荷及考量機組安全起見,廠商選用了可經乙太網路提供安全轉矩關閉功能的Allen‑BradleyÆ PowerFlexÆ 755來進行驅動,這是最合適的選擇。

洛克威爾自動化公司的業務開發經理Peter Tomazic說明:「驅動控制是專案成功與否的關鍵,因此我們進行了相當多的研究,以便挑出最合適的馬達和驅動規格。」

Allen‑Bradley GuardLogixÆ的可程式化自動控制器,提供軋鋼機所需的高階控制,它採用POINT Guard I/O™模組,搭配PowerFlex 755內建的安全轉矩關閉卡,可以達到SIL3 (AS 62061)的安全整合層級,而緊急控制停俥(根據AS 60204要求)則可以迅速安全地停止所有正在運轉的設備。PanelView™ Plus 7圖形終端機與FactoryTalk® View機具版則負責提供操作介面,簡化系統整合、並改善診斷功能。

Gardner表示:「我們對驅動系統應用的知識,再加上洛克威爾自動化公司全球解決方案團隊的服務與支援,是專案得以成功的關鍵因素。Alliance Automation和洛克威爾自動化公司的搭配真可說是合作無間。」

新系統先在他處進行測試,以避免影響既有製程。事前測試和審慎的規劃,有助於確保系統在期限前上線運轉。第一批通過E&S積聚的鋼材十分順暢,這都要歸功於洛克威爾驅動系統堅實可靠的應用程式碼分散了負載。調校過程也十分迅速,馬達卸載測試只花了一天、試產也只花了一天。第三天生產便重上軌道,但仍有洛克威爾自動化公司的工程師在旁密切觀察。

 

確保建築鋼材供應無虞

Liberty Primary Steel、Alliance Automation和洛克威爾自動化公司的合作,大幅提升了Whyalla廠軋鋼機的可靠性和生產力。

Liberty Primary Steel的專案經理Andrew Harding表示:「與洛克威爾自動化公司的合作,給了我們十足的信心,我們有一個現成可用的解決方案。這份信心隨著專案進展日益提升,調校也只有些小問題發生,很快地便重啟生產。」

Andrew又說:「同樣地,Alliance也展現了相當的專業水準和對廠房的了解,在裝設及整合階段中提供了非常穩當的管控。兩家廠商與我們團隊的組合交出了一份成功的專案,且整個停機時間表非常短,完全沒有逾期。」

在可靠的高速生產下,新系統將產量提升了四成。此外,軋鋼機的使用壽命也改善了,它的效能更好、運轉風險也降低了,同時改善的還有故障排除能力,它有效縮短了廠房的停機時間。


已發佈 2021年6月30日

主題: Integrated Architecture Motor Control
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose