Loading
成功案例 | 企業聯網
Recent ActivityRecent Activity

西雅圖國際機場行李處理系統進行升級以縮短停機時間

西雅圖塔科馬國際機場(SEA)的現代化,改善了行李處理系統的可用性與穩定性,以便容納預期中增加的旅客人數,讓旅客可以準時旅行

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Two men carrying their luggage that was on a luggage conveyor at an airport terminal

挑戰

  • 在未來數年中,西雅圖塔科馬國際機場(SEA)預期要能處理比目前每小時2,600人還要多一倍的旅客人數,並且改善行李處理系統的可用性。

解決方案

  • Stratix® 5400改採裝置級環狀網路動態主機組態通訊協定(DLR-DHCP)。
  • PowerFlex® 525 Drive-In-A-Box。
  • 運用EtherNet/IP™設計的單一網路,是首度於機場採納該項應用的實例。
  • 自動裝置組態(ADC)可以迅速、自動、動態且集中管理分散的裝置。

成果

  • 高度可靠的系統縮短了意外停機時間。
  • 以沒有單一故障點的全面備援系統來縮短停機時間。
  • 系統讓機場得以輕易地擴大行李處理操作規模,以因應成長中的全球旅遊需求。

機場是精心營運的物流運作設施,能安全地移動人員、飛機及各種產品,不致發生延遲。

即使只是小小的事故也可能造成大亂,因此才會有像是Intellimodus這樣專精於機場系統設計的解決方案整合公司,協助乘客將行李運送至全球各地。

像這般先進的系統,對於SEA機場無縫的營運至關重要。光是2019年,就有超過5千萬人次的旅客途經SEA。過去五年中,SEA是全美成長最迅速的機場。

該機場需要一套能無瑕疵運作的行李處理系統(BHS),才能維持最佳的旅客滿意度,並符合多項運輸安全管理局(TSA)的規範,包括可以改善安全性及保障旅客人身安全的爆裂物偵測系統(EDS)機具。

機場管理當局希望可以用安全的備援系統,將其BHS改造為分散式控制。此舉將可改善客戶滿意度,確保系統持續運作,同時讓機場繼續擴充,以滿足全球旅遊需求。

 

分散化策略

SEA的工程單位與Intellimodus及洛克威爾自動化公司合作,發展出一套沒有任何單點故障的分散式系統。針對國內線航廈的行李最佳化專案及國際線抵達設施專案,洛克威爾自動化公司與BNP Associates及Intellimodus研製了Drive-In-A-Box (DIAB)。

DIAB的配置採用了PowerFlex 525驅動器,並搭配自動裝置組態(ADC),可在數分鐘內更換驅動器而不致造成運作中斷,降低潛在的行李延遲風險,以此維持旅客的正面觀感。

考量到設計中的諸多利害關係,團隊設法以備援的PLC配置方式來驗證網路,同時儘可能地縮小DIAB的尺寸。系統中使用了超過300個DIABs,每一個都配備一組PowerFlex 525變頻驅動器、旋轉斷開裝置、導引裝置、1799E I/O介面卡、終端區塊及位於底部的快捷纜線接頭。

Close-up view of Drive-In-A-Box (DIAB) configuration using PowerFlex 525 drives

系統同時採用了Stratix 5400工業用乙太網路交換器,支援裝置級環狀網路(DLR)的動態主機組態通訊協定,可擔任自動提供IP位址配置的伺服器。此一功能有效地縮短了更換故障BHS元件所需的時間。

該功能會自動取得IP位址及替換組件所需的一切設定,因此系統可以在10分鐘內恢復運行。以往同樣的維修或運作往往需要耗時30-45分鐘手動輸入資料。新解決方案的成果改善了客戶滿意度,也降低了遺失行李的成本。

利用EtherNet/IP™設計來建置單一網路,是首度於機場採納該項應用的實例,為精簡多重通訊網路、網路轉換器及資料轉換提供了最佳實務。

因此SEA的員工不再需要針對各種網路提供訓練,也不用煩惱資料如何從單一EtherNet/ IP™對應至它處的資料。不但訓練時間縮短,Intellimodus也簡化了撰寫程式及整合所需的成本,同時利用了常見現成的(COTS)設備,藉此保持OT與IT間的相容性。

Display of control panel that houses the PLCs, IO, Stratix Network Switches, Power Supplies and Terminal Blocks

縮短停機時間

備援系統所提供的系統可用性,縮短了停機時間。

SEA靠著簡化更換現場裝置的方式,利用DIAB元件所含的DLR-DHCP與ADC等標準功能,縮短了恢復時間。透過消除單一故障點,再靠著DLR、備援的交換器與控制器,SEA的BHS可以持續運作,因為其網路具有自我修復的能力。

進行維護時,可以不留痕跡地更換有缺陷或故障的系統零件,無須動用程式設計/組態裝置(隨插即用),達到機場對BHS要求的高效率、以及更短停機時間的目標。

 

總結

這些由洛克威爾自動化公司與Intellimodus及BNP Associates共同設計的解決方案,不但提升了處理容量,也改進了SEA行李處理系統的可用性。嶄新且高度可靠的全面備援系統,靠著降低停機時間,讓行李順利送抵目的地,並讓旅客得以順利旅行。

已發佈 2021年5月4日

主題: Drives & Motors Sensors & Switches
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 西雅圖國際機場行李處理系統進行升級以縮短停機時間
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose