Loading
成功案例 | 紡織與纖維
Recent ActivityRecent Activity

大幅提高塗佈試驗線靈活性

OEM Pyradia的客製化解決方案可簡化感壓膠的測試,並加快上市時間。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pilot coating line web rollers

挑戰

  • 專為感壓膠的研發而設計的精密、靈活塗佈試驗產線

解決方案

  • Allen-Bradley GuardLogix安全控制器
  • Allen-Bradly Kinetix 5700 EtherNet/IP伺服驅動器
  • Allen-Bradley Kinetix VP系列伺服馬達
  • Allen-Bradley PowerFlex 525 & 527交流驅動器
  • Allen-Bradley PanelView Plus 7圖形終端機

結果

  • 快速轉換,進而每天可測試多種塗佈類型與技術
  • 減少在研發/實驗室環境中佔用的面積
  • 透過分區的整合安全性,優化系統生產力
  • 加快產品規格驗證以利申請主管機關核准

通常製程研發除了開發出新產品外,還會開發多種不同生產方式。在複雜的調控式轉換應用中,測試各種基材與生產流程可能是一項艱鉅且耗時的任務。

許多時候,企業別無選擇,只能中斷正常生產時程—或等待閒置時間—才能在工廠中測試新的應用類型。

然而,總部位於魁北克的客製化機台製造商Pyradia正在改變這種情形。該公司正積極提升其身為塗佈試驗產線主要供應商的聲譽,讓企業能夠在較小的設備上有效測試產品。

最近,該公司開始將其專業知識應用於測試感壓膠的塗佈試驗產線。

 

結構精密且滿足多樣化需求

「我們的客戶必須測試新材料與各種黏著劑,」Pyradia研發與工程經理David Ross, P. Eng.如上表示。「由於他們處於產品開發與測試階段,他們需要的系統必須能夠適應不斷變化的流程參數。」

由於客戶計畫在研發實驗室內安裝試驗線,他們可提供的空間也很有限。客戶的規格需求為一條40英尺長的生產線,專為12英寸的捲材而設計,速度可達每分鐘150英尺。

該生產線包括初始開捲機、多模式筒式塗佈機、三區浮選式乾燥機、二次開捲機、層壓機與捲繞機。總而言之,塗佈機具備四種塗佈模式,包括膠印凹版印刷、直接凹版印刷、邁耶棒或飽和模式。

Ross表示:「為了大幅提高靈活性,我們設計出能在多種塗佈模式之間快速切換的試驗產線,」「因此,我們的客戶每天可測試三到四種不同的模式。」

 

低張力挑戰

Pyradia亦提供可處理低強度捲材材料的設備-這種材料增加系統設計的難度。

速度與張力控制對任何捲材轉換的應用都至關重要。但是對如此脆弱的基材,試驗產線必須在極低的張力下運轉-尤其當材料因完全飽和而變濕時。事實上,12 英寸捲材上的張力甚至不到一磅。

Ross解釋:「張力控制必須靈敏且精確,」「如果張力太大,捲材可能斷裂,如果設備失去張力,就會出現塗佈缺陷。」

 

精密伺服控制

為了設計塗佈試驗線,Pyradia運用他們與洛克威爾自動化以及當地經銷商Lumen的關係。

Ross表示:「我們從一開始就與洛克威爾自動化團隊合作,選擇正確的控制組件並設計系統,」「我們也運用了Integrated Automation Builder (IAB)軟體的功能,讓我們加快設計流程。」

Pyradia建立了一套以Allen Bradley® GuardLogix® 安全控制器、Kinetix® 5700伺服驅動器與VP系列伺服馬達以及PowerFlex® 525與527交流驅動器為基礎的解決方案。此系統可以整合至EtherNet/IP™網路,並由Allen-Bradley PanelView™圖形終端機進行監測。

事實證明,使用伺服技術是能夠精確、靈活控制捲材滾筒的有效方法。從機械角度來看,將系統從一種塗佈模式變更為另一種塗佈模式時,伺服馬達可以輕易與不同的滾筒相連。控制參數可從機台介面快速調整。

Ross表示:「伺服技術就是更有效率,」「例如,Kinetix單電纜技術可加快佈線速度並減少安裝時間。驅動器的精密配置亦節省了面板空間。」

 

藉由整合安全提高效能

採用Kinetix伺服驅動器與GuardLogix控制器的進階功能,讓塗佈試驗產線亦具備整合安全解決方案。

Ross表示:「由於控制器與伺服系統均在網路上運作,我們無需重新佈線即可建立或修改安全分區,」「我們也使用了驅動器中的安全扭矩關閉功能。」

區域控制可讓特定機台區域減速或停止,而其他區域則繼續以正常速度運作。安全扭矩關閉的功能可以切斷來自馬達的旋轉力,而不需要將驅動器電源關閉。這些功能可讓人員安全進入機台的某些部分,以進行設備調整,同時其他程序則繼續正常進行。

Ross表示:「整合安全解決方案亦可提供更完整的訊息給操作人員,」「如果門打開或緊急停止已啟動,操作人員可以快速從HMI存取診斷資料-並解決問題。」


加速產品上市

Pyradia的客戶將其產品開發、測試與主管機關核准等時程的縮短歸功於系統的靈活性與效能。客戶很快就會需要更多的功能。

Ross表示:「我們的客戶最近與我們聯繫,希望新增第五種塗佈模式,用於刮刀式塗佈」「我們期待能改造設備並啟用這個選項。」

 
瞭解更多我們的解決方案

已發佈 2021年10月26日

主題: Machine & Equipment Builders Integrated Architecture Fiber & Textiles GuardLink Techology Servo Drives Servo Motors Graphic Terminals
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose