Loading
成功案例 | 餐飲
Recent ActivityRecent Activity

更具智慧、更有效率的軟袋包裝

HMC Products最新款的Pouchmaster配備一個更簡單的伺服驅動式密封驅動器,可以減少維護並優化運作時間

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Servo-driven seal driver

挑戰

  • 設計一個可以優化填充、減少維護,以及加快轉換速度的軟袋水平成形填充密封機器。

解決方案

  • Allen-Bradley CompactLogix可程式化自動控制器
  • Allen-Bradley Kinetix 5500 EtherNet/IP伺服驅動器
  • Allen-Bradley PowerFlex 525交流驅動器

結果

  • 可以快速更換的伺服密封驅動器可以簡化維護、輕鬆調整,以及實現更高水準的密封。
  • 整合各種感測器的智慧控制平台,可以快速偵測異常狀況並加快解析度。
  • EtherNet/IP連線實現遠端檢修與支援。

在消費性包裝產品的產業中,貨架空間的爭奪非常昂貴且激烈。超市和其他零售商要求為產品的置入支付多筆費用,包括新產品的上架費,以及按尺寸出售的優先空間的鉅額花費。

一旦製造商確保了貨架空間,便會盡力從他們的投資中獲得最大收益。而這表示必須選擇具備成本效益的包裝方法來保存產品、引發興趣,以及節省空間。

 

更好的選擇

HMC Products的產品開發經理Jeff Berg表示:「許多產品會優先選用軟袋包裝。容易腐敗的品項使用層合金屬箔以延長保存期限,而直立式包裝袋等選擇可以充分展示並節省空間。此外,袋式包裝整體而言是一個輕便且更經濟實惠的選擇。」

40多年來,HMC Products以其水平成形填充密封的Pouchmaster系列產品來滿足市場需求。HMC位於伊利諾州的馬契斯尼公園,為財星500大企業、合作包裝商及新創公司等全球客戶群提供服務。

IM 7-14 Pouchmaster是一款高效率的週期性運動機器,配備一個可以快速更換的伺服密封驅動器。

在機器的前端,層合薄膜會透過一個控制薄膜張力的張力調節桿饋送。接著層合薄膜會進入定型犁,然後通過位於密封驅動器頂端的底部和側面封口棒。

層合薄膜會通過一個調節饋送至裁切刀和薄膜量的登錄電眼。成型袋會插入連接一根鍊條的夾子,然後透過填充站編製索引。最後,成型袋會透過輸送機密封並卸載。

 

將成型袋的填充進行最佳化

為了讓密封整齊劃一,製造商必須選擇大到足以容納填充量的成型袋尺寸-以及維持足夠的頂部空間。因此成型袋經常填充不足。

偶爾會使用超音波來取代加熱的方式,這種方式會對成型袋的頂部施加高頻率的音波振動和壓力將其密封。散落的產品會成為密封的一部份而熔化-這不會影響密封品質。因此,成型袋可以填充到更滿。

 

更簡單設計的多功能性

靈活的Pouchmaster可以適應固體、粉狀和液體使用的全系列產品送料器。

Berg表示:「這台機器並非某個成型袋尺寸或產品專用。某個客戶可以用這台機器包裝七種尺寸的成型袋-另一個客戶可以使用四種不同的送料器。」

HMC Pouchmaster是以採用Allen-Bradley® CompactLogix™控制器的洛克威爾自動化®平台製作而成。Allen-Bradley Kinetix® 5500伺服驅動器負責主要機器軸心和輸送鍊條的運作。Allen-Bradley PowerFlex® 525交流驅動器負責輸送機的控制。這台機器可以整合至EtherNet/IP™網路,並由Allen-Bradley PanelView™ Plus 7圖形終端機進行監測。

Berg解釋:「除此之外,我們最近使用Kinetix伺服控制更換凸輪和氣缸,將機器密封驅動器的設計進行了簡化。因此系統的維護需求更少。」

伺服控制也可以輕鬆調整封口棒的停留時間及開啟和關閉。因此整體的密封效果更好。

 

智慧機器的效能

Berg表示:「洛克威爾自動化的系統讓機器更具智慧,轉換也更加容易。若要更換成型袋的尺寸,作業員移動幾根封口棒,然後只要在配方導向的HMI上做出適當選擇即可。」

快速更換工具可以加快更重大的產品修改更換速度。

Berg補充道:「智慧機器也可以透過顯示在介面上的進階診斷以提供您錯誤資訊。」

為了達到最長的運作時間,HMC將許多感測器整合到控制平台以快速偵測異常狀況-並將看起來非常詳盡的指示整合到HMI來引導維護。HMC也利用EtherNet/IP連線來遠端檢修其客戶的設備。

Berg表示:「停機時間就是金錢。此外,所有這些技術都是用來協助每個人-從工廠經理到機器操作人員與維護人員-可以讓設備保持最佳狀態運作。」

進一步了解我們的OEM解決方案

已發佈 2021年12月7日

主題: Food & Beverage Food Packaging
更多資訊
更多資訊

HMC 產品

聯絡電話: 815.885.1900

電子郵箱: hmc@hmcproducts.com

官方網頁: www.hmcproducts.org

為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose