Loading
個案研究 | 食品飲料
Recent ActivityRecent Activity

主動升級可節省飲料製造商的時間與金錢

廠房透過產品與服務獎勵方案,將電力與電氣設備現代化。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
挑戰
  • 老舊設備元件
  • 產品使用壽命結束故障增加
  • 意外停機時間
  • 對上游造成衝擊
  • 停產產品計畫限制了未來可用性
解決方案
  • 廠房主動現代化方案
  • Rockwell Automation 產品定價和服務支援獎勵
  • PowerFlex® 525 交流變頻器升級
成果
  • 大幅節省金錢和時間
  • 輕鬆安裝
  • 新產品特色與功能
從食品飲料到個人護理,單份包裝的需求持續成長。一間北美飲料業領導廠商一如既往,持續投資於其生產產能和設備,包括其最大的單份容器生產基地之一。
 
廠房的資深自動化控制工程師解釋:「我們是佔地 500,000 平方英尺的高度自動化設施。」 「我們大多是以 Rockwell Automation 進行標準化。從 ControlLogix® 和 CompactLogix™ 控制到 Kinetix® 伺服驅動器和 PowerFlex® 變頻器,幾乎所有設備和主要元件全都是 Rockwell Automation 型錄上的 Allen-Bradley® 產品。」

挑戰

老舊設備與元件導致意外停機時間

但 16 年過後,廠房的許多機器與元件都已變成是陳舊設備。

工程師表示:「我拆下其中一台 PowerFlex® 40 交流變頻器,而裝置已經運轉了 70,000 小時。無論是其使用年齡、像我們南方一樣的熱浪或其他因素,在廠房環境內的電子裝置無法永久使用。」 「我們這裡的每件設備都有 PowerFlex 40 變頻器的版本,包括我們的棧板機、裝箱機,甚至是一些建築設備。」

他估算廠房約有 650 台舊型變頻器已開始故障。通常,關機更換一台變頻器會導致額外故障的多米諾骨牌效應。

控制工程師解釋:「因為有反應性停機時間,因此我們不僅損失了設備的停機時間,其他依賴該設備的部門也損失了停機時間。」 「上游部門將生產過剩,最終變成一個巨大的頭痛問題,而不只是我們未在任一特定時候生產產品。在獲得解決方案之前,我們體認到我們會因此而受傷。」

解決方案

主動現代化方案

因此,此設施在 Rockwell Automation 經銷商 Kendall Electric 的支援下,於 2019 年展開了廠房現代化工作,包括以新型 PowerFlex® 525 交流變頻器取代所有 PowerFlex 40 變頻器。這些新世代變頻器採用創新的模組化設計,能夠支援快速輕鬆的安裝與設定,同時提升功能性。

廠房也能夠運用 Rockwell Automation 變頻器轉換方案。此方案適用於北美地區,提供產品與服務支援獎勵,協助終端使用者升級老舊的馬達、運動及微型控制技術。每購買五台變頻器,客戶即可免費獲得第六台,而且符合資格的專案則包含現場服務支援。 

成果

提升功能,省下大筆預算與時間

控制工程師表示:「轉換方案是促使我們制定決策的主要因素,尤其是我們過去採購 650 台變頻器。」 「此方案讓我們省下大筆預算,因而能夠將預算轉而投入專案中。我們可以分兩階段採購與進行專案 (而非三階段),因而促使我們能夠更快完成升級。」

廠房於 2020 年完成第一階段升級。迄今大約安裝了 400 台新變頻器,並將在今年完成第二階段的安裝。控制工程師引用了主動現代化和轉換到最新版本產品的一些優勢。

他表示:「我們對 PowerFlex 525 變頻器的可靠性感到非常興奮。該產品讓一開始的安裝與程式設計,以及發生設備停機時的規劃容易許多。」 「現代化的最大好處之一就是能夠運用我們所升級的各種 Rockwell Automation 產品隨附的新功能。」

其中包括自動設備配置(ADC),藉此簡化變頻器,已更換變頻器的更換和試運轉。上述工作都會縮短停機時間。有了 ADC,使用者可讓其 Logix 控制系統自動設定變頻器的 IP 位址,然後下載並安裝變頻器的韌體與設定。  

對於我們的技術人員來說,這只是識別故障,然後更換變頻器的工作罷了。然後他們的工作就完成了,而其餘工作則會自動化完成。沒有要追蹤或記錄的參數。

控制工程師解釋:「PLC 掌控一切並加以設定。」 「該技術為我們免去了大量猜測工作,因而省下不少時間。幾乎可以說是隨插即用就完成了。」

他根據設備與情況,預估每次變頻器更換 ADC 可省下 60 至 90 分鐘的時間。在廠房與 Kendall Electric 保持良好關係之下,他認為這要歸功於 KDP 將受益於 ADC 的建議與迄今變頻器轉換的全面成功。

控制工程師表示:「我絕對會給的首要建議就是,交由 Rockwell Automation 及其經銷商的技術人員打點即可。」 「讓 Kendall 真正理解我們的廠房應用與部分新型設備的功能,以便於他們告訴我們 (有些您可能感興趣的功能) 會在我們的轉換工作中發揮巨大作用。」

一旦廠房完成其 PowerFlex 變頻器轉換,廠房即可專注於升級其 Kinetix 伺服驅動器。此次轉換也將符合產品和支援獎勵的資格。

控制工程師表示:「我們有近 850 台要更換的裝置。」 「接下來幾年我們會忙得不可開交。」

已發佈 2024年9月3日

主題: Build Resilience Food & Beverage Drives & Motors Drives
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 主動升級可節省飲料製造商的時間與金錢
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose