Loading
部落格 | 汽車,電動車
Recent ActivityRecent Activity

運用 ICT 解決方案提高生產力

電動車與電池製造商必須採用獨立台車技術 (ICT),實現製造製程的創新

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一個人拿著平板電腦正在控制在工廠中工作之倉儲機器人的 3D 轉譯

電動車需求已突破天際。近期的研究顯示,未來 20 年,約有 50% 的車會是電動車,其中每輛車會用到約 1,000 個電池。已有十多個不同的國家/地區立法鼓勵並將採用電動車設定為目標。在這段特別的成長期間,只有創新才能滿足電動車與電池製造市場的需求。

為滿足這樣的需求,製造商必須在整個製造製程中推動整合並創造差異化。但這並非易事。您會面臨如下挑戰:降低停機時間的同時提高產量、讓製造能有彈性、善用數位工程技術,以及節省營運支出。這些情況聽起來是不是很熟悉? 好在,這是有解方的。

搶佔成功的先機

在現今許多車廠中,傳輸系統效率低下是提升效能的主要障礙。這也讓能夠脫離對傳統輸送方式的商業案例有著前所未有的吸引力。對於提升電動車與電池產能的需求正驅動著對獨立台車技術 (ICT) 的投資與採用。

企業正運用 ICT 來提升效率與產出,同時也用來進行製程轉型。ICT 採用磁鐵而非機械齒輪,以無摩擦的推進方式做到精確地運動控制,因為沒有接觸或磨損的元件,所以能將維護工作量降到最低。這種作法可減少故障與維護工作,使運作時間與產量能有效提高。

ICT 透過提高您的控制力轉變製程能力。ICT 能直接控制產品位置、速度與加速度,而傳統輸送方式則是間接影響產品,同時直接控制輸送帶。如此能做到自動避免碰撞、非同步運動以及自主引導的程式設定。 這在傳統輸送方式上都是做不到的。這樣的能力讓您可以重新思考不同的可能性並改善製程流程。

智慧輸送系統的價值在於將多種功能結合到單一平台中、提升傳統輸送系統之效能與生產力。線性馬達技術推動 MagneMotion 獨立台車技術平台發展。而成果便是伺服系統,讓您實現個別產品控制,程式設計位置、速度與加速度,而且在擴充性與製程流程上有高度的彈性。如此一來便有機會能達到市場需求,實現快速、可行且客製化的運作方式。

在電動車與電池組裝方面,ICT 是您新工廠工作流程的一塊重要拼圖。不論是傳動系統製造與組裝、電動馬達製造與組裝、電池製造或廠內搬運等,ICT 都能透過在站點控制的環境上運用台車控制的環境帶來有效的優勢。但 ICT 要如何解決現有的擴充與創新需要?

提高產量並減少停機時間

智慧製造可以滿足持續不斷的需求,而且事半功倍。為維持獲利能力與改善效率不彰的設備,需要持續改進製造能力。製造商在將投資回報 (ROI) 最大化方面必須保有彈性,因此許多公司都在發展智慧工廠。

在送料更快的情況下,ICT 便能將製造製程最佳化,使運作更有效率。而其中一個重點便是彈性製造。ICT 採用模組化的組裝方式,如此能夠從半自動升級成全自動生產。當需要增加站點時,只要將新馬達連接到既有生產線中即可,使停機時間降到最低。

這樣的配置能對產品做到「設定後即無需理會」的非同步控制。如此能夠去除瓶頸、緩衝,提升機器的資產利用率,並專注於能加值的任務,而不僅只是在站點間移動元件而已。

簡化整合

正當汽車業者正設法排除提高工廠效率上的障礙時,他們也希望能消除數位工程計畫上的障礙。進入 Emulate3D 數位分身軟體。Emulate3D™ 可讓製造商專注於生產過程,無需分心在輸送系統的細節上。透過輸送管線與軟體的結合,自動地產生 PLC 程式碼,讓工程師能以虛擬的方式測試並驗證產量表現。運用虛擬試運轉的能力可減少在開發上的心力,同時有助於用最快的速度邁向開始生產的階段。

要持續在電動車與電池生產上做到節約,便必須從減少 ICT 的佔地面積開始。如此便能有更多空間處理能增值的任務,並為將來的成長留出更多空間。提高速度能增加其他製程設備的效率,使生產廠房中的製程站點更少,創造出一個真正具成本效益的系統。而縮小佔地面積也能減少無塵室環境所需的空間。

製造時,系統運作的時間越長,製造商花費的金錢也就越多。系統無需使用任何磨耗零件、可移動零件、潤滑油以及具備無污染等功能,明顯為電動車與電池製造商帶來好處,並且由於模組化,使此類功能的擴充更具成本效益。

客戶已運用 ICT 簡化和強化營運過程,使其業務得到明顯改善:

節省能源 25-35%:由於能採用更小且更有效規劃的生產線,電池製造佔用的面積與空間變得更小。

 

 

藉助互連、簡化的生產系統,您便能部署客製化、互連的智慧技術,讓您的生產運作更加快速、更有彈性並節省更多能源。提高生產力來滿足新的需要,並且享受到獨立台車技術所能帶來的好處。

深入瞭解並探索我們的電動車與電池套裝解決方案

已發佈 2022年4月15日

影片
QuickStick 技術:快速、潔淨、高效率

QuickStick® 是一種智慧型輸送帶系統,可以增加產量並降低整體擁有成本。在組裝和製程自動化市場中,此系統更快、更乾淨且更有效率,是棧板輸送帶系統的替代方案。

主題: Electric Vehicle Production

Cliff Rice
Cliff Rice
Global Industry Consultant, Electric Vehicle & Battery Manufacturing, Rockwell Automation
Cliff is focused on cutting-edge technologies and has spent the past 7 years supporting some of the most innovative companies in the industry. Cliff has held various roles, including application engineer, engineering site lead, and principal engineer of the Rockwell Automation EV Innovation Center.
聯絡方式:
EmailEmail
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞、思維領導力與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
汽車製造的未來就是電動車
汽車製造的未來就是電動車
文章
文章
汽車製造的未來就是電動車
消費者對電動車的需求持續增加。對汽車製造商而言,現正展開一場競賽,透過靈活的智慧作業和整合式自動化解決方案來加速生產電動車。
立即閱讀
QuickStick 智慧型輸送帶系統
QuickStick 智慧型輸送帶系統
產品
產品
QuickStick 智慧型輸送帶系統
QuickStick® 是一種智慧型輸送帶系統,可以增加產量並降低整體擁有成本。
進一步瞭解
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose