Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

如何利用接觸器 節省面板設計的費用?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
如何利用接觸器 節省面板設計的費用? hero image

工程設計人員。安裝人員。大型電源供應器。大型變壓器。巨型面板。為電子設備提供電力的龐大能量。

當您在考慮這份清單時,如果您寧願把錢花在其他地方,您面板的價格是否會增加?

當您在思考降低成本時,您可能會想到減少佈線,或是以更快的速度進行安裝和測試。當您在嘗試節省金錢時,「接觸器」很有可能不是最先考慮的事項。

然而,今日現代化接觸器的設計,目的就是為了降低成本,因此您應該在嘗試降低面板的成本時將其納入考量。不過,一個接觸器到底可以為您節省多少金錢?現代化接觸器在設計時加入許多功能,可以讓您徹底精簡預算。

通用線圈

現代化接觸器提供的第一個功能,就是可以廣泛使用的通用型電子線圈。一般而言,接觸器具備交流或直流電源的線圈。

為了設計面板,您需要搜尋大量的產品零件號碼,配合您應用的特定需求找出適合的線圈。對於每個必要的接觸器,您都需要花費寶貴的時間,檢查眾多具有不同交流或直流電源、赫茲(Hz)範圍及電壓範圍的線圈。

如今,現代化接觸器已經不再使用交流或直流電源操作的傳統線圈。全新可廣泛使用的通用型電子線圈,一個線圈便同時具有交流和直流電源的功能。這些線圈也能夠應付更大的電壓範圍。

這表示現代化接觸器的其中一個新線圈,即可涵蓋眾多傳統線圈的功率和電壓範圍。您只需要查看涵蓋傳統線圈的少數選擇,而不需要搜尋大量零件編號,從中找出符合您規格的產品,因此可以節省設計時間和人力成本。

相較於傳統線圈,新型線圈不僅可以減少零件數量,使用的線圈數量也更少。事實上,與舊型接觸器相比,現代化接觸器對功耗的需求平均減少40%。隨時間可以節省大量的用電成本,特別是大量使用接觸器時。

與舊型接觸器相比,現代化接觸器對功耗的需求平均減少40%。

由於可廣泛使用的通用型電子線圈耗能較少,因此支援接觸器的其他電子設備也可以降低成本。例如,控制變壓器和電源供應器的尺寸可以縮減,因為不再需要大型控制變壓器和大型電源供應器,即可支援高能源效率的線圈。

體積小,重量輕

相較於舊型接觸器,現代化接觸器第二個節省成本的特色,就是體積小且重量輕。現代化接觸器較舊型產品平均寬度減少25%、重量減輕50%。這種尺寸縮減可以大幅節省面板空間,而且不僅是接觸器,現在還可以配合接觸器使用較小型的控制變壓器和電源供應器。

隨著尺寸縮減,可以使用更小型的面板,因此能夠節省大量成本。此外,接觸器重量更輕,可以讓運送和安裝更加方便,費用更為低廉。體積龐大的接觸器要使用起重機和大型機器搬運,更小更輕的接觸器反而可以輕鬆移動和安裝。

認證範圍擴大

現代化接觸器的第三個特點是認證範圍擴大,相同的產品可以在全球進行認證。一般而言,在購買接觸器時,您必須花時間瞭解哪些產品通過全球特定地區的認證。

一種產品可以通過一個地區的認證,但無法通過全球認證,因此全球不同地區必須使用不同的產品。如今,現代化接觸器已獲得全球認證,因此可以確保簡化產品選擇,讓您能夠在選擇接觸器的設計階段節省人力成本。

想要降低面板的成本?下次考慮降低成本的方法時,可以稍做改變,考慮使用現代化接觸器,讓您持續大幅節省人力、空間和能源方面成本。

已發佈 2018年5月2日


Hannah M. Schermerhorn
Hannah M. Schermerhorn
Marketing Engineer, Rockwell Automation
聯絡方式:
EmailEmail
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose