Loading
部落格 | 互聯企業
Recent ActivityRecent Activity

無線IO-Link升級包裝機性能

無線IO-Link提升包裝機的自適應性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Man working on tablet

洛克威爾自動化的獨立推車技術(ICT)徹底改革輸送軌道系統,以無摩擦推進帶來精準的運動控制。獨立運動是大量客製化的關鍵,為該系統帶來靈活性、減少瓶頸,並且提升性能。然而,這種機械自由度是有代價的,這是由於為搬運機上的感測器與驅動器提供即時資料連線能力變得極具挑戰性。搬運機透過ICT得到獨立運作的能力,能在多種應用中發揮效益,然而搬運機搭載的自動化功能,使得運用ICT有機會帶來額外顯著效益。

透過搬運機包含的無線IO-Link開啟即時控制,提供額外層級的獨立性,因應產品可能在等速運動中以靈活且同步的方式處理。這能簡化生產過程,不只是將產品輸送到機器上,也調整實際製程,以符合不同的客戶需求。大幅減少轉換與工具設定時間能為每台機器帶來廣泛的產品類型,並減少應用新產品類型與設計的成本與上市時間。因為減少使用纜線、鏈條、皮帶、機械組件與其他外部自動化配件,機器覆蓋面積與維護費用也跟著減少。搬運機的通訊能提供狀態監控能力與預測性維護。

即時控制需要工業等級的連線能力。直到最近,工廠自動化的前提就是有線網路的高度可靠與低延遲,才能控制與監控機器。但是在獨立搬運機輸送軌道系統上使用纜線是幾乎不可能的,所以需要無線通訊解決方案,但是傳統的無線技術像是Wi-Fi、Zigbee與藍牙缺少控制搬運機所需的可靠度與延遲性。這些技術就是無法符合超可靠、低延遲與可擴充通信的嚴格要求。

現今適用於並符合這類無線自動化需求的解決方案就是無線IO-Link。無線IO-Link是開發做為全球無線通訊標準,可取代工廠自動化中用於控制與監控的即時感測器/驅動器的纜線。依照IO-Link IEC 61131-9標準,這是已經建立的IO-Link技術的系統延伸。無線IO-Link提供工業等級、高度可靠與決定性低延遲、穩定性與可擴充性,以支援密度高且資料量大的無線控制設備

洛克威爾自動化的技術合作夥伴CoreTigo提供能在ICT系統上進行高性能無線IO-Link 通訊的解決方案。每個搬運機皆配備無線IO-Link多埠集線器(TigoHub),能使用搬運機本身的多重感測器與驅動器連線能力。無線IO-Link主站(TigoMaster)能以無線方式與搬運機上的裝置通訊,並為自動化控制與PLC連線,也能為資料監控與物聯網與企業IT級伺服器連線。CoreTigo的獨家天線解決方案是ICT整合的關鍵組件。它具有高可靠度、可擴展且安全的解決方案,可支援與數百個搬運機與裝置進行無線通訊。它以多重ICT系統在等速運動時在密閉機器或工作單元區域如此執行,也可能使用VAHLE (也是洛克威爾自動化的技術合作夥伴)的非接觸式電力傳輸系統,以感應的方式供電給搬運機。VAHLE創造非接觸式能量傳輸系統,以極少的覆蓋面積與低重量提供必要電源至行動搬運機。因此,機器製造商取得為搬運機配備感測器驅動器的自由度,同時繼續執行必要負載。結合CoreTigo的無線IO-Link裝置與感應式電能技術帶來適合ICT的完全無線電力與感測解決方案。

用戶Cloostermans兩年前就開始使用CoreTigo的解決方案,盼望在洛克威爾自動化ICT系統以外,創造一個無線電力與通訊的強大組合。今天,Cloostermans提供最大的無線ICT系統整合,能使同一台機器上的300多個裝置同步工作。如果你正在設計新的輸送系統,現在正是時候使其更為獨立,並更順應工業無線解決方案,以便在等速運動時不受限制的進行即時控制與監控。請洽詢您的洛克威爾自動化銷售顧問或CoreTigo區域聯絡人做深入瞭解。

已發佈 2022年2月23日

主題: The Connected Enterprise Independent Cart Technology

Ohad Oman
Ohad Oman
Head of Product Marketing for CoreTigo
Ohad Oman is Head of Product Marketing at CoreTigo. He has extensive, multidisciplinary expertise in Internet of Things, wireless technologies, and industrial capital equipment. CoreTigo is a Technology Partner in the Rockwell Automation PartnerNetwork™ program.
聯絡方式:
EmailEmail
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞、思維領導力與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose