Loading
部落格 | 安全解決方案
Recent ActivityRecent Activity

迎向協作機器人的未來

新的安全性標準允許人類和機器人更密切地協同工作

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Man inspecting the exterior of a green collaborative robot arm while standing

協作機器人是當今製造產業最熱門的話題之一

歸功於安全科技日新月異,包括感測器、機械控制與次系統控制器,造就了此項振奮人心的技術。

製造商、OEM與系統整合商等都因可望提升產能、可靠度與成本節約而趨之若鶩。

舉例而言,FANUC推出了其首款力道限制機器人:CR-35iA。這一款機器人擁有軟質外殼與精密設計的感測技術。根據其設計,可由眾多不同應用與人類共同協作,以及在提舉重物、機械組裝、托盤裝運和包裝與材料搬運等層面上提供支援。

對於想從協作機器人獲取效益的製造商和工業營運商,必須首先了解讓人機在廠房協作的安全影響和人員衝擊。

工業機器人自動化
工業機器人自動化
工業機器人自動化
我們與業界最強的機器人製造商合作,將最新的機器人技術與我們領先業界的自動化軟體連結。
探索更多功能

安全協作之標準

某些案例中,協作機器人應用可減少對於安全藩籬的需求,藉此釋出更多寶貴的平面空間及節省營運人力成本。與此同時,協作也帶來新的安全風險。

ANSI/RIA R15.06-2012與ISO 10218標準囊括了4種在廠房操控協作機器人的核准做法:

  • 安全相關受控止動:安全感測器會偵測有無人員在場,並在人員靠太近時停止機器人的作動。
  • 手控導引操作:操作人員將機器人停止,進入工作單元,然後依據當前任務手動控制或重新定位機器人。
  • 速度與分隔監控:操作人員和機器人在同一空間工作,同時彼此保持預先確立的相距範圍。
  • 力量與力道限制:此方法是若機器人意外接觸到人員,會減輕力道或力矩以防止人員受傷。

透過力量與力道限制這樣的新興方法,機器人便能在運作期間與人員進行接觸。ISO/TS 15066標準列出來自一項疼痛耐受研究的發現,有助於了解特定人體部位可承受多大的力道或壓力。

對於與人員協作應用之工業機器人的安全要求也已被整併至新版ISO 10218,因此ISO/TS 15066標準將在新版發表後即予撤銷。

 

學習歷程

協作式機器人應用正在改變人機互動模式,這也應許了製造業一個璀璨的未來。

然而要讓這些系統有效率地執行,以及(更重要的是)確保安全,製造商與工業營運商將必須採取一套新的標準、工具與方針以分析風險。

此外,在人員對於人機更緊密協作的接受度方面,仍有賴系統設計者與整合者投入更多的心力,以確保全體涉眾安全無虞。

了解更多關於如何遵循安全標準以降低傷害風險並提升產能的資訊。

此部落格共同作者為洛克威爾自動化事業開發經理暨TÜV功能性安全專家(FSExp) George Schuster。

已發佈 2022年3月17日

主題: Safety Solutions Automotive & Tire

Paul Santi
Paul Santi
General Manager, Powertrain Systems Group, FANUC America
聯絡方式:
EmailEmail
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞、思維領導力與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose