Loading
ESTUDO DE CASO | ARMAZENAGEM E EXPEDIÇÃO
Recent ActivityRecent Activity

Solução personalizada de paletização aumenta a produtividade

A Concept Systems ajuda grande fabricante de embalagens a lidar com a escassez de mão de obra, melhorar a segurança dos colaboradores e aumentar a capacidade de produção.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

A Concept Systems, Inc oferece sistemas de automação otimizados que solucionam desafios da produção em diversos setores ao redor do mundo, com soluções de alta qualidade que aumentam a eficiência, reduzem desperdícios, aceleram o tempo até a produção e melhoram a segurança nos ambientes industriais.

O desafio
  • Não existia nenhum equipamento de paletização que pudesse lidar com diferentes tamanhos de embalagens.
  • Escassez de mão de obra
  • Parada de produção
  • Riscos no local de trabalho
A solução
  • Sistema de Controle ControlLogix®
  • Compact GuardLogix® com CIP Safety
  • Terminais gráficos PanelView™
  • Inversores de frequência PowerFlex®
  • Módulos de E/S
  • Robôs e robôs colaborativos FANUC
O resultado
  • Capacidade de produção adicional
  • Maior produtividade
  • Segurança dos funcionários aprimorada

Steve Strong é CEO da Concept Systems, Inc. A empresa, membro Gold da Rockwell Automation PartnerNetwork™, desenvolve sistemas de automação que resolvem os desafios de fabricação em todos os setores do mundo.

O desafio

Equipamento de paletização capaz de lidar com vários tamanhos de embalagem

A necessidade de uma célula de paletização capaz de acomodar múltiplos tamanhos de embalagem era um dos desafios recentes enfrentados por um grande fabricante de embalagens.

“Eles tinham cerca de 100 tipos diferentes de embalagens que precisavam ser paletizadas”, disse Strong. “Eles iam até diversos OEMs, mas o setor não oferecia suporte para esse nível de variabilidade.”

A escassez de mão de obra levou a paradas na produção

A escassez de mão de obra, os riscos no ambiente de trabalho e a necessidade de implementar melhorias dentro de uma instalação industrial já existente (brownfield) também eram questões que exigiam atenção.

“Havia limitações relacionadas ao tamanho da planta e à necessidade de trabalhar em torno dos equipamentos existentes”, explicou Strong. “Um dos maiores desafios deles era que não conseguiam manter a instalação funcionando porque não conseguiam contratar pessoas suficientes. E mesmo quando contratavam, não conseguiam iniciar a produção porque os funcionários não compareciam aos turnos.”

Segurança dos funcionários em risco

Além disso, a segurança dos funcionários estava em risco, pois a instalação utiliza vapor para operar prensas e outros equipamentos.

“A questão da mão de obra que estamos observando é que as pessoas não querem fazer trabalhos perigosos, sujos e repetitivos”, disse Strong. “Por isso, desde o início, analisamos como poderíamos aplicar e integrar a automação para tornar os operadores e os processos mais seguros.”

A solução

Montagem automática de caixas, paletização robótica e transporte integrado

A Concept Systems trabalhou em estreita colaboração com a equipe de operações da instalação e com os operadores do chão de fábrica para entender completamente o processo e as necessidades do fabricante de embalagens, incluindo preocupações com segurança e obstáculos relacionados à estrutura do prédio. Como resultado, o integrador de sistemas desenvolveu uma solução com montagem automática de caixas, paletização robótica e transporte integrado.

“Conseguimos pegar os requisitos do cliente e criar uma máquina específica para a aplicação deles, algo que não estava disponível prontamente no mercado por meio de outros integradores”, disse Strong. “Fizemos uma análise profunda do catálogo da Rockwell Automation e utilizamos produtos da Rockwell Automation em toda a nossa solução.” Os sistemas CLP são todos ControlLogix® e Compact GuardLogix® com CIP Safety, que oferece um sistema de segurança profundamente integrado.”

As IHMs PanelView™ permitem que o cliente controle a célula de paletização de qualquer IHM na instalação. O sistema também inclui inversores de frequência PowerFlex® e módulos de E/S. A tecnologia robótica é da FANUC, parceira estratégica da Rockwell Automation.

O resultado

Maior capacidade de produção e produtividade

Com o novo sistema de paletização, o fabricante de embalagens agora pode operar sete linhas, em vez de três, usando o mesmo número de funcionários.

“Antes, eles tinham que interromper um turno devido à falta de mão de obra; agora, não só conseguem manter a instalação funcionando, como também operam por mais tempo com maior eficiência, produzindo mais produtos”, explicou Strong. “Estamos entusiasmados por termos conseguido proporcionar essa capacidade adicional, mesmo quando não era necessariamente esperada, e o cliente está satisfeito por ter esse aumento de produtividade na mesma instalação.”

Segurança dos funcionários aprimorada

A Concept Systems também conseguiu aumentar a segurança dos funcionários por meio da automação e da robótica.

“Afastamos os operadores das partes perigosas dos equipamentos e processos”, disse Strong. “Com o uso de scanners, sistemas de segurança integrados e robótica colaborativa, os operadores agora realizam atividades menos perigosas em comparação com os esforços manuais exigidos anteriormente.”

Publicado 8 de outubro de 2024

Topics: Empower People Otimizar a produção Depósito e Processamento de pedidos Inversores e motores Interface homem-máquina Input Output (I O) Modules Controladores programáveis Produtos de segurança
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Solução personalizada de paletização aumenta a produtividade