Loading
Estudo de caso
Recent ActivityRecent Activity

Fabricante global de bebidas amplia capacidade e melhora consistência

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Fabricante global de bebidas amplia capacidade e melhora consistência hero image

Desafio

  • Expanda e migre o sistema de lote em obsolescência para melhorar a produtividade e a consistência do processo de fabricação de bebidas

Soluções

  • Sistema de automação de processo PlantPAx - Um sistema integrado e totalmente redundante utiliza a virtualização de servidor para aumentar a disponibilidade
  • Inclui uma plataforma de controle multidisciplinar, expansível e habilitada por informações com recursos de comunicação e E/S intrinsecamente segura
  • Os recursos de visualização para supervisão fornecem aos operadores informações ideais sobre o processo
  • Gestão de dados, desempenho e visibilidade e o software de gestão de produção otimizam o controle de processo e lote

Resultados

  • Aumentou a eficiência geral do sistema e a produtividade
  • Aprimorou a consistência do processo - alcançou a meta de no máximo uma correção por lote
  • Ampliou a flexibilidade do sistema - ajusta-se automaticamente à variação de matérias-primas e simplifica a criação de receitas
  • Ajudou a melhorar a segurança do sistema com logins individuais, assinaturas eletrônicas e desconexão automática

Histórico
A segurança e a consistência do produto são fundamentais para qualquer processo de fabricação de bebidas. Há décadas, os produtores de bebida usam sistemas de lote não padrão para ajudar a manter a qualidade do processo e a produtividade.

Com cada vez mais regulamentações, um pool cada vez menor de trabalhadores habilidosos e demanda de mercado inflexível por mais variação de produtos, os produtores de bebida precisam de mais padronização do que nunca.

Quando um produtor global de bebidas destiladas, cerveja e vinho quis expandir a capacidade de sua fábrica em Illinois, ele recorreu à empresa de projeto de processo Barnum Mechanical, Inc. em busca de uma solução pronta para operar. A Barnum trabalhou com o Industrial Automation Group para criar o novo sistema de controle.

Localizado em Modesto, Califórnia, o Industrial Automation Group é especializado em soluções de controle de processo para o setor de alimentos e bebidas. A empresa é um integrador de sistemas reconhecido pela Rockwell Automation e um membro certificado pela Control System Integrators Association (CSIA).

Desafio
“Melhorar a eficiência do processo da base instalada era o principal objetivo dessa empresa de bebidas”, disse NinivTamimi, gerente de programas do Industrial Automation Group. “Além disso, ela queria aumentar a capacidade total adicionando armazenamento de matérias-primas, produtos intermediários, lotes e tanques de envasamento ao sistema que utilizava.”

A expansão da fábrica foi significativa e aumentou a quantidade de estações de trem/caminhão e tanques de armazenamento em cerca de 75% na área de recebimento. Houve um aumento semelhante na sala de misturas. Na área de envasamento, foram adicionados tanques e alguns tanques existentes foram transformados em “tanques flexíveis”, que podiam ser usados para envasamento ou armazenamento de matérias-primas.

“Durante a expansão das operações, a empresa pretendia migrar para uma solução de lote completa”, explicou Tamimi. “Eles queriam instalar um sistema eficiente compatível com S88.”

O padrão ANSI/ISA-88 (S88) fornece um conjunto consistente de terminologia e normas de controle de lote em sistemas de automação industrial, incluindo o modelo físico, os procedimentos e a gestão de receitas. O sistema existente não era compatível com S88.

“Um software de banco de dados comercial era usado para armazenamento de receitas, e todo o sistema de lote estava programado com código Visual Basic for Application (VBA) e uma IHM em obsolescência”, disse Tamimi. Para alcançar uma qualidade do produto aceitável com o sistema existente, a fábrica geralmente precisava implementar duas ou três correções por lote. O tempo de teste de cada correção de lote era de aproximadamente duas horas. Além disso, o sistema não tinha “recuperação de falha” nem recursos redundantes.

“Como resultado, se um servidor parasse de funcionar, o sistema poderia ficar parado de duas a quatro horas”, disse Tamimi. “Além de melhorar a qualidade do produto, o cliente precisava aumentar a disponibilidade do sistema.”

Finalmente, a empresa precisava de uma segurança melhor. O sistema existente tinha apenas três logins: operador, supervisor e administrador. As senhas de login podiam ser compartilhadas com facilidade entre todos os usuários. O cliente especificou que o novo sistema de processo incorporasse um login específico por usuário, desconexão automática e assinaturas eletrônicas.

Solução
O Industrial Automation Group aplicou uma solução de controle com base no sistema de automação de processo PlantPAx®, um SDCD moderno da Rockwell Automation.

“Com uma solução PlantPAx, podíamos projetar um sistema de alta disponibilidade que aproveitasse muitas tecnologias mais recentes, como a virtualização”, explicou Tamimi. “Escolhemos um ambiente virtual para esse aplicativo.”

A Rockwell Automation oferece suporte para virtualização com o software VMware® Ready e recomenda o uso de virtualização de servidor, além de usar o VMware vSphere® ao lidar com aplicativos de produção em tempo de execução. A virtualização de servidor remove a dependência de um sistema operacional host completo e fornece um ambiente muito mais estável para aplicativos essenciais.

O novo sistema inclui uma plataforma de controle multidisciplinar, expansível e habilitada por informações que combina controle discreto e de processo com comunicação e E/S intrinsecamente segura. O sistema totalmente redundante controla as aplicações nas áreas de processamento e os skids de limpeza no local. O controle remoto foi integrado para processamento perigoso de Classe 1 e Divisão 1. Instalaram estações de trabalho do operador na sala de controle e nas salas de lote. Uma estação de trabalho de engenharia também foi colocada na sala de controle para otimização do processo em tempo real.

Além disso, o sistema PlantPAx inclui recursos de visualização para supervisão com o objetivo de fornecer aos operadores informações ideais sobre o processo. Gestão de dados, desempenho e visibilidade e o software de gestão de produção fornecem controle de processo e lote.

Para manter a fábrica funcionando o máximo possível durante todo o processo de atualização, o Industrial Automation Group implementou o sistema em fases. Primeiro, as áreas de recebimento de líquido a granel, incluindo as novas estações rodoviária e ferroviária, e os novos tanques de armazenamento em massa foram colocados em operação. As sequências de limpeza no local também foram aplicadas a esses ativos.

Depois, o novo sistema de lote foi adicionado. Para implementar o sistema, 120 receitas originais foram recriadas. Devido à expansão da fábrica e aos novos ativos no sistema, a ordem de adição de materiais foi revisada como parte do processo para diminuir o tempo do lote e manter a qualidade.

“Testes rigorosos e controle de qualidade eram extremamente importantes”, disse Tamimi. “Precisávamos conferir se o novo sistema conseguiria executar as receitas existentes antes de encerrar o sistema antigo.” Assim que o teste de aceitação de fábrica (FAT) inicial terminou, a equipe integrou o novo sistema de controle durante um encerramento de duas semanas. O sistema foi testado novamente e os parâmetros e receitas ajustados conforme necessário.


Resultados
“A fábrica melhorou a produtividade e a consistência em geral”, disse Tamimi. “Além disso, a empresa pode adicionar novas receitas com mais facilidade com o sistema de lote, pois a maioria das operações e muitos procedimentos unitários são compartilhados.”

Para simplificar ainda mais o desenvolvimento de receitas, o sistema permite a priorização dinâmica com base na entrada do operador ou outras variáveis definidas. Graças ao gerenciador de materiais do software de lote, as receitas não precisam ser reescritas quando o mesmo material está em um tanque diferente.

Durante a fase de comissionamento, o Industrial Automation Group ajudou a empresa de bebidas a introduzir 50 receitas novas.

O sistema também melhora o relatório de limpeza no local. Ele rastreia todo o sequenciamento e gera relatórios automaticamente depois de cada ciclo de limpeza no local para documentar os procedimentos de limpeza adequados antes da execução do próximo lote.

Além disso, o sistema ajuda a garantir a consistência do produto.

“As matérias-primas nem sempre entram no sistema com as mesmas propriedades exatas definidas na receita”, explicou Tamimi. “Quando necessário, podemos atualizar os parâmetros no sistema, o que ajustará automaticamente a quantidade de ingredientes para cada receita.”

Com o sistema PlantPAx em vigor, a fábrica de bebidas alcançou a meta de fazer no máximo uma correção por lote.

Finalmente, o sistema ajudou a melhorar a segurança com logins individuais e assinaturas eletrônicas. O sistema também impõe uma desconexão automática de 15 minutos e exige que as credenciais sejam inseridas novamente para todos os itens críticos.

Publicado 1 de agosto de 2014

Topics: Alimentos e bebidas
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso