Loading
Blog | Simulação OEM
Recent ActivityRecent Activity

Um superpoder da OEM: ICT + Simulação

Como os fabricantes de máquinas podem capturar os benefícios da tecnologia de carrinho independente (ICT) – e fornecer mais segurança operacional aos seus clientes mais cedo do que nunca.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Homem abrindo a camisa para revelar que sob a roupa ele é na verdade como se fosse o super-homem.

A tecnologia de carrinho independente (ICT) é um grande benefício para os fabricantes de máquinas desafiados a fornecer a flexibilidade de montagem e embalagem que os usuários finais exigem cada vez mais. E quando comecei a introduzir a tecnologia para fabricantes de equipamento original de embalagens há quase uma década, o conceito era nada menos que revolucionário.

Com a ICT, os OEMs podem finalmente enfrentar os antigos desafios de transporte de máquinas complexas acionadas por correia e corrente. Em vez de funcionar em velocidade fixa e passo fixo como transportadores convencionais, a ICT permite o controle independente de transportadores de propulsão magnética em uma pista que ocupa um espaço mais simples e compacto.

E como as acelerações, desacelerações, velocidades e posições são programáveis, o mesmo equipamento pode ser modificado para suportar uma ampla variedade de tamanhos e configurações de embalagens – com o toque de um botão.

Ao longo dos anos, a ICT permitiu que os OEMs criassem máquinas extraordinariamente flexíveis que melhoraram a eficiência do cliente e aumentaram a produtividade em até 50%.

Como você pode replicar esse tipo de sucesso e usar novas ferramentas de engenharia digital – como software de simulação/emulação – para acelerar seus resultados? Aqui estão algumas lições que aprendemos.

Tecnologia de carrinho independente
Tecnologia de carrinho independente
Tecnologia de carrinho independente
A tecnologia de carrinho independente usa imãs para controlar precisamente o movimento com propulsão sem atrito.
Descubra o que é possível

Concentre-se primeiro nos resultados de negócios

Com meu espírito de inventor, me identifico com fabricantes de máquinas que procuram maneiras de adicionar novas tecnologias a um projeto de máquina existente. Mas essa abordagem simplesmente não funcionará com a ICT, que muda radicalmente os princípios operacionais e o desempenho dos equipamentos.


"Na minha experiência, os fabricantes de máquinas que obtiveram mais sucesso começaram com foco nos resultados de negócios do cliente – e da estaca zero do ponto de vista do projeto da máquina."


Como você sabe quais resultados são mais críticos? Uma coisa é certa, se você esperar pela solicitação de cotação (RFQ) do seu cliente, já é tarde demais. Pense nisso. No momento em que a RFQ é gerada, seu cliente provavelmente determinou os recursos necessários com base nos aplicativos existentes – e considerou tecnologia semelhante.

Os OEMs mais bem-sucedidos nas implementações de ICT têm um relacionamento mais profundo e avançado com o usuário final, que não é simplesmente reacionário. Em outras palavras, eles estabeleceram um diálogo com seus clientes para descobrir desafios de negócios onde a ICT pode gerar valor significativo.

Alguns exemplos?

  • Além de sua capacidade inigualável de otimizar aplicações de embalagem altamente variáveis, a ICT também economiza espaço no piso – graças a configurações eficientes de esteiras e componentes elétricos independentes.
  • Além disso, a ICT apresenta um design mais inteligente e simples que pode facilitar a operação e a manutenção por uma equipe menos qualificada e em constante rotação.
  • E a ICT pode até combinar movimento intermitente e contínuo em uma única solução para resolver desafios complexos de aplicação que anteriormente exigiam várias máquinas.

Adicionar Simulação. Melhorar a Segurança Operacional.

Como fabricante de máquinas, você sabe que adicionar qualquer nova tecnologia ao seu portfólio tem o potencial de atrasar projetos ou introduzir outros riscos de implementação. E embora a ICT permita uma operação mais simples no chão de fábrica, ela exige uma mudança de mentalidade durante o projeto da máquina.

Por exemplo, enquanto uma máquina convencional acionada por correia ou corrente pode ter apenas um ou dois eixos de movimento a impulsionando, um sistema de ICT terá um eixo de movimento para cada transportador individual na pista. Dependendo da aplicação, isso pode significar passar de dois eixos de movimento para 20, 60 ou mais.

Então, do ponto de vista do projeto, como você determina exatamente como configurar o equipamento para obter os melhores resultados – e minimizar o retrabalho?

A resposta é software de simulação/emulação. Essas ferramentas digitais fornecem modelos dinâmicos – ou “gêmeos digitais” – que podem ser usados para resolver desafios tecnológicos no mundo virtual no início do ciclo de desenvolvimento do equipamento. Muito mais do que uma representação em 3D, os gêmeos digitais permitem que você coloque em funcionamento, modifique e coloque em funcionamento novamente sua máquina – antes de solicitar qualquer hardware de ICT ou começar a produzir peças.

A adição de simulação ao seu projeto de ICT também oferece um nível totalmente novo de segurança operacional aos seus clientes, que não é possível de outra forma. Imagine mostrar aos clientes exatamente como uma máquina irá operar e fazer ajustes antes que o equipamento seja construído. Quanto tempo economizaria durante o teste de aceitação de fábrica (FAT) e demais processos?

Valor que cresce com o seu negócio

Recentemente, vimos mais usuários finais consolidarem e centralizarem seus recursos internos de engenharia. Para lidar com a redução da especialização no nível da fábrica, prevejo que os usuários finais solicitarão aos fornecedores de máquinas mais suporte operacional do que no passado. E isso provavelmente incluirá ajustes, retrofits e validações de equipamentos que antes eram de responsabilidade dos engenheiros da equipe.

Com ICT e simulação, você pode oferecer suporte melhor aos clientes durante todo o ciclo de vida da máquina. Os dias de chegar ao local com uma caixa de peças - esperando pelo melhor - ficaram para trás. Em vez disso, você pode gerar mais valor e segurança testando as modificações virtualmente junto com seu cliente. E aumentar a confiança do cliente acertando na primeira vez.

SAIBA MAIS SOBRE A TECNOLOGIA DE CARRINHO INDEPENDENTE (ICT) REVELE MAIS VALOR COM FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO

Publicado 20 de maio de 2022

Topics: Tecnologia de carrinho independente Controle de movimento Motion Control Packaging Simulation Software Arena Simulation Software

Justin Garski
Justin Garski
OEM Segment Lead, Rockwell Automation
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs