Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Migrar ou modernizar? Como decidir

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Migrar ou modernizar? Como decidir hero image

Um número significativo de fábricas tem mais de 20 anos, com sistemas de automação em obsolescência atingindo o fim da vida útil.

Sua fábrica é um desses casos?

Em caso positivo, é hora de considerar como sua organização abordará o risco de obsolescência e atenderá às demandas crescentes de um bilhão* de novos consumidores de classe média, que adicionarão US$ 8 trilhões às despesas do consumidor até 2020.

Nessas conversas, se você estiver usando os termos "atualizar" e "modernizar" de maneira intercambiável, precisamos falar sobre as diferenças: porque saber o que você precisa, e quando precisa, pode fazer a diferença entre atingir suas metas de produtividade ou passar por tempos de parada prolongados.

  • Atualização: foco em uma máquina ou linha específica para lidar com a tecnologia desatualizada. Normalmente, um investimento menor que oferece uma substituição individualizada de produtos envelhecidos por versões modernas.
  • Modernização: aplicação de tecnologia contemporânea para enfrentar a obsolescência, melhorar a produtividade e estabelecer as bases para atingir os objetivos comerciais atuais e futuros. Normalmente, um investimento maior com mais retorno ao longo do tempo.

 

A modernização é ideal para você nesse momento?

Se você está pensando em atualizar ou modernizar, se pergunte:

  • Somos capazes de atender à demanda crescente dos consumidores? (Modernizar)
  • Precisamos cortar os custos operacionais, aprimorar a produtividade ou reduzir o tempo de parada? (Modernizar)
  • Precisamos ter visibilidade de ponta a ponta de nossas operações para sermos mais receptivos? (Modernizar)
  • Queremos acessar dados para identificar oportunidades de melhoria de processos? (Modernizar)
  • Nossos sistemas de manufatura conseguem enfrentar os desafios da produção moderna? (Modernizar)
  • Precisamos migrar de um produto descontinuado para reduzir o risco? (Atualização)

 

Justificar o custo

Como é um investimento maior (e muitas vezes mais a longo prazo), você pode encontrar resistência com os custos de modernização. E você não está sozinho. Quem cuida dos números da empresa pode pender para a atualização porque não quantificou os benefícios da modernização.

Existe uma estratégia de três passos para determinar o que é certo para suas operações e que também ajuda você a justificar o investimento:

  1. Colete informações e avalie seu estado atual. Inspecione a aplicação, máquina, linha ou fábrica por meio de uma avaliação da base instalada (IBE), que é uma maneira econômica de identificar riscos de obsolescência.  
  2. Analise. Determine onde você pode causar o maior impacto. Identifique seus equipamentos mais essenciais, os maiores riscos e as opções.
  3. Defina seu escopo de acordo com os requisitos da aplicação, as oportunidades para melhorias de produtividade, o cronograma, o orçamento e o ROI com base em objetivos comerciais de longo prazo. Um Front End Engineering Design (FEED) pode ajudar a encontrar respostas para essas questões, além de desempenhar um papel essencial na preparação de um projeto bem-sucedido.

Na verdade, estudos de referência mostram benefícios de até 30% de redução dos custos e um tempo menor de execução do projeto quando um estudo FEED é realizado.  Se os orçamentos de investimentos de capital são limitados, um FEED pode ser usado para planejar seu projeto de modernização em fases a fim de reduzir o fluxo de caixa inicial, maximizar a produtividade e minimizar o risco.

 

Comprovar o valor

Case Study: Kraft Heinz Increases Capacity With Model Predictive Control

A Kraft Heinz é um ótimo exemplo de uma empresa que usou melhorias de produtividade para justificar o preço da modernização de uma infraestrutura de controle que estava ficando obsoleta (com o controle preditivo de modelos, eles esperavam aumentar a rentabilidade/capacidade em 5% e, em vez disso, conseguiram dobrar esse número para 10%).

Observe os resultados que você deseja alcançar e trabalhe estabelecendo prazos para todas as etapas. Você está tentando acelerar a produtividade e a eficiência? Os seus sistemas em obsolescência têm as precauções necessárias para proteger a propriedade intelectual? Se eles não têm, qual é o risco? Qual é o custo real do tempo de parada?

Com base no seu estado atual, a atualização pode ser a resposta. Para outros, a modernização é o melhor investimento a longo prazo.

*De acordo com a McKinsey.

 

 

Publicado 8 de fevereiro de 2018

Topics: Alimentos e bebidas

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs