Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Cinco ganhos digitais para empresas de mineração

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cinco ganhos digitais para empresas de mineração hero image

A transformação digital oferece uma grande oportunidade de enfrentar alguns dos maiores desafios da indústria de mineração. O Fórum Econômico Mundial prevê que as iniciativas de transformação digital resultarão em mais de US$ 320 bilhões antes de 2025.

E, no entanto, a maioria das iniciativas digitais está fracassando.

O problema não é exclusivo das indústrias pesadas. No ano passado, um analista da Gartner relatou que cerca de 85% dos projetos de big data fracassaram. E a Cisco revelou recentemente uma estimativa de que 75% de todos os projetos de IoT atualmente em andamento estão fracassando.

Então, como uma empresa de mineração pode entrar na era digital com segurança? Eu acredito que ganhos digitais rápidos são a resposta. Apresentamos algumas tecnologias prontas para o uso capazes de proporcionar esses ganhos e abordar alguns dos maiores desafios comerciais enfrentados por empresas de mineração.

Muitas dessas tecnologias são relativamente simples de serem implantadas e também são expansíveis, o que significa que podem ser aplicadas em uma área, validadas e depois estendidas para outras áreas e aplicações.

Learn more about how we’re advancing the mining industry.
Um: Realidade Aumentada (RA)

O conceito é bem conhecido. A ideia é sobrepor a informação digital em objetos ou equipamentos reais, usando tablets, celulares e dispositivos portáteis.

Parece difícil de instalar? Pense novamente! As tecnologias de RA modernas permitem o rápido desenvolvimento de aplicativos sem codificação! E essa implantação vai além da camada padrão de informações digitais sobre objetos reais: ela permite a colaboração virtual. 

Isso significa que, além de fornecer ao pessoal de campo informações em tempo real no contexto do processo real, essa tecnologia ajuda as empresas de mineração a possibilitar consultoria remota para manutenção de equipamentos, além de melhorar o processo de treinamento para criar instruções personalizadas e importantes para novos funcionários.

Dois: Arquiteturas híbridas (quando sensores convencionais atendem a aplicações industriais)

A beleza de uma plataforma combinada é que ela permite que você misture dados de sensores ou dispositivos convencionais de baixo custo em equipamentos com informações de automação industrial.  Imagine integrar informações da monitoração ambiental (das tecnologias de detecção de IoT) com informações de produção em tempo real provenientes de sistemas de automação de processos. 

Na minha opinião, a incorporação de informações coletadas com dispositivos convencionais (e de baixo custo) da IoT em sistemas de automação de mineração oferece uma enorme oportunidade de obter visibilidade operacional, limitada apenas pela sua criatividade. Por exemplo, existem kits de desenvolvimento de IoT prontos para uso para monitoração ambiental que podem ser solicitados na Internet.

Três: Mobilidade

Por natureza, as operações de mineração são muito dispersas geograficamente. O pessoal de campo frequentemente se encontra realizando tarefas de manutenção ou operando equipamentos sem uma visão direta do desempenho de um equipamento específico. Essa falta de visibilidade e informações pode reduzir a produtividade e também resultar em operações inseguras. 

Ferramentas móveis, como o nosso aplicativo FactoryTalk® ViewPoint, permitem que o pessoal de campo monitore, gerencie e controle processos em um ambiente móvel seguro. Essas ferramentas podem ser acessadas por meio de um navegador da Web, o que significa que nenhum software cliente precisa ser instalado e mantido; gerando um custo total de propriedade menor e uma implantação mais simples.

Quatro: Analítica

Um dos maiores desafios que as empresas de mineração enfrentam é a informação desconectada e isolada. É uma luta constante encontrar maneiras de agregar e contextualizar informações de várias áreas do negócio para possibilitar uma tomada de decisões melhor e mais integral.

Hoje em dia, tecnologias como o FactoryTalk® InnovationSuite, powered by PTC permitem que as empresas de mineração coletem dados estruturados e não estruturados de praticamente qualquer fonte dentro da empresa e construam rapidamente aplicativos e ferramentas de decisão.

Além de usar a analítica para obter ampla visibilidade de toda a operação, você também pode usá-la em uma escala menor para melhorar o desempenho dos equipamentos. Os módulos baseados em controlador, como o nosso módulo LogixAI, que será disponibilizado em março, podem ser conectados diretamente ao chassi do controlador, onde analisará os dados do dispositivo e criará automaticamente um modelo para os parâmetros operacionais ideais.

O módulo também pode monitorar o desempenho do equipamento ao longo do tempo e alertar os operadores quando as condições estiverem fora dos parâmetros definidos. Isso significa que as empresas de mineração podem começar a usar estratégias de manutenção preditivas e, até mesmo, prescritivas de autoatendimento.

Cinco: Simulação

As cadeias de suprimentos de mineração são uma sequência complexa de movimentos e processos de materiais, e existem várias combinações possíveis de movimentos de materiais ao longo da cadeia de valor: extração, transporte, estoques, planta de processamento, ferrovia e porto. 

As ferramentas de simulação podem ajudar as empresas de mineração a analisar possíveis mudanças em suas operações e cadeias de suprimento, além de incorporar o impacto de fatores externos, como clima, demanda de mercado e preços de produtos.

Ferramentas avançadas de simulação, como Arena®, permitem um processo chamado modelagem de eventos discretos. A modelagem de eventos discretos é o processo de descrever o comportamento de um sistema complexo como uma série de eventos bem definidos. A modelagem funciona bem em praticamente qualquer processo em que haja variabilidade, recursos restritos ou limitados ou interações complexas do sistema. 

A simulação de eventos discretos permite que os usuários analisem rapidamente o comportamento de um processo ou sistema ao longo do tempo, perguntem “por que” ou “e se” e testem projetos ou mudanças em processos ou sistemas sem qualquer implicação financeira.

Esses são apenas alguns exemplos de como a implantação de tecnologias digitais pode ajudar as operações de mineração a serem mais produtivas, econômicas e seguras. Você pode obter mais informações sobre como a Rockwell Automation está possibilitando a Mina conectada.

Publicado 15 de março de 2019

Tópicos: Mineração, metais e cimento

Fabio Mielli
Fabio Mielli
Market Development Manager: Mining, Metals & Cement, Rockwell Automation
Fabio Mielli has more than 20 years of experience working with industrial customers. Fabio has published as author or co-author more than 20 articles and papers related to automation, energy and industry trends related to the mining, metals and minerals segments and their challenges and applications.
Conectar:
EmailEmail
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right