Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Ampliação do seu alcance à robótica

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ampliação do seu alcance à robótica hero image

Para os fabricantes de hoje, um chão de fábrica flexível é indispensável. Como as unidades de manutenção de estoque continuam aumentando, os equipamentos de fabricação precisam ser mais ágeis para se ajustarem a mais variações de produto, com muito mais rapidez.

Para suprir a necessidade de ambientes de produção flexíveis de “alta variedade e baixo volume”, mais fabricantes estão abandonando os sistemas mecânicos fixos e desenvolvendo maneiras inovadoras para incorporar a tecnologia robótica. Essa tendência prevalece, em especial, no manuseio de materiais, pick-and-place e aplicações de montagem.

Por quê? Os sistemas tradicionais operam em um plano horizontal único e se baseiam em variáveis fixas relacionadas ao manuseio de um grande volume de produtos iguais ou similares. Por outro lado, a tecnologia robótica, que tende a imitar o movimento humano, permite a movimentação dentro de todo o envelope de trabalho 3D.

Essa capacidade de romper o plano e operar totalmente em três dimensões é um divisor de águas. As opções de “pick-and-place” (pegar e colocar) ganham variações infinitas bem como podem incluir elevações verticais e horizontais. O robô determina o caminho certo. Nenhum redirecionamento mecânico complexo é necessário. 

E, graças aos efetuadores terminais intercambiáveis e personalizáveis, o mesmo robô pode manusear uma ampla variedade de formas e tamanhos de produtos.

Problemas convencionais

Os fabricantes de máquina, com certeza, reconhecem os avanços da robótica, assim como a demanda por ela. No entanto, até pouco tempo, era difícil ter um custo otimizado com a tecnologia robótica.

Os fabricantes de máquina sempre contaram com fornecedores externos de robôs, que disponibilizavam equipamentos que funcionavam com processadores de ponta personalizados diferentes da plataforma de controle que operava o resto da máquina. Programar o robô exigia, com frequência, um conjunto de habilidades que extrapolavam a competência do pessoal do fabricante. Como isso envolvia duas plataformas de controle, integrar a robótica a processos a montante e a jusante era um incômodo.

Programação melhor e mais simples

A tecnologia robótica atual mudou a equação dos fabricantes. A verdade é que, muitas vezes, os robôs de hoje são mais fáceis de programar do que sistemas mecânicos tradicionais, graças às tecnologias de aprendizado de máquina.

Por exemplo, a “aprendizagem por imitação” faz um robô reproduzir uma tarefa demonstrada. Há pouco tempo, estive envolvido com uma aplicação de empacotamento em caixa que usava essa técnica por completo. Para ensinar o robô a pegar, levantar e colocar o produto na caixa, tivemos apenas de mover o braço robótico até os três pontos necessários.

A verdade é que, muitas vezes, os robôs de hoje são mais fáceis de programar do que sistemas mecânicos tradicionais.

O controlador do robô alterna as informações e gera o próprio caminho ou plano de movimento. Em outras palavras, o plano de caminho, e cerca de 80% da programação robótica necessária, é criado automaticamente.

Dependendo da complexidade e da variabilidade da aplicação, robôs colaborativos ou guiados por visão podem ser implementados e programados com o uso de técnicas de aprendizado de máquina similares.

Funcionalidade extraordinária com a metade do espaço: a AFA Systems aproveita a robótica ao máximo em uma solução de cartonagem em monobloco executada em uma única plataforma de controle.

Tecnologia de controle transformadora

Enquanto o aprendizado de máquina simplificou a programação robótica, a tecnologia de controladores mais recente representou uma reviravolta transformadora para fabricantes. Graças à velocidade e ao desempenho aprimorados dos processadores, as aplicações robóticas podem ser executadas nos controladores comuns que controlam o resto da máquina.

Por exemplo, este controlador traz um processador que dá até 45% mais capacidade do que os de gerações anteriores para atender às demandas da robótica por controle de movimento e comunicação de alta velocidade.

Também importante, os fabricantes podem alcançar a funcionalidade de segurança de acionamento exigida para aplicações robóticas em uma plataforma de controlador, bem como padronizar o método de segurança em toda a máquina.

É claro que usar uma plataforma unificada para o controle de máquina e de robótica acelera o desenvolvimento, a integração e a implantação dos equipamentos do fabricante. Além disso, os fabricantes podem ampliar as inovações com facilidade em todo o portfólio e assumir o controle de todos os aspectos das máquinas. 

A cada ano, vemos mais fabricantes de máquina tiraram vantagem de uma plataforma de controle unificada para desenvolverem equipamentos robóticos flexíveis e otimizarem o gerenciamento do ciclo de vida. Dê uma olhada neste exemplo.

Descubra como os fabricantes de máquina estão usando a mais moderna tecnologia para desenvolver máquinas inovadoras.

Publicado 24 de dezembro de 2018

Topics: Controle e automação industrial

Mike Wagner
Mike Wagner
Global OEM Business Manager, Rockwell Automation
Mike has been with Rockwell for 27 years and in the automation industry for over 30 years. Within Rockwell, Mike has been responsible for Product Management, EMEA Marketing Management and OEM Segment Management. He has served on the PMMI (North America trade organization) Board of Directors and Global Marketing Committee.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs